- Avec sa plateforme IoT ouverte, Siemens contribue à l’équilibre du marché de l’énergie
Le distributeur d’énergie wallon ORES a fait appel à MindSphere, la plateforme IoT ouverte de Siemens, pour son projet E-Cloud dans la zone économique de Tournai. L'utilisation de MindSphere permettra à ORES de collecter et de traiter en temps réel des données relatives aux besoins locaux en électricité et aux flux de production d’énergie renouvelable. Le tableau de bord mis à disposition des clients du réseau sera complété par un module de prévision pour aider les entreprises locales à anticiper les variations de la météo et de la production d’énergie. Avec Ores, et en utilisant le plate-forme MindSphere, Siemens contribue ainsi à mieux équilibrer le réseau d’énergie wallon.
- Le pupitre opérateur intelligent Sinamics IOP-2 permet la commande, le contrôle, la configuration, le diagnostic et la maintenance au plus près de la machine de tous les variateurs de la série Sinamics G
- L’iOP-2 intègre également des applications et des fonctions pour la configuration avancée du Sinamics G120X
Siemens élargit les fonctionnalités de son pupitre opérateur éprouvé Sinamics IOP-2 pour les variateurs de la série Sinamics G en y intégrant la mise à jour du firmware FW V2.3 SP1. La configuration, la commande, le contrôle, le diagnostic et la maintenance au plus près de la machine des variateurs de la série Sinamics G s’en trouvent ainsi améliorés. Par ailleurs, les fonctions d'applications spéciales ont été transférées dans le menu de projet, ce qui constitue encore un avantage supplémentaire pour les utilisateurs. Ils peuvent désormais y accéder facilement à partir d'une liste et configurer les fonctions sélectionnées de manière plus simple à l’aide des options de démarrage rapide (Quick Start) ou avancé (Advanced Startup). Aucune connaissance approfondie des paramètres d’exploitation n’est donc nécessaire pour pouvoir lancer les applications.
- Le but est de fournir des informations en temps réel aux passagers
- L'application sera développée par HaCon
- Elle s’inscrit dans la politique de transport durable de la Principauté d’Andorre
Siemens Mobility, HaCon et eos.uptrade vont créer une plateforme de mobilité intermodale pour les Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), à la demande du Gouvernement de la Principauté. L’application intégrera plusieurs modes de transport à travers tout le pays. La première phase sera disponible au téléchargement à l’automne 2019. Elle inclura les bus publics, les vélos électriques partagés et les chargeurs pour véhicules électriques ainsi que les emplacements de parking sur ou hors voirie. Elle permettra également aux utilisateurs de consulter les options de transport disponibles, de planifier leur déplacement en temps réel et de gérer leurs paiements (dans les différents modes de transport). Cet investissement rapprochera Andorre de ses objectifs de développement durable, en abaissant les émissions de carbone et en promouvant les transports publics et multimodaux.
- Le nouveau firmware permet le mode Fast PTI pour un positionnement précis à des vitesses encore plus élevées
- Le mode Fast PTI se caractérise par une fonction d’auto-optimisation
- La mise à jour du firmware élargit le champ des applications pour le Sinamics V90
De nouvelles fonctions sont venues enrichir le système servovariateur éprouvé Sinamics V90 grâce à la version V1.11 du firmware Sinamics. Le système d’entraînement dispose désormais du mode Fast PTI, ce qui augmente les performances PTI (Pulse Train Input) de 70 %, accélérant ainsi le temps de réaction de la commande PTI pour l’activation du moteur. Cette amélioration du temps de réaction ouvre la voie à de nouvelles applications qui exigent encore plus de performance dynamique, comme l’étiquetage à vitesse élevée ou la production de LED (automate d’équipement LED).
- Enregistrement précis de la consommation d’énergie et des paramètres électriques
- Transfert de données sécurisé via les réseaux de communication existants
- Utilisation flexible dans les bâtiments industriels et commerciaux ainsi que les data centers
Siemens Smart Infrastructure vient d’ajouter les
appareils de mesure 7KM PAC3220 et 7KM PAC3120 à sa gamme de monitoring
énergétique Sentron. Ces dispositifs collectent les données énergétiques et
système des bâtiments, des infrastructures et des installations industrielles,
et les transfèrent à l’aide de protocoles de communication standard vers des
systèmes de gestion énergétique, d'automatisation et IoT de niveau supérieur.
Il est ainsi possible d’identifier les éléments énergivores, de détecter les
dysfonctionnements le plus rapidement possible et de prévenir activement les
temps d'arrêt, ce qui permet aux entreprises de booster durablement leur
efficacité énergétique et la disponibilité de leurs systèmes. Les nouveaux
appareils offrent une précision plus élevée que les modèles antérieurs et leur
design a été modernisé.
- 23 rames automotrices Desiro HC
- Commande d’un montant d’environ 300 millions d’euros
- Service sur les lignes régionales RE1, RE8 et RB17 du réseau Elbe-Spree
- Option d'augmenter la capacité des rames RE1 suite à un prolongement des quais
- Confort optimal des passagers et augmentation importante de la capacité
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) a commandé 23 rames automotrices Desiro HC à Siemens en vue de leur exploitation régionale sur le réseau Elbe-Spree. La commande représente environ 300 millions d’euros. Les rames automotrices doivent être exploitées sur les lignes régionales RE1, RE8 et RB17 du nouveau réseau Elbe-Spree. En janvier 2019, le contrat d'exploitation de ces lignes a été attribué à ODEG suite à un appel d'offres lancé à l'échelle européenne par la Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Le contrat inclut l'option d'étendre la capacité des rames circulant sur la ligne RE1 après le prolongement des quais. La livraison des 21 rames à six voitures et des deux rames à quatre voitures est prévue pour débuter à l'été 2022. Le début de l'exploitation est planifié pour le changement d'horaires de décembre 2022. Les rames seront construites à l'usine Siemens de Krefeld, en Allemagne.
- Mot d’ordre : « Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further! »
- Sinumerik ONE : une nouvelle génération de contrôleurs intégralement digitaux
- Le portefeuille de produits logiciels dédiés à la qualité des pièces de fabrication s'enrichit d'une nouvelle application Edge
Avec le mot d’ordre « Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further! », Siemens présente, sur les 1 700 mètres carrés de son stand H50 du Hall 9 u salon EMO de Hanovre, les nombreuses nouveautés qui viennent compléter son portefeuille de produits Digital Enterprise destiné à l'industrie de la machine-outil. Après avoir intégré à son offre diverses technologies d'avenir telles que le nouveau contrôleur de machines-outils pensé pour la digitalisation, l'informatique en périphérie (Edge) et le cloud, l'intelligence artificielle et la fabrication additive, Siemens est aujourd'hui un pionnier de la transformation digitale de la machine-outil. « Notre gamme unique de solutions de digitalisation traduit notre volonté d'anticiper l'univers de la machine-outil de demain et d’aider nos clients ainsi que les fabricants et utilisateurs de machines à exploiter autrement et de manière plus efficace les volumes croissants de données en vue de renforcer leur productivité, leur qualité et leur compétitivité », explique le Dr Wolfgang Heuring, CEO de la Business Unit Motion Control. La pierre angulaire des technologies innovantes est la disponibilité et la transparence des données, qui peuvent être utilisées pour créer des jumeaux digitaux – du produit, de la production et de la performance – capables de cartographier et de relier les différentes étapes des processus de fabrication industrielle au sein d'un environnement virtuel. « Il est important d'utiliser les données de manière innovante et de les convertir en connaissances exploitables dans le but d'améliorer la performance et la flexibilité et de réduire les délais de mise sur le marché », poursuit Wolfgang Heuring.
- Les commandes sont en progression de 6 %, à 23,6 milliards d’euros, et le chiffre d'affaires augmente de 4 %, à 20,9 milliards d’euros, pour un ratio book-to-bill de 1,13.Le carnet de commandes atteint un niveau historique de 142 milliards d’euros.
- Sur une base comparable, hors effet de devise et de portefeuille, les commandes sont en hausse de 4% et le chiffre d’affaires, de 2% par rapport au 2e trimestre de l’exercice fiscal 2018.
- L’EBITA ajusté des activités industrielles a bondi de 7 %, à 2,4 milliards d’euros, la plupart des branches ayant amélioré leurs performances. La marge EBITA ajustée des activités industrielles atteint 11,4 %, en dépit de charges de restructuration à hauteur de 0,3 point de pourcentage.
- Le groupe a dégagé un résultat net de 1,9 milliard d’euros et se maintient au niveau de l’année précédente, qui avait largement bénéficié d’un EBITA ajusté de 0,7 milliard d’euros lié aux activités de portefeuille gérées centralement. La période sous revue a profité d’une baisse des taux d’imposition, tandis que le résultat net par action non dilué (EPS), à 2,24 euros, a été grevé par des charges de restructuration de 0,08 euro.
« Nous avons de nouveau tenu nos promesses au cours de ce trimestre, et même dépassé les attentes dans de nombreux domaines. Nous entrons à présent dans une nouvelle ère, celle d'un Siemens encore plus fort et plus recentré ». a précisé Joe Kaeser, Président et CEO de Siemens AG
- Création d'un nouvel acteur majeur dans le secteur de l’énergie avec un volume d’activités de 30 milliards d’euros et plus de 80 000 employés, grâce à la scission de Gas and Power et au transfert des parts de Siemens dans Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)
- Ce spin-off permettra une participation directe des actionnaires aux résultats et une mise en œuvre rapide
- Futur cœur industriel : Digital Industries et Smart Infrastructure
- Précision des objectifs ambitieux à moyen terme et définition des ambitions sur le long terme
- Economies de 2,2 milliards d’euros d’ici 2023 grâce à des gains structurels d’efficacité
- Croissance dans des domaines d'avenir, porteuse de plus de 10 000 créations d’emploi malgré les mesures d’efficacité
Siemens entend réaliser ses objectifs de marge et de croissance à moyen terme en orientant résolument son portefeuille vers des marchés de croissance dynamiques et en réalisant des gains d’efficacité. Dans cette optique, le Conseil de surveillance de Siemens AG a approuvé aujourd'hui à l’unanimité les prochaines étapes du concept stratégique Vision 2020+ de l’entreprise, dont le spin-off de Gas and Power (GP).
- Navigator conjugue les données de performance avec différents types de données d’équipement et de maintenance
- Analyse approfondie des données pour de nouveaux services améliorés de gestion de l’énergie et de performance des équipements
- De nouvelles possibilités d’applications et de tableaux de bord grâce à l’intégration dans MindSphere, le système d’exploitation ouvert basé sur le cloud de Siemens (IoT)
Navigator, la plateforme Siemens de gestion de l’énergie et des équipements basée sur le cloud, est plus puissant que jamais dans sa nouvelle version, lancée en février. Cette toute nouvelle version permet d’agréger un plus grand nombre d’ensembles de données, offre une plus grande puissance d’analyse et crée tout un ensemble de rapports personnalisés pour faciliter les processus décisionnels et le flux de communication. « Depuis le lancement de Navigator en 2012, cette solution n’a cessé d’évoluer pour aider nos clients à prendre des décisions plus avisées, à réduire les coûts d’exploitation, à atteindre leurs objectifs de durabilité et à limiter leur exposition aux risques. C’est ainsi que le département qui s’occupe des technologies de bâtiment a économisé 10,96 millions de tonnes d’émissions de CO2 en 2018, soit l’équivalent des émissions d’un million de petits véhicules réalisant un tour du monde », souligne Eike Steffen, directeur mondial du portefeuille Solutions and Services. Navigator traite actuellement plus de 625 millions de valeurs par jour dans plus de 80 000 bâtiments connectés à travers le monde.