Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Homologation de la locomotive Vectron au Danemark

« Avec la Vectron, les chemins de fer danois disposeront d'une flotte de locomotives modernes connues pour leur qualité et leur haute fiabilité. L’homologation et la mise en service de la Vectron au Danemark représentent une contribution importante au développement d’un transport ferroviaire durable en Europe. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir livrer ces locomotives à nos clients plus tôt que prévu initialement », commente Michael Peter, CEO de Siemens Mobility.
« La livraison de ces trois premières locomotives Vectron de Siemens marque de manière très concrète l’entrée de la DSB dans le futur. Les locomotives électriques auront un impact positif sur notre empreinte environnementale, tant en termes de consommation d’énergie que d’émission de particules au niveau local, et aideront la DSB à réaliser son objectif : assurer une exploitation ferroviaire durable, fiable et flexible au bénéfice de nos clients », assure Flemming Jensen, CEO de DSB.
Les nouvelles locomotives de la DSB circuleront au Danemark et en Allemagne, et seront utilisées principalement sur les réseaux de transport régionaux pour tracter des voitures voyageurs à double étage de la société de chemins de fer danoise. Toutes les locomotives développent une puissance maximale de 6 400 KW et peuvent atteindre une vitesse de 200 km/h. Conçue pour des systèmes de tension 15 kV / 16,7 Hz et 25 kV / 50 Hz, la Vectron AC est équipée du système européen de contrôle des trains ETCS ainsi que des systèmes de contrôle PZB/LZB et DK-STM.
À ce jour, 50 clients l’ont déjà choisie pour leur flotte et commandé plus de 1 000 locomotives de ce type. Avec son homologation au Danemark, la Vectron est désormais habilitée à circuler dans 20 pays d’Europe. Elle est également homologuée pour une mise en circulation en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Finlande, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suisse et en Turquie.
Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal 2019 (clos le lundi 30 septembre 2019), l’ancienne division Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d’euros avec près de 36 800 employés dans le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.
Read more

Contact

Eva Haupenthal

Siemens AG

Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Allemagne

+49 (89) 636 24421