- Première commande de dix locomotives Vectron avec option pour 20 unités supplémentaires au cours des prochaines années
- Contrat incluant la maintenance
- Plus grosse commande de locomotives multisystème de Siemens en Pologne
Cargounit, la plus grande société indépendante de leasing de locomotives en Pologne, a commandé jusqu'à 30 Vectron MS à Siemens Mobility. L'accord-cadre prévoit la livraison de 10 unités pour la fin 2023 et une option pour 20 locomotives supplémentaires d’ici 2024 ainsi que la maintenance des véhicules. Les deux premières locomotives seront livrées cette année. Elles sont destinées au service commercial en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Slovénie, en Croatie, en Serbie et aux Pays-Bas ainsi qu’en Roumanie et en Bulgarie en option. La société de leasing avait déjà commandé six locomotives à Siemens Mobility en 2018 et 2019. La flotte Vectron de Cargounit pourrait donc passer à 36 unités à l’horizon 2024.
- Une gamme durable et respectueuse de l'environnement
- La nouvelle technologie ADV de Siemens garantit un processus de conception plus efficace grâce à des composants multi-usages
- La vaste expérience de Siemens et l’accès aux outils digitaux garantissent une assistance tout au long du cycle de vie du système anti-incendie
Siemens Smart Infrastructure présente Sinorix NXN, sa nouvelle gamme d’agents extincteurs naturels. Axée sur la protection des vies, des biens et de la continuité des activités, la nouvelle gamme de solutions d'extinction d'incendie allie simplicité et technologie de pointe pour moderniser la sécurité incendie traditionnelle. Les agents sont constitués de gaz naturels et sont idéaux pour la plupart des domaines d'application. La nouvelle gamme Sinorix NXN utilise uniquement des agents et des composés que l’on trouve naturellement dans notre atmosphère et qui ne nuisent pas à l'environnement. De plus, grâce à sa conception compacte et à sa polyvalence, elle réduit son empreinte écologique.
- Signature d'une lettre d'intention pour la construction de l'une des plus grandes installations de stockage d'énergie d'Europe à Wunsiedel, en Allemagne
- Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH a pour objectif de stocker l'électricité produite localement à partir d'énergies renouvelables et de réduire les émissions de CO2
- Siemens fournira une centrale clé en main de 100 mégawatts
- Des partenaires sont chargés d’examiner la mise en œuvre et de développer un concept de financement approprié
Siemens Smart Infrastructure et Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) ont signé une lettre d'intention à Wunsiedel pour la construction clé en main d'une installation de stockage par batteries de 100 mégawatts dans cette ville allemande. La centrale, d'une capacité de stockage de 200 mégawattheures, sera destinée à utiliser les surplus d'énergie renouvelable et à couvrir les pics de consommation du réseau électrique. L'installation de 5 000 mètres carrés sera capable d'alimenter en électricité 20 000 foyers moyens pendant un an. Le système de stockage par batterie lithium-ion sera fourni par Fluence, une joint-venture entre Siemens et AES. Siemens sera en charge de la gestion du projet, y compris du concept de mise en œuvre technique, de la construction d'un système de commutation moyenne tension et du raccordement au réseau haute tension. La lettre d'intention comprend également, entre autres, l'élaboration d'un concept de financement.
- Le Ministre-président de Bavière, Markus Söder, lance le projet phare H2 en vue de la transition énergétique en Allemagne
- Avec
8,75 mégawatts d’électricité, il s’agira de l'une des plus grandes usines
de production d'hydrogène décarboné d’Allemagne
- Siemens Financial
Services, Rießner Gase GmbH et SWW Wunsiedel GmbH ont investi dans la société
exploitante WUN H2, à Wunsiedel
- L’usine sera mise en
service à l’été 2022, pour une production annuelle allant jusqu’à
1 350 tonnes d'hydrogène, permettant ainsi d’économiser jusqu’à
13 500 tonnes de CO2
- WUN H2 alimentera en
hydrogène le nord de la Bavière, le Land de Thuringe et la partie adjacente de
la République tchèque
Coup d’envoi de l'un des
plus grands projets d'hydrogène vert en Allemagne : c’est par une
cérémonie officielle qu'ont débuté les travaux de construction d'une usine de
production d'hydrogène d'une capacité de 8,75 mégawatts à Wunsiedel.
L'installation produira jusqu’à 1 350 tonnes d'hydrogène par an
uniquement à partir d’énergies renouvelables telles que le solaire ou l’éolien.
L’utilisation de cet hydrogène dans les transports et l'industrie permettra d’économiser
chaque année jusqu’à 13 500 tonnes d’émissions de CO2.
Siemens Smart Infrastructure
est l’entrepreneur général pour l’ensemble de l’usine, Siemens Financial
Services (SFS) participe au financement par actions et détient 45 % des
parts de la société exploitante WUN H2 GmbH. L’électrolyseur sera fourni par
Siemens Energy. La cérémonie d'inauguration, marquant le début de la
construction de ce projet phare, a réuni Markus Söder, Ministre-président de
Bavière, Hubert Aiwanger, Ministre de l'Économie, du Développement régional et
de l'Énergie de Bavière, Thorsten Glauber, Ministre de l’Environnement et de la
Protection des consommateurs de Bavière, Ralf P. Thomas, Directeur financier de
Siemens, Philipp Matthes et Thilo Rießner, directeurs généraux de WUN H2,
Nicolas Lahovnik, Maire de Wunsiedel, Marco Krasser, Directeur général de SWW
Wunsiedel, et Andreas Schmuderer, Chef de projet Siemens.
- L’appareillage Clean Air sans gaz fluorés élargit la gamme GIS jusqu’au niveau 24 k
- Technologies éprouvées et sûres pour une gestion simplifiée d’un bout à l’autre du cycle de vie
- Des fonctionnalités digitales renforcent la fiabilité de tous les réseaux et optimisent le fonctionnement
Siemens Smart Infrastructure étend sa gamme
d’appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) respectueux de
l’environnement jusqu’au niveau 24 kilovolts (kV), avec un nouvel
appareillage moyenne tension NXPLUS C 24 exempt de gaz fluorés.
L’utilisation de Clean Air – un agent d’isolation naturel – associée à la
technologie éprouvée du vide rend superflue l’utilisation de mélanges de gaz
fluorés (gaz F), permettant ainsi une distribution d’énergie neutre sur le plan
climatique. L’appareillage est équipé de fonctions digitales qui assurent un
fonctionnement sûr, fiable et économique.
- Intégration de plus d'outils pour une gestion avancée des bâtiments
- Encore plus convivial grâce au Flex Client amélioré
- Cybersécurité renforcée et conforme à la norme IEC62443-3-3 SL2
Siemens Smart Infrastructure a actualisé sa plateforme Desigo CC dédiée à la gestion intelligente des bâtiments. La nouvelle version V5.0 est compatible avec un plus grand nombre de systèmes et de dispositifs. La plateforme offre une connectivité et un support améliorés pour l'intégration de plus d'installations, comme les bornes de recharge des voitures électriques par exemple. Elle a également été dotée de nouvelles fonctions qui rendent l’utilisation plus facile et plus souple. En plus de renforcer le niveau de cybersécurité, Desigo CC V5.0 contribue à pérenniser une grande diversité de bâtiments et à faciliter leur gestion.
- Chaque
étage du bâtiment S est ventilé par une installation HVAC séparée de
manière à garantir 100 % d'air frais
- Cette
installation aide l’hôpital à répondre au renforcement des normes énergétiques
et des exigences de ventilation
- L’éclairage,
la climatisation et le contrôle d'accès sont pilotés à partir d'une interface
conviviale unique par le système de gestion Desigo CC
- Écosystème
de technologie et d’équipements énergétiques pour un support optimal au
personnel soignant
Siemens a achevé voici peu l'installation d’un système HVAC à la pointe de
la technologie dans le nouveau bâtiment S qui est venu agrandir le campus
de l’A.S.Z.. Le spécialiste des technologies du bâtiment a également
livré la vidéosurveillance et le contrôle d'accès. Toutes les fonctionnalités
de climatisation, ventilation et sécurité sont réunies dans Desigo CC, le
système de gestion de Siemens. Ceci simplifie considérablement l’utilisation,
tant pour le personnel soignant que pour les patients, tout en permettant
d’offrir un meilleur confort dans les chambres et d’abaisser la consommation
énergétique. Siemens aide ainsi l’A.S.Z. à répondre aux exigences et
aux normes PEB (performance énergétique des bâtiments) toujours plus sévères du
Conseil supérieur de la santé.
- Réduction de l’empreinte carbone
du campus mondial de Zoug
- Objectif conforme au programme
de durabilité de l’entreprise
Siemens
Smart Infrastructure prévoit de transformer son siège mondial de Zoug, en
Suisse, en un site carboneutre d’ici 2023. Pour y parvenir, une rénovation
complète d’un bâtiment existant à la Theilerstrasse 1c débutera en mai
prochain, pour une durée de deux ans. Siemens a alloué près de 63 millions
d’euros (70 millions de francs suisses) à ces travaux de rénovation.
- Un dépôt de bus doit être équipé d'une
technologie de recharge et de distribution électrique
- 23 stations de recharge, de 150 kW
chacune, alimentent les bus électriques
- Installation facile du système de
distribution d'électricité dans le bâtiment existant grâce à la technologie des
canalisations électriques préfabriquées
Siemens Smart Infrastructure a reçu une commande
de l'autorité de transport de Ratisbonne (
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität
GmbH), en Allemagne, pour équiper le dépôt de bus de Markomannenstrasse
pour l'électromobilité. Siemens fournira l'infrastructure de recharge ainsi que
la technologie de distribution électrique. La mise en service est prévue pour
2021. Les bus électriques ont été introduits pour la première fois dans le centre-ville
de Ratisbonne en 2017.
- Installation de l’un des plus grands systèmes autonomes de stockage
d’énergie par batteries sur une île d’Europe
- Application de microgrid intelligent pour la prévision de la
consommation et de la production d’énergie
- Réduction des émissions de CO2 de plus de
3 500 tonnes par an
Le fournisseur portugais d’électricité EDA – Electricidade dos Açores a confié à Siemens Smart Infrastructure, en partenariat avec Fluence, la construction d’un système de stockage d’énergie par batteries sur Terceira, dans l’océan Pacifique, la deuxième plus grande île de l’archipel des Açores en termes de consommation d’électricité. L’objectif de ce projet, qui devrait s’achever en 2021, est de rendre l’île plus durable.