[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse11 March 2021Smart InfrastructureErlangen
Ratisbonne fait
progresser les transports publics locaux durables grâce à la technologie de
Siemens
Un dépôt de bus doit être équipé d'une
technologie de recharge et de distribution électrique
23 stations de recharge, de 150 kW
chacune, alimentent les bus électriques
Installation facile du système de
distribution d'électricité dans le bâtiment existant grâce à la technologie des
canalisations électriques préfabriquées
Siemens Smart Infrastructure a reçu une commande
de l'autorité de transport de Ratisbonne (
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität
GmbH), en Allemagne, pour équiper le dépôt de bus de Markomannenstrasse
pour l'électromobilité. Siemens fournira l'infrastructure de recharge ainsi que
la technologie de distribution électrique. La mise en service est prévue pour
2021. Les bus électriques ont été introduits pour la première fois dans le centre-ville
de Ratisbonne en 2017.
Un dépôt de bus doit être équipé d'une
technologie de recharge et de distribution électrique
23 stations de recharge, de 150 kW
chacune, alimentent les bus électriques
Installation facile du système de
distribution d'électricité dans le bâtiment existant grâce à la technologie des
canalisations électriques préfabriquées
Siemens Smart Infrastructure a reçu une commande
de l'autorité de transport de Ratisbonne (
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität
GmbH), en Allemagne, pour équiper le dépôt de bus de Markomannenstrasse
pour l'électromobilité. Siemens fournira l'infrastructure de recharge ainsi que
la technologie de distribution électrique. La mise en service est prévue pour
2021. Les bus électriques ont été introduits pour la première fois dans le centre-ville
de Ratisbonne en 2017.
« Afin de continuer à rendre les transports à
Ratisbonne plus respectueux de l'environnement et neutres sur le plan
climatique, nous voulons poursuivre l'électrification des transports publics
locaux », commente Manfred Koller, directeur général de
das Stadtwerk
Regensburg. « Il est important pour nous d'intégrer de façon simple et
économique la nouvelle infrastructure de recharge dans le dépôt de bus
existant. En outre, nous devons être en mesure d'ajouter d'autres options de recharge
à l'avenir. Nous avons décidé de choisir Siemens en raison de la facilité
d’extension de son infrastructure de recharge ainsi que de son système de canalisations
électriques préfabriquées pour la distribution de l'électricité, véritable
alternative à un câblage complexe. »
Les stations de recharge Sicharge UC 200 alimenteront 22 nouveaux bus
électriques sur 23 places de parking, avec une puissance de charge de 150 kW
chacune. Le chargement s’effectuera pendant la nuit ou durant d'autres
interruptions d’activité, à l'aide de câbles et de connecteurs de chargement. Sur
les 23 places de stationnement, 16 seront équipées d'un enrouleur de câble
spécial qui se rembobine automatiquement une fois la recharge terminée,
laissant ainsi les voies de passage ouvertes. Les véhicules seront alimentés en
électricité verte, produite localement et de manière renouvelable, par REWAG,
le fournisseur d'énergie du groupe de sociétés de Ratisbonne.
« Ce projet démontre une fois de plus
l'importance d'intégrer de nouvelles infrastructures de recharge aux structures
existantes. De nombreuses villes investissent dans le transport durable par
bus, mais la modernisation doit être aussi économique que possible. C'est
pourquoi la conversion des dépôts de bus existants en exploitations de eBus
doit être facile et rentable », a déclaré Birgit Dargel, responsable des
réseaux du futur chez Siemens Smart Infrastructure.
Pour relier le dépôt au réseau
électrique public et distribuer l'électricité dans le bâtiment, Siemens
installe également des transformateurs et un tableau basse tension Sivacon S8.
Les différentes stations de recharge du dépôt
seront alors alimentées en électricité par un système de canalisations
préfabriquées Sivacon 8PS. Ce qui rend cette forme de distribution électrique
unique, ce sont les connecteurs spéciaux qui permettent d'adapter facilement les
canalisations préfabriquées aux caractéristiques particulières du bâtiment
existant. Cette solution est plus flexible que les câbles, plus facile et plus
rapide à installer. En cas de besoin, des charges supplémentaires peuvent être
ajoutées via des unités de dérivation. Lors de la conception du système de
distribution d'électricité, un jumeau digital du système de canalisations électriques
préfabriquées est créé à l’aide d’outils de planification digitaux. Une future
extension modulaire du système peut ainsi être simulée et incluse dès le départ
dans le processus de planification. Cette approche permet une planification
prospective et économique ainsi qu'une mise en œuvre efficace.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2020, SI employait quelque 69 600 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Active dans toutes les régions du globe, l’entreprise opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et des systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. Siemens fait converger le monde digital et le monde physique, au bénéfice de ses clients et de la société. À travers Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité Intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Le groupe compte également parmi les premiers fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux grâce à sa participation majoritaire dans l’entreprise cotée en Bourse Siemens Healthineers. Siemens détient en outre une participation minoritaire dans la société Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité, introduite en Bourse le 28 septembre 2020. Au cours de l’exercice fiscal 2020 (clôturé le 30 septembre 2020), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 57,1 milliards d’euros, pour un résultat net de 4,2 milliards d’euros. Fin septembre 2020, le groupe employait quelque 293 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.