Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse10 May 2021Smart InfrastructureErlangen
Le nouvel appareillage de commutation Clean Air de Siemens rend la distribution d’énergie sûre et neutre sur le plan climatique
La durabilité joue déjà un rôle majeur dans la
génération d’électricité. Selon Strom-Report.de, près de la moitié de
l’électricité générée en Allemagne en 2019 était issue de sources
renouvelables. « Quand l’énergie électrique est générée de façon
respectueuse de l’environnement, le transport et la distribution doivent
suivre. Les appareillages de commutation sont des éléments clés d’une
distribution sûre, fiable et efficiente de l’énergie dans toutes les structures
de réseau. Leurs rôles dans les infrastructures actuelles et futures sont donc très
important », affirme Stephan May, CEO de la business unit Distribution
Systems chez Siemens Smart Infrastructure.
Le nouvel appareillage isolé au gaz fait partie du portefeuille blue GIS de Siemens. Dans le NXPLUS C 24, un disjoncteur effectue la coupure et éteint l’arc dans le vide, tandis que l’agent Clean Air assure l’isolation des conducteurs à l’intérieur du boîtier hermétiquement scellé de l’appareillage. L'agent d’isolation est composé uniquement d’éléments présents naturellement dans l'air ambiant, comme l’azote et l’oxygène. Aucun équipement spécifique n’est donc nécessaire, contrairement aux appareils qui utilisent des gaz fluorés purs ou en mélanges, ce qui simplifie la gestion de l’appareillage tout au long de son cycle de vie. Le reporting obligatoire des quantités de gaz utilisées et des émissions produites n’est plus nécessaire non plus.
L’appareillage est utilisé dans les réseaux
publics et industriels du niveau de distribution primaire. Les appareillages et
structures de réseau de distribution doivent aussi s'adapter aux exigences
liées à l’augmentation constante des sources et des prosommateurs d’énergie
renouvelable décentralisée, qui rend les flux d’électricité toujours plus
complexes, bidirectionnels et difficiles à contrôler. Comme tous les appareillages
de la gamme blue GIS, le nouveau NXPLUS C 24 possède des capteurs intégrés et
des interfaces de communication avec les systèmes d'automatisation de niveau
supérieur et l’internet des objets (IoT). Ceci accroît la transparence sur tous
les nœuds pertinents du réseau de distribution et permet de surveiller et de
contrôler la distribution d’énergie plus facilement tout en renforçant sa
rentabilité.
La gamme blue GIS de Siemens conserve tous les
avantages des appareillages classiques isolés au gaz, y compris leur format
compact, leur fiabilité, leur longue durée de vie et leur fonctionnement sans
entretien. Après les modèles 8DAB 12 et 8DJH 12 d'une tension nominale jusqu’à
12 kV, déjà utilisés dans les installations des clients, le nouveau NXPLUS
C 24 est le troisième appareillage moyenne tension de la gamme blue GIS de
Siemens et le premier à afficher une tension nominale jusqu'à 24 kV. Une
unité principale en anneau (RMU) de tension nominale identique rejoindra aussi
prochainement la famille blue GIS.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, la mobilité et la santé. L'objectif de l'entreprise est de créer des technologies qui transforment le quotidien, pour tous. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leurs transitions numérique et durable, rendant les usines plus efficaces, les villes plus agréables à vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur de technologies médicales de premier plan qui fait figure de pionnier dans le domaine des soins de santé. Pour tout le monde. Partout. De manière durable.
Au cours de l'exercice 2024, qui s'est terminé le 30 septembre 2024, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 9,0 milliards d'euros. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 312.000 employés dans le monde sur une base continue. De plus amples informations sont disponibles sur : www.siemens.com.
Contact
Anna Korb
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Allemagne
91058 Erlangen
Allemagne
+49 (9131) 173 663 7