- Surveillance de l’ensemble des réseaux triphasés de 200 V à 690 V de tension nominale
- Surveillance de la fréquence de 15 à 70 Hz pour des informations plus détaillées
- IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs mesurées dans le contrôleur ou les systèmes de niveau supérieur
- Certification selon les normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) pour un large éventail d’applications
Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance de ligne. Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 combinent une technologie éprouvée à de nouvelles fonctionnalités et applications. Les relais sont le moyen le plus simple de surveiller la stabilité et la qualité des réseaux conformément aux normes, garantissant un fonctionnement correct du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou le secteur des processus, qui exigent une alimentation électrique de haute qualité et à sécurité intégrée. Parmi les autres domaines d'application, citons les grues, les ascenseurs, les compresseurs d'air et de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.
- Desigo CC Compact pour les bâtiments de petites et moyennes dimensions
- Connectivité améliorée pour la prise en charge des protocoles KNX et M-Bus
- Module Powermanager pour renforcer l’efficacité des systèmes énergétiques et optimiser la demande
- Nouvelle application Cloud
Siemens
Smart Infrastructure a actualisé sa plateforme de gestion intégrée Desigo CC vers
la version V4 pour permettre son utilisation dans une plus grande variété de
bâtiments. Grâce à cette technologie, les gestionnaires sont en mesure
d’augmenter l’efficacité énergétique tout en garantissant le confort et la
sécurité des usagers, et ce, quel que soit le type de bâtiment – depuis les
immeubles commerciaux, résidentiels ou médicaux jusqu’aux bâtiments scolaires.
Intégrant diverses disciplines, dont la sécurité incendie, la gestion
énergétique, l’éclairage, le génie climatique et la sûreté, Desigo CC collecte
et analyse les données générées par les bâtiments afin de les transformer en
environnements de vie capables d'interagir avec leurs occupants et de s’adapter
à l’évolution de leurs besoins. La version Desigo CC Compact qui complète aujourd'hui
le portefeuille de produits procure toute l’évolutivité et la flexibilité
nécessaires aux bâtiments de petites et moyennes dimensions.
- Cinq capteurs dans un même appareil pour des conditions ambiantes optimales et un maximum d’économies d’énergie
- Commande de l’éclairage, de la ventilation et du chauffage
- Relevés précis, surveillance et contrôle de la consommation d’énergie
- Installation rapide grâce au câble KNX unique
Grâce
à sa technologie multicapteur intégrée, le nouveau détecteur de présence WIDE
UP 258Dx1 de Siemens Smart Infrastructure permet, pour la première fois, de
renforcer l’efficacité énergétique de l’éclairage, de la ventilation et du
chauffage sans devoir installer d'accessoires supplémentaires. Ce dispositif
fait partie du portefeuille GAMMA instabus, une série de produits basés sur le
standard KNX mondial et dotés de cinq capteurs différents pour la commande de
l’éclairage et des systèmes HVAC. Des capteurs dédiés enregistrent les niveaux
de présence, de luminosité, de température, d’humidité et de CO
2,
afin d’optimiser les conditions ambiantes dans les immeubles commerciaux
affichant une grande profondeur et des taux d’occupation très variables.
- Nouveau Grid Diagnostic Suite offre une vision complète unique
- Aperçu des systèmes d’automatisation énergétique à l’échelle du réseau
- Commercialisation de quatre applications cloud initiales
- Amélioration de la rentabilité et de la disponibilité des smart grids
- Assistance via la digitalisation dans des réseaux électriques de plus en plus complexes
Siemens
présente pour la première fois son nouveau Grid Diagnostic Suite lors de la
European Utility Week de Paris. Grid Diagnostic Suite se compose initialement
de quatre applications cloud qui recueillent les données des appareils de
terrain, nouveaux ou existants, pour la protection, l’automatisation de la
distribution et la qualité de l’électricité. Ces données sont stockées et
analysées dans le cloud. Cela ne requiert quasiment aucun effort d’ingénierie
supplémentaire. Les gestionnaires de réseaux de distribution et de réseaux
électriques situés dans des zones industrielles peuvent rapidement accéder à
des informations utiles en provenance d’appareils installés en n’importe quel
endroit du smart grid. Cela permettra par exemple de détecter très tôt les défauts
du réseau et d’y remédier promptement. Une fois les informations recueillies,
il est possible d’identifier les vulnérabilités et de mettre en œuvre les
mesures nécessaires avant que des dommages ne surviennent. Ainsi, les
applications de l’Internet des Objets (IoT) proposées dans la Grid Diagnostic
Suite améliorent la disponibilité des réseaux électriques, tout en permettant
leur exploitation rentable.
- Building Technologies a fait l’acquisition d’une entreprise leader dans les systèmes IoT intelligents pour les bâtiments
- Extension de la technologie dédiée aux bâtiments intelligents avec un système de sensorique digitale – plateforme basée sur une application de contrôle d’éclairage avancée
- Renforcement des performances des bâtiments par la collecte de multiples flux de données afin d'améliorer la transparence et l’efficacité
- L'opération devrait être bouclée durant le troisième trimestre de 2018
La division Building Technologies de Siemens annonce l’acquisition d’Enlighted Inc. L’organisation est une entreprise leader dans les systèmes IoT (Internet of Things) intelligents dédiés aux bâtiments, avec un siège social en Silicon Valley. C’est un acteur majeur dans le domaine des bâtiments intelligents, qui commercialise un système sophistiqué de capteurs digitaux. Les deux entreprises ont décidé de ne pas communiquer le montant de cette opération financière, qui devrait être bouclée durant le troisième trimestre de 2018. Enlighted sera gérée comme une entité juridique indépendante et une filiale à part entière de Siemens Industry, Inc.
- Un environnement de travail sécurisé, attrayant et confortable pour une productivité accrue
- Les « natifs du digital » (la « génération Z ») ont des attentes bien précises quant à la qualité de leur lieu de travail ; les technologies du bâtiment jouent un rôle crucial pour l'image d'un immeuble et sa rentabilité
- Des résultats d'exploitation en nette hausse grâce à une rentabilité supérieure et à la réduction des frais énergétiques et des coûts de fonctionnement
Sous le nom Premium Office, Siemens lance une solution modulaire de technologies du bâtiment et de services pour des immeubles de bureaux hautement spécialisés. Premium Office s'appuie sur la digitalisation des technologies du bâtiment pour transformer les immeubles de bureaux en espaces de travail ouverts, intelligents et à haut rendement. Premium Office offre aux gestionnaires d'installations, aux maîtres d'ouvrage et aux investisseurs un avantage concurrentiel sur le marché de l'immobilier de bureau et un lieu de travail attrayant aux utilisateurs des lieux.