Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse08 September 2023Smart InfrastructureZug
Siemens lance de nouveaux relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5
Les nouveaux relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 assurent une protection maximale des machines et équipements mobiles ou en cas de réseaux instables. Ils permettent de détecter des défauts de réseau et de tension, et de les signaler à un stade précoce avant que des dommages majeurs ne se produisent. Des changements subtils indiquant un besoin de maintenance, par exemple, sont également enregistrés. Afin de réagir de manière flexible à des perturbations à court terme telles que des creux de tension ou des changements de charge, les relais de surveillance ont des temporisations réglables. Ça évite les arrêts et les alarmes inutiles, tout en augmentant la disponibilité du système. En fonction de la version, les relais surveillent la séquence de phases, les défaillances de phases avec ou sans surveillance du fil neutre, la fréquence, les asymétries de phases ainsi que la sous-tension ou la surtension. Les relais 3UG5618 offrent également une correction automatique du sens de rotation.
Par rapport à la norme industrielle, la nouvelle série SIRIUS 3UG5 peut fonctionner sur une plage de fréquences considérablement plus large : de 15 à 70 Hertz (Hz). Ils couvrent des applications à travers le monde (par exemple, 50 Hz en Europe et 60 Hz aux États-Unis). Pour les réseaux instables, il est également possible de préciser la fréquence à surveiller. Ça élargit l’éventail des applications. De plus, les appareils peuvent être utilisés derrière des convertisseurs de fréquence. Les réseaux ferroviaires avec des fréquences de 16 2/3 Hz peuvent désormais aussi être surveillés.
La norme de communication ouverte IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs et tendances mesurées dans le contrôleur ou dans les systèmes de niveau supérieur. Les appareils IO-Link peuvent être paramétrés depuis un PC via le portail TIA. En sauvegardant les paramètres, les appareils remplacés sont paramétrés automatiquement.
Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 ont une certification de sécurité fonctionnelle conforme aux normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) et sont adaptés à une utilisation dans un large éventail d'applications. La demande continue d'augmenter pour des composants et systèmes certifiés en matière de sécurité qui répondent à des exigences de qualité et de fiabilité élevées, par exemple pour les applications ferroviaires et dans la production d'électricité.
Grâce à une plage de tension mesurable étendue jusqu'à une tension nominale de ligne de 690 V et une variance réduite, les relais peuvent également servir à surveiller le fonctionnement des générateurs, par exemple dans les éoliennes. Ça simplifie la sélection des commandes pour une utilisation dans le monde entier et réduit les coûts d’inventaire. Un nouveau boîtier doté de quatre boutons de commande, un écran multicolore et une fonction de programmation permettent une utilisation et un paramétrage aisés sans formation préalable spéciale. L'écran, qui peut être éteint, permet jusqu'à 20 % d’économies d'énergie.
Téléchargez ce communiqué de presse
Suivez-vous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2021, SI employait quelque 70 400 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2018 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, le groupe employait quelque 379 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.