Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse01 June 2018Smart InfrastructureZug
Avec le rachat d’Enlighted, Siemens accélère la transformation digitale des bâtiments
« Enlighted est une vraie référence dans l'intelligence des bâtiments, grâce à une plateforme IoT basée sur de multiples capteurs qui utilise la puissance des données », a indiqué Matthias Rebellius, CEO de Siemens Building Technologies. « Avec cette opération, nous démontrons notre volonté de faire partie des leaders de ce secteur. »
Enlighted a assis son leadership technologique sur une plateforme IoT parmi les meilleures au monde pour l'immobilier commercial. Elle comprend des capteurs multifonctions, une informatique distribuée, son propre réseau et des applications logicielles. Des capteurs intelligents, qui transmettent les données en continu dans le cloud de manière sécurisée, constituent le cœur de la plateforme Enlighted. Celle-ci permet en outre de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer l’utilisation de l’espace, la gestion environnementale et le suivi des actifs.
« Avec un partenaire mondial comme Siemens, nous allons accélérer l’innovation mais aussi l’adoption par le marché de nos technologies pour les bâtiments intelligents à l’échelle internationale », a déclaré Joe Costello, président et CEO d’Enlighted Inc.
Enlighted analyse et visualise les données recueillies par les capteurs afin d'abaisser les coûts d’exploitation et d’améliorer le climat ambiant des bâtiments. Ces capteurs peuvent être installés dans chaque luminaire. Ils sont capables de recueillir des données 65 fois par seconde de manière à détecter tout changement dans l’occupation et les conditions ambiantes, afin de réagir en temps réel aux besoins d’éclairage et de HVAC (chauffage, ventilation et climatisation). Basée sur une application de contrôle d’éclairage intelligente et sophistiquée, la plateforme Enlighted se traduit par une réduction allant jusqu’à 85 % des coûts d’éclairage d'un bâtiment lorsqu’elle est associée à des luminaires LED avancés. En outre, la plateforme est capable de géolocaliser les usagers et les actifs à l’intérieur d’un bâtiment et d’analyser l’occupation des surfaces. Enfin, combinée aux solutions de Siemens, la plateforme Enlighted optimise l’efficacité énergétique des systèmes HVAC.
L'interaction entre les bâtiments et les usagers est cruciale pour augmenter la productivité, l’efficacité énergétique et le confort d'un bâtiment. Depuis sa création, Enlighted s’emploie à trouver des solutions pour rendre les bâtiments plus performants et permettre aux personnes qui y travaillent d’être plus productives. La plateforme IoT intelligente d’Enlighted et son système de sensorique digitale applicable à tous les luminaires, révolutionne l'intelligence des bâtiments en intensifiant le dialogue entre les hommes et les bâtiments.
En savoir plus:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Aynur Saltik
Siemens AG
1000 Deerfield Parkway
IL 60089-4513 Buffalo Grove
USA
IL 60089-4513 Buffalo Grove
USA
+1 (312) 560 3679
Catharina Bujnoch-Gross
Siemens AG
Gubelstrasse 22
6300 Zug
Suisse
6300 Zug
Suisse
41 (79) 5660778