Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse15 November 2019Smart InfrastructureZug
Siemens élargit son offre d’applications
d’automatisation énergétique, basées sur l’IoT, pour les smart grids
« Avec notre nouvelle offre pour l’automatisation énergétique basée
sur l’IoT, nous aidons nos clients à gérer la complexité croissante des réseaux
électriques et à se préparer aux défis de demain », explique Robert
Klaffus, CEO de l’unité opérationnelle Digital Grid de Siemens Smart
Infrastructure. « Il est désormais possible d’accéder rapidement et facilement
aux données via les canaux de communication existants. Dans le cloud MindSphere
central, les utilisateurs peuvent alors regrouper, visualiser et évaluer sans
difficulté les données et, au besoin, réagir vite. Nous ouvrons ainsi la voie
aux réseaux véritablement intelligents. »
Des appareils Siprotec et Sicam dotés d’interfaces IoT sont connectés
via le standard ouvert OPC UA PubSub à MindSphere, le système d’exploitation
IoT ouvert de Siemens basé sur le cloud. La transmission de données satisfait
aux exigences les plus rigoureuses en matière de cybersécurité, autorisant
l’authentification et le chiffrement de bout en bout basés sur des certificats.
Avec Sicam GridPass, Siemens propose un produit qui crée des certificats
en toute sécurité et les gère automatiquement.
Siprotec Dashboard affiche les données transmises par la série de relais de protection
Siprotec 5, auxquelles il était difficile d’accéder auparavant, de façon rapide
et claire, sous forme de vue cartographique ou de diagramme sur un périphérique
mobile. Pour la première fois, les données du réseau tout entier sont
disponibles sur le cloud sans effort d’ingénierie supplémentaire. La navigation
intuitive rend inutile toute formation additionnelle.
Sicam Navigator permet une surveillance globale des réseaux moyenne et basse tension
ainsi que des postes de distribution secondaires. Cette application fournit des
informations détaillées sur les messages, les alarmes et certains paramètres
spécifiques du réseau. Il est ainsi possible, par exemple, de présenter de
manière transparente la performance des réseaux électriques, ce qui permet
notamment aux gestionnaires d’estimer où il convient d’installer les nouvelles
bornes de recharge des véhicules électriques. En outre, en cas de défaillance,
la section de réseau affectée peut être localisée avec précision.
Siemens a aussi développé l’application cloud Sicam Localizer
pour les réseaux de distribution comportant des lignes à haute tension. Des
informations détaillées sur l’état de différents segments du réseau, comme les
défaillances, sont affichées de manière claire et concise. Il est aussi
possible d’afficher des valeurs de fonctionnement particulières, telles que les
courants de phase. En cas de chute d’arbres ou de branches dans des zones
forestières, par exemple, une équipe d’entretien peut être déployée sur le lieu
exact de l’incident et rétablir rapidement la stabilité du réseau. Sicam
Navigator et Sicam Localizer contribuent ainsi à réduire, voire même
prévenir, les pannes de courant, à mieux planifier les interventions et à
améliorer la disponibilité de l’alimentation électrique.
Pour les exploitants de zones industrielles et de datacenters, la
qualité de l’électricité (PQ pour power quality) est essentielle à la
qualité d’approvisionnement. L’application PQ Advisor Premium peut
enregistrer et afficher les paramètres du réseau (tension et fréquence
électriques, par exemple) minute par minute et sans aucune interruption, à
partir d’un parc entier d’appareils de contrôle de la qualité de l’électricité.
Les informations recueillies sont présentées avec clarté sur un tableau de
bord. Un affichage de type « feux de signalisation » signale les
dépassements des seuils de tolérance, permettant aux utilisateurs de prendre
rapidement les mesures nécessaires en cas d’anomalies.
Les réseaux
électriques sont confrontés à de nouveaux défis posés en particulier par
l’expansion de l’électromobilité et l’apport croissant d’une capacité de
production volatile. Les applications cloud de Grid Diagnostic Suite aideront
les gestionnaires de réseaux électriques à exploiter leurs réseaux et leurs
systèmes de façon plus rentable grâce à des données jusqu’alors inutilisées,
ouvrant la voie à des réseaux encore plus intelligents.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation,
quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of
electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a
leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as
automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a
leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in
laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion
and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is
available on the Internet at
www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72 000 personnes à travers le monde.
Contact
Eva-Maria Baumann
Smart Infrastructure
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Allemagne
91058 Erlangen
Allemagne
+49 (9131) 17-36620