A l’occasion du prochain salon Light+Building, Siemens présente sa vision de la transformation des bâtiments passifs actuels en
environnements d’apprentissage et d’adaptation, qui interagissent de manière
intelligente avec les personnes. Le grand thème de l’entreprise pour cette
édition du salon est « Building the future today », ce qui donne un
aperçu des innovations qui rendront cela possible. Il s’agit notamment des
technologies basées sur le Cloud, de la planification digitale ainsi que des installations
techniques et de l’automatisation des bâtiments axées sur les occupants. De nouvelles
solutions pour les infrastructures électriques intelligentes, qui se connectent
de façon transparente au Internet of Things (IoT), sont également au cœur de
cette transformation.
Verdantix,
un cabinet indépendant d’analystes, a récemment classé Siemens Smart
Infrastructure parmi les leaders des fournisseurs de plateformes dédiées au
Internet of Things (IoT) pour les bâtiments intelligents. Le rapport « Green
Quadrant IoT platforms for Smart Buildings 2019 » évalue 13 sociétés
qui, selon Verdantix, façonnent le marché. Un marché qui n’en est encore qu’à
ses débuts, mais qui est déjà fortement concurrentiel.
- Desigo CC Compact pour les bâtiments de petites et moyennes dimensions
- Connectivité améliorée pour la prise en charge des protocoles KNX et M-Bus
- Module Powermanager pour renforcer l’efficacité des systèmes énergétiques et optimiser la demande
- Nouvelle application Cloud
Siemens
Smart Infrastructure a actualisé sa plateforme de gestion intégrée Desigo CC vers
la version V4 pour permettre son utilisation dans une plus grande variété de
bâtiments. Grâce à cette technologie, les gestionnaires sont en mesure
d’augmenter l’efficacité énergétique tout en garantissant le confort et la
sécurité des usagers, et ce, quel que soit le type de bâtiment – depuis les
immeubles commerciaux, résidentiels ou médicaux jusqu’aux bâtiments scolaires.
Intégrant diverses disciplines, dont la sécurité incendie, la gestion
énergétique, l’éclairage, le génie climatique et la sûreté, Desigo CC collecte
et analyse les données générées par les bâtiments afin de les transformer en
environnements de vie capables d'interagir avec leurs occupants et de s’adapter
à l’évolution de leurs besoins. La version Desigo CC Compact qui complète aujourd'hui
le portefeuille de produits procure toute l’évolutivité et la flexibilité
nécessaires aux bâtiments de petites et moyennes dimensions.
- Cinq capteurs dans un même appareil pour des conditions ambiantes optimales et un maximum d’économies d’énergie
- Commande de l’éclairage, de la ventilation et du chauffage
- Relevés précis, surveillance et contrôle de la consommation d’énergie
- Installation rapide grâce au câble KNX unique
Grâce
à sa technologie multicapteur intégrée, le nouveau détecteur de présence WIDE
UP 258Dx1 de Siemens Smart Infrastructure permet, pour la première fois, de
renforcer l’efficacité énergétique de l’éclairage, de la ventilation et du
chauffage sans devoir installer d'accessoires supplémentaires. Ce dispositif
fait partie du portefeuille GAMMA instabus, une série de produits basés sur le
standard KNX mondial et dotés de cinq capteurs différents pour la commande de
l’éclairage et des systèmes HVAC. Des capteurs dédiés enregistrent les niveaux
de présence, de luminosité, de température, d’humidité et de CO
2,
afin d’optimiser les conditions ambiantes dans les immeubles commerciaux
affichant une grande profondeur et des taux d’occupation très variables.
- Nouveau Grid Diagnostic Suite offre une vision complète unique
- Aperçu des systèmes d’automatisation énergétique à l’échelle du réseau
- Commercialisation de quatre applications cloud initiales
- Amélioration de la rentabilité et de la disponibilité des smart grids
- Assistance via la digitalisation dans des réseaux électriques de plus en plus complexes
Siemens
présente pour la première fois son nouveau Grid Diagnostic Suite lors de la
European Utility Week de Paris. Grid Diagnostic Suite se compose initialement
de quatre applications cloud qui recueillent les données des appareils de
terrain, nouveaux ou existants, pour la protection, l’automatisation de la
distribution et la qualité de l’électricité. Ces données sont stockées et
analysées dans le cloud. Cela ne requiert quasiment aucun effort d’ingénierie
supplémentaire. Les gestionnaires de réseaux de distribution et de réseaux
électriques situés dans des zones industrielles peuvent rapidement accéder à
des informations utiles en provenance d’appareils installés en n’importe quel
endroit du smart grid. Cela permettra par exemple de détecter très tôt les défauts
du réseau et d’y remédier promptement. Une fois les informations recueillies,
il est possible d’identifier les vulnérabilités et de mettre en œuvre les
mesures nécessaires avant que des dommages ne surviennent. Ainsi, les
applications de l’Internet des Objets (IoT) proposées dans la Grid Diagnostic
Suite améliorent la disponibilité des réseaux électriques, tout en permettant
leur exploitation rentable.
- Avec sa plateforme IoT ouverte, Siemens contribue à l’équilibre du marché de l’énergie
Le distributeur d’énergie wallon ORES a fait appel à MindSphere, la plateforme IoT ouverte de Siemens, pour son projet E-Cloud dans la zone économique de Tournai. L'utilisation de MindSphere permettra à ORES de collecter et de traiter en temps réel des données relatives aux besoins locaux en électricité et aux flux de production d’énergie renouvelable. Le tableau de bord mis à disposition des clients du réseau sera complété par un module de prévision pour aider les entreprises locales à anticiper les variations de la météo et de la production d’énergie. Avec Ores, et en utilisant le plate-forme MindSphere, Siemens contribue ainsi à mieux équilibrer le réseau d’énergie wallon.
- Enregistrement précis de la consommation d’énergie et des paramètres électriques
- Transfert de données sécurisé via les réseaux de communication existants
- Utilisation flexible dans les bâtiments industriels et commerciaux ainsi que les data centers
Siemens Smart Infrastructure vient d’ajouter les
appareils de mesure 7KM PAC3220 et 7KM PAC3120 à sa gamme de monitoring
énergétique Sentron. Ces dispositifs collectent les données énergétiques et
système des bâtiments, des infrastructures et des installations industrielles,
et les transfèrent à l’aide de protocoles de communication standard vers des
systèmes de gestion énergétique, d'automatisation et IoT de niveau supérieur.
Il est ainsi possible d’identifier les éléments énergivores, de détecter les
dysfonctionnements le plus rapidement possible et de prévenir activement les
temps d'arrêt, ce qui permet aux entreprises de booster durablement leur
efficacité énergétique et la disponibilité de leurs systèmes. Les nouveaux
appareils offrent une précision plus élevée que les modèles antérieurs et leur
design a été modernisé.
- Création d'un nouvel acteur majeur dans le secteur de l’énergie avec un volume d’activités de 30 milliards d’euros et plus de 80 000 employés, grâce à la scission de Gas and Power et au transfert des parts de Siemens dans Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)
- Ce spin-off permettra une participation directe des actionnaires aux résultats et une mise en œuvre rapide
- Futur cœur industriel : Digital Industries et Smart Infrastructure
- Précision des objectifs ambitieux à moyen terme et définition des ambitions sur le long terme
- Economies de 2,2 milliards d’euros d’ici 2023 grâce à des gains structurels d’efficacité
- Croissance dans des domaines d'avenir, porteuse de plus de 10 000 créations d’emploi malgré les mesures d’efficacité
Siemens entend réaliser ses objectifs de marge et de croissance à moyen terme en orientant résolument son portefeuille vers des marchés de croissance dynamiques et en réalisant des gains d’efficacité. Dans cette optique, le Conseil de surveillance de Siemens AG a approuvé aujourd'hui à l’unanimité les prochaines étapes du concept stratégique Vision 2020+ de l’entreprise, dont le spin-off de Gas and Power (GP).
- Navigator conjugue les données de performance avec différents types de données d’équipement et de maintenance
- Analyse approfondie des données pour de nouveaux services améliorés de gestion de l’énergie et de performance des équipements
- De nouvelles possibilités d’applications et de tableaux de bord grâce à l’intégration dans MindSphere, le système d’exploitation ouvert basé sur le cloud de Siemens (IoT)
Navigator, la plateforme Siemens de gestion de l’énergie et des équipements basée sur le cloud, est plus puissant que jamais dans sa nouvelle version, lancée en février. Cette toute nouvelle version permet d’agréger un plus grand nombre d’ensembles de données, offre une plus grande puissance d’analyse et crée tout un ensemble de rapports personnalisés pour faciliter les processus décisionnels et le flux de communication. « Depuis le lancement de Navigator en 2012, cette solution n’a cessé d’évoluer pour aider nos clients à prendre des décisions plus avisées, à réduire les coûts d’exploitation, à atteindre leurs objectifs de durabilité et à limiter leur exposition aux risques. C’est ainsi que le département qui s’occupe des technologies de bâtiment a économisé 10,96 millions de tonnes d’émissions de CO2 en 2018, soit l’équivalent des émissions d’un million de petits véhicules réalisant un tour du monde », souligne Eike Steffen, directeur mondial du portefeuille Solutions and Services. Navigator traite actuellement plus de 625 millions de valeurs par jour dans plus de 80 000 bâtiments connectés à travers le monde.
- L'interconnexion Nemo Link® permet le transfert de 1 000 MW d’électricité avec la technologie HVDC Plus de Siemens
- Siemens a construit les stations de conversion qui abritent cet équipement HVDC de pointe à Herdersbrug (Belgique) et Richborough (Royaume-Uni)
- Cérémonie d’inauguration officielle le 5 décembre à Herdersbrug (près de Bruges) en présence de dignitaires belges et britanniques
Nemo Link® est une joint venture entre le gestionnaire de réseau de transport d’électricité Elia (Belgique) et l’opérateur de réseau National Grid (Royaume-Uni) qui a pour objectif d’échanger de l’électricité en technologie haute tension à courant continu (HVDC) entre les deux pays. Cette interconnexion d’une capacité allant jusqu'à 1 000 MW relie les réseaux électriques belge et britannique au moyen de câbles sous-marins.