Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

ORES a choisi la solution MindSphere de Siemens pour son projet E-Cloud durable à Tournai

Dans le contexte de la transition écologique, l’autoconsommation collective se développe à grands pas sur le marché de l’énergie. Le concept est basé sur la possibilité d’alimenter une communauté d’utilisateurs en énergie renouvelable à l’intérieur d'une zone donnée. Dans ce cadre, le distributeur d’énergie wallon ORES travaille depuis 2016 sur un projet pilote innovant, appelé « E-Cloud », dans la zone industrielle (ZAE) de Tournai Ouest. L’objectif est double : adapter les flux de production d’énergie solaire et éolienne aux besoins en électricité afin d’optimiser la consommation collective des entreprises locales et encourager celles-ci à utiliser davantage, et le plus souvent possible, des sources d’énergie naturelle locale.
Suivi en temps réel
Pour identifier et gérer les besoins en électricité et les flux de production « verte » dans la zone, ORES a choisi Siemens et sa solution cloud MindSphere. Cette plateforme Internet of Things ouverte permet de relier des applications externes et de collecter des données dans le cloud à partir des systèmes de production d’énergie, pour qu’elles puissent être exploitées ou consultées.
L'intégration des algorithmes dans MindSphere a été réalisée en collaboration avec l’Université de Mons. Grâce à un tableau de bord, ORES et les entreprises locales peuvent consulter et gérer les données de consommation énergétique en temps réel en différents points.
Prévisions météo
Comme elle fonctionne dans le cloud, la plateforme peut se développer en fonction des besoins de la zone industrielle. Contrairement à la production d’énergie classique, les sources d’énergie renouvelable sont soumises aux aléas de la météo et donc fluctuantes par nature – un défi que Siemens relève par la technologie, sa compétence et son expérience.
À un stade ultérieur, pour permettre aux entreprises locales de réagir aux changements des conditions météo, la plateforme sera équipée d'un module de prévision basé sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Ce module de prévision a pour objectif de donner aux entreprises de la zone industrielle plus de précision quant à la quantité d’électricité qui sera générée le lendemain par les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Ainsi, elles peuvent, autant que faire se peut, adapter leur programme de consommation d’énergie pour bénéficier au maximum de cette production verte et locale avec un impact positif sur leur facture finale.
Environments that care
Grâce aux solutions de Siemens, ORES est en mesure de mieux équilibrer le réseau d’énergie wallon et d'aligner davantage la production sur la consommation. « Les défis sont nombreux dans le secteur, mais avec les systèmes basés sur l’analyse intelligente des données et les applications cloud, nous avons tous les atouts en main pour développer des solutions efficaces dans un monde qui change à un rythme effréné. Grâce à sa technologie et à sa plateforme IoT ouverte MindSphere, Siemens veut contribuer au maximum à l’équilibre du marché énergétique et à la création d’environments that care. Nous nous employons à développer des environnements durables dont les prochaines générations pourront aussi cueillir les fruits », commente Frederic Van Cauteren, Sales Direct Product & System Sales de Siemens Smart Infrastructure.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 71 000 personnes à travers le monde.
Read more
Reference Number: PR2019082212nl

Contact

Corporate Communications

0032 2 536 30 42