- 74 davon in nachhaltiger Schienenfahrzeugindustrie bei Siemens Mobility
- Zahl der Ausbildungsplätze weiter auf hohem Niveau
- Siemens setzt beim Fachkräftemangel auf eigene Auszubildende
Rund 100 junge Menschen haben heute mit 1. September ihre Ausbildung mit Zukunft bei Siemens in Österreich gestartet. Allein bei Siemens Mobility, dem größten Akteur der österreichischen Schienenverkehrsindustrie, haben 74 Jugendliche ihre Berufsausbildung begonnen. Insgesamt bietet das Unternehmen im Bereich der technischen und kaufmännischen Ausbildung 18 zukunftssichere Lehrberufe an. Die weiterhin hohe Zahl der von Siemens in Österreich angebotenen Ausbildungsplätze ist auch ein Beitrag zur Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandorts und eine unmittelbare Antwort auf den Fachkräftemangel.
- Letztes Wochenende der Siemens Fest>Spiel>Nächte mit herausragendem Programm
- Rund 40.000 Besucher:innen: das kostenlose Open-Air-Festival am Kapitelplatz hat sich heuer erneut großer Beliebtheit erfreut
Dieses Wochenende starten die Siemens Fest>Spiel>Nächte in ihr großes Finale: noch zwei Mal werden Produktionen der heurigen Salzburger Festspiele kostenlos auf eine tageslichttaugliche LED - Wand am Kapitelplatz übertragen. Der Samstag startet um 10:00 Uhr mit dem Frühstückskonzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti. Ab 20:00 Uhr wird LE NOZZE DI FIGARO unter musikalischer Leitung von Raphaël Pichon gezeigt. Diese Produktion war bereits Mitte August – trotz Sturm und Unwetter – ein absoluter Publikumsliebling. Am Sonntag, den 27. August 2023, dem letzten Tag der diesjährigen Siemens Fest>Spiel>Nächte, bildet FALSTAFF mit Gerald Finley als Sir John Falstaff den krönenden Abschluss.
- Siemens Österreich modernisiert Sicherheitssysteme am Flughafen Wien
- Erneuerungen des Zutrittskontrollsystems sowie Videomanagmentsystems
Über 100.000 Menschen besuchen den Wiener Flughafen in der Reisehochsaison pro Tag. Um die Passagiere und Gäste zu schützen und auch um einen effizienten und reibungslosen Aufenthalt am Flughafen zu garantieren, müssen die Sicherheitssysteme auf dem neuesten Stand der Technik sein. Dafür hat der Flughafen Wien gemeinsam mit Siemens Österreich ein intelligentes Sicherheitssystem entwickelt, das nun umfassend modernisiert und erweitert wurde – bei laufendem Betrieb und ohne Einschränkungen für Passagiere und Gäste. „Mehr als 100.000 Passagiere frequentieren den Flughafen Wien pro Tag und mit über 3,1 Mio. Flugreisenden im Juli 2023 liegt das Passagieraufkommen schon fast auf Vorkrisenniveau. Der Wiener Airport ist damit für viele Menschen das Tor zur Welt und gilt als kritische Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur für das ganze Land. Damit unser Flughafenbetrieb 24/7 reibungslos funktioniert, brauchen wir absolut zuverlässige, leistungsfähige und moderne Lösungen. Siemens ist dafür ein erfahrener und hochkompetenter Technologiepartner“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.
- CNC-Digitalisierungsportfolio Machinum ist integraler Bestandteil von Siemens Xcelerator mit Fokus auf Teilefertigung
- Mit Machinum Werkzeugmaschinen analysieren und optimieren
- Mit Siemens Xcelerator die digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbar gestalten
Unter dem Motto „Accelerate transformation for a sustainable tomorrow“ präsentiert Siemens auf der diesjährigen EMO, wie Unternehmen der Werkzeugmaschinenindustrie Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, erschwinglichen, und individualisierten Produkten meistern können.
- Innovative Sentron Leistungsschalterreihe 3WA ist Teil von Siemens Xcelerator
- Verbesserte Handhabung, Zuverlässigkeit und Digitalisierung bei Integration in bestehende Systeme
- Unverzichtbar für kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Rechenzentren
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) und 3WA3 (UL1066+IEC) bieten weltweite Kompatibilität
Siemens stellt zwei neue Versionen der innovativen Sentron offenen Leistungsschalter 3WA vor. Die Reihe 3WA3 erfüllt die Anforderungen der Normen UL 1066 und IEC 60947-2 und kann so von Kunden weltweit eingesetzt werden. Das ist besonders für Schaltanlagenbauer und Erstausrüster von Vorteil, die Systeme für beide Normungsräume – IEC und UL – herstellen. Die Reihe 3WA2 ist ausschließlich für den UL 489-Markt konzipiert. Die beiden neuen Modellreihen ergänzen die Version 3WA1 für IEC-Märkte, die im Herbst 2020 auf den Markt kam. Siemens bietet ein umfassendes Sortiment von offenen Leistungsschaltern, die auf einem einheitlichen System basieren und damit weltweit flexibel eingesetzt werden können. Die Sentron Leistungsschalter 3WA sind Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios. Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht.
- Unabhängiges Analystenhaus stuft Siemens Smart Infrastructure als führenden Anbieter von integrierte Sicherheitssoftware für intelligente Gebäude ein
- Software ist Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios
Das Analystenhaus Verdantix hat Siemens Smart Infrastructure als einen der führenden Anbieter von Sicherheitssoftware für intelligente Gebäude eingestuft. Im jüngst veröffentlichten Bericht „Green Quadrant: Integrated Smart Building Security Software 2023“ werden zehn Unternehmen analysiert und bewertet, die den Markt prägen. Laut Verdantix bieten die Lösungen von Siemens modernste Funktionen für ein einheitliches Sicherheitsmanagement. Die bewertete Siemens-Software ist Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform, die die digitale Transformation von Kunden beschleunigt.
- Recycling als wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft
- Montanuniversität Leoben und Siemens arbeiten im Rahmen von Forschungsprojekten an digitalen Zukunftskonzepten für leistungsfähige und nachhaltige Abfallbehandlung
- ReWaste F für den Aufbau einer Smart Waste Factory und RecAIcle für bessere Sortierqualität durch AI
In Europa entstehen jährlich Kunststoffabfälle im Ausmaß von rund 25,8 Millionen Tonnen, so Zahlen der EU-Kommission. Weniger als 30 Prozent dieser Abfälle werden momentan für das Recycling gesammelt. Laut der EU-Behörde gelangen sehr große Mengen von Kunststoffabfällen in die Umwelt und verursachen dort erhebliche wirtschaftliche und ökologische Schäden. Mit einer Kunststoffstrategie und einem Kreislaufwirtschaftspaket will die Europäische Kommission die Grundlage für eine Umgestaltung der Kunststoffwirtschaft in Europa schaffen. Darin enthalten sind auch Quoten für das Recycling und die Vorbereitung zur Wiederverwendung von Kunststoffabfällen – mindestens 50 Prozent – und Kunststoffverpackungsabfällen – mindestens 55 Prozent – bis zum Jahr 2030. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Aufbereitung und Verarbeitung von recycelten Kunststoffen durch bessere Sammlung und Sortierung von Kunststoffabfällen zu fördern.
Der gemeinnützige Verein Energieforum Österreich (EFÖ) ist eine Expertenplattform, die
Unternehmen bei der Umsetzung des Green Deals begleitet. Gemeinsam werden Strategien
entwickelt, um den vorgegebenen Regulatorien der Europäischen Union zu entsprechen und
gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus der Umsetzung des Green Deals ergeben. Seit der
Gründung des EFÖ im letzten Jahr, konnte der Verein weitere herausragende Partnerunternehmen
in sein Expertennetzwerk aufnehmen, über 500 Unternehmer:innen auf den EFÖ-Symposien
begrüßen und wird in Kürze den Ausbildungslehrgang zur Nachhaltigkeitsmanager:in anbieten. Die
Expertengruppe des Energieforums, bestehend aus über 30 führenden österreichischen
Unternehmen, steht teilnehmenden Betrieben mit Know-h ow und praxisorientierten
Handlungsanleitungen zur Stelle, die als Grundlage für die Umsetzung weiterer
Nachhaltigkeitsmaßnahmen dienen.
- Siemens Fest>Spiel>Nächte: Kostenloses Public Viewing am Kapitelplatz Salzburg
- Siemens>Frühstücks>Konzerte: Konzert Highlights am Samstag
- Siemens >Kinder>Programm: Freitagvormittage mit kindgerechten Opern
- Alle Infos unter www.siemens.at/festspielnaechte
Seit über 20 Jahren veranstalten die Salzburger Festspiele, Siemens Österreich, Unitel und der ORF Salzburg die beliebten Siemens Fest>Spiel>Nächte. Für jedermann kostenlos zugänglich werden dieses Jahr von Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 27. August auf dem Salzburger Kapitelplatz Opern, Konzerte und der Jedermann gezeigt – davon neun Mal Produktionen der diesjährigen Salzburger Festspiele. Zu den Highlights zählen die bereits ausverkauften Vorstellungen MACBETH und FALSTAFF von Giuseppe Verdi sowie Mozarts LE NOZZE DI FIGARO aus 2023. Außerdem können verschiedene Generationen von JEDERMÄNNERN kostenlos erlebt werden. Wer zum Beispiel Lars Eidinger in der gleichnamigen Hauptrolle versäumt hat, kann dieses Erlebnis am 13. August nachholen. Und auch ein Wiedersehen mit dem grandiosen Peter Simonischek als Jedermann ist am 5. und 15. August möglich. Am 14. August steht mit dem DON GIOVANNI aus dem Jahr 1954 ein besonderer historischer Höhepunkt am Programm.
- Aus Wien in die Welt: Vor 30 Jahren kam erstes SITOP-Produkt für die Industriestromversorgung auf den Markt
- Über eine Million Sitop-Geräte werden im Areal Siemensstraße 90 in Wien pro Jahr produziert
Das Siemens Werk Manufacturing Wien feiert das 30-Jahr-Jubiläum der SITOP Stromversorgung. Was im Jahr 1993 als „SITOP power basic line“ von Manufacturing Wien auf den Markt gebracht wurde, ist heute das Herz der Automatisierung und treibt die digitale Transformation der Industrie weltweit voran. Mittlerweile wird an zwei Siemens Standorten – Sibiu in Rumänien und Wien – ein umfangreiches SITOP-Portfolio produziert, das eine effiziente Stromversorgung für Anlagenbetriebe garantiert. Als Weltmarktführer bei DIN Rail Industriestromversorgungen, gestaltet Siemens aus Österreich die Zukunft der Produktentwicklungen und Fertigungs-Automatisierung durch vernetzte Nutzung der Digitalen Zwillinge des Produktes, der Produktion und der Performance mit. Die Produktionstechnologie im Werk Manufacturing Wien basiert auf den Prinzipien des Siemens Xcelerator: In der Produktion funktioniert das Peer2Peer-System auf Basis eines eng abgestimmten Systems aus Hard- und Software-Komponenten. In der offenen, digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator sind die wichtigsten Digital-Produkte von Siemens zusammengeführt.