Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Juni 2023Siemens AG ÖsterreichWien
Herz der Automatisierung wird in Wien produziert: SITOP feiert 30-Jahr-Jubiläum
Vor 30 Jahren wurde SITOP auf den Markt gebracht (c) Siemens

Seit 1993 entstanden immer mehr Produktfamilien, Module und neue Funktionen (c) Siemens
Patricia Neumann, CEO Siemens Österreich: „Innovationen sind unser Kapital. Kluge Köpfe haben vor 30 Jahren den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. Heute verlassen rund eine Millionen SITOP-Geräte pro Jahr das Floridsdorfer Siemens Werk und kommen weltweit zum Einsatz. Egal welche Industrie und egal welche Anforderung – eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung ist die Grundvoraussetzung für jeden Anlagenbetrieb und für erfolgreiche Unternehmen. Das ist ein wunderschönes Bespiel dafür, welchen maßgeblichen Einfluss Forschung und Entwicklung auf den Gesamterfolg der österreichischen Wirtschaft und auf den Wirtschaftsstandort Österreich haben.“
Seit Eröffnung im Jahr 1993 entstanden immer mehr Produktfamilien, Module und neue Funktionen wie etwa ein Rundumschutz für 24V Verbraucher oder die Möglichkeit der Integration in unterschiedliche Systeme. Hatte das erste SITOP Gerät vor 30 Jahren eine Breite von 26 Zentimetern und 7kg, ist die neueste Generation auf rund ein Drittel in Breite und Gewicht reduziert.
Seit Eröffnung im Jahr 1993 entstanden immer mehr Produktfamilien, Module und neue Funktionen wie etwa ein Rundumschutz für 24V Verbraucher oder die Möglichkeit der Integration in unterschiedliche Systeme. Hatte das erste SITOP Gerät vor 30 Jahren eine Breite von 26 Zentimetern und 7kg, ist die neueste Generation auf rund ein Drittel in Breite und Gewicht reduziert.
For this press release
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.000 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2022 bei rund 2,8 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.400 davon aus Österreich – über 899 Millionen Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.