- Digitaler Zwilling der Maschine, des Werkstücks und der Steuerung in einem durchgängigen Angebot auf dem Siemens Xcelerator Marketplace erhältlich
- Siemens unterstreicht Technologieführerschaft in der Kombination der realen mit der digitalen Welt
- Weniger Ausschuss und Vermeidung von Maschinenschäden
- Um bis zu 40% schnellerer Produktionshochlauf der Maschine
Das Technologieunternehmen Siemens, ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung, und DMG MORI, ein weltweit führender Anbieter von spanabhebenden Werkzeugmaschinen zum Drehen, Fräsen und Schleifen sowie für die additive Fertigung, stellen den ersten durchgängigen digitalen Zwilling für die Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen auf Siemens Xcelerator vor. Basierend auf der Digital Native CNC Sinumerik One umfasst das Angebot den digitalen Zwilling der Steuerung, der kundenspezifischen DMG MORI Werkzeugmaschine und des Werkstücks und ist ab sofort auf dem Siemens Xcelerator Marketplace verfügbar.
- Neue Sinorix al-deco AX Löschsystem mit SIMATIC Technologie
- Erstmalige Präsentation auf der EMO in Hannover (18. bis 23. September 2023)
Sinorix al-deco Systeme von Siemens stehen für eine zuverlässige und störungsresistente Brandlöschung. Mit Sinorix al-deco AX wird nun das neue MAXimum beim Brandschutz geschaffen. Das moderne HMI (Human-Machine Interface) steht für Benutzerfreundlichkeit und maßgeschneiderte Einstellmöglichkeiten auf Knopfdruck. Durch die Überwachung und Aufzeichnung aller sicherheitsrelevanten Daten lassen sich Ereignisse eindeutig rekonstruieren und können zudem benutzerfreundlich und schnell ausgelesen werden. Mit SIMATIC ist neben einer übersichtlichen Überwachung auch eine direkte Anbindung an die betriebliche Brandmeldezentrale möglich. Sinorix al-deco AX verspricht eine einfache und schnelle Wiederinbetriebnahme nach einem Brandereignis, während unsere internationalen und etablierten Servicekanäle unterstützend zur Seite stehen. Außerdem sorgen das ganzheitliche Sicherheitskonzept bis zum Performance Level D sowie das integrierte Blockierventil für maximale Sicherheit.
- Das Smart-Buildings-Portfolio von Siemens, darunter Building X, wurde von WiredScore als akkreditierte Lösung anerkannt
- WiredScore setzt einen globalen Standard für Technologie in der gebauten Welt
- Die SmartScore-Zertifizierung von WiredScore hilft Investoren und Gebäudebetreibern weltweit intelligente, vernetze Gebäude zu schaffen und dabei die höchsten Branchenmaßstäbe und Mietererwartungen zu erfüllen.
- Die Akkreditierung unterstreicht das Engagement von Siemens, Kunden bei der Realisierung intelligenter und zukunftssicherer Gebäude zu unterstützen
Das Smart-Buildings-Portfolio von Siemens Smart Infrastructure, das Gebäudeeigentümer bei der Errichtung gesunder, komfortabler und nachhaltiger Gebäude unterstützt – egal ob Neubauten oder Modernisierungen – wurde von WiredScore im Rahmen des Accredited Solutions-Programms anerkannt. WiredScore, ein in den USA ansässiges Unternehmen, das durch Zertifizierung und Weiterbildung einen globalen Standard für Technologie in der gebauten Welt setzt, akkreditiert Anbieter intelligenter Gebäudelösungen.
- Sinumeriktrl-E in V6.22 mit neuen Funktionen zur Auswertung und Reduzierung des Energieverbrauchs
- Flexibles HMI-Portfolio für multifunktionale Werkzeugmaschinen
- Perfekte Kompatibilität in der Benutzung und Programmierung für eine einfache Integration in den bestehenden Maschinenbestand
Siemens erweitert zur diesjährigen EMO das Angebot rund um die „Digital Native“ CNC Sinumerik One. Die 2019 in den Markt eingeführte neue CNC-Generation von Siemens wartet mit zahlreichen Neuerungen in Soft- und Hardware auf. Mit der neuen Sinumerik-Software-Version V6.22 gibt es für die Sinumerik One neue Technologiefunktionen, welche die Transparenz in der Maschine erhöhen, die Bedienung vereinfachen, den Maschinenverschleiß reduzieren und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Dies führt zur optimalen Nutzung der verfügbaren Ressourcen, beispielsweise durch Verringerung von Ausschuss und Reparaturen. Zudem trägt es zur Steigerung der Maschinenproduktivität bei, indem zum Beispiel Leerlauf- und Produktionszeiten minimiert werden.
- Engpass von 78.000 Auszubildenden 2030 in Oberösterreich prognostiziert
- Hochmoderne Ausbildungsstätte als Meilenstein für Bildung, Wirtschaft und den Standort Oberösterreich
- Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Siemens Österreich CEO Patricia Neumann bei der Eröffnung des Siemens Trainingszentrums in Linz
Bis 2030 wird die Nachfrage an jungen Menschen, die mit einem Lehrabschluss in das Berufsleben starten, stark steigen. Allein in Oberösterreich wird laut Fachkräftemonitor Oberösterreich von einem Engpass von rund 78.000 Personen ausgegangen. 2023 standen jedem Lehrstellensuchenden im Schnitt bereits drei offene Lehrstellen gegenüber.
- 74 davon in nachhaltiger Schienenfahrzeugindustrie bei Siemens Mobility
- Zahl der Ausbildungsplätze weiter auf hohem Niveau
- Siemens setzt beim Fachkräftemangel auf eigene Auszubildende
Rund 100 junge Menschen haben heute mit 1. September ihre Ausbildung mit Zukunft bei Siemens in Österreich gestartet. Allein bei Siemens Mobility, dem größten Akteur der österreichischen Schienenverkehrsindustrie, haben 74 Jugendliche ihre Berufsausbildung begonnen. Insgesamt bietet das Unternehmen im Bereich der technischen und kaufmännischen Ausbildung 18 zukunftssichere Lehrberufe an. Die weiterhin hohe Zahl der von Siemens in Österreich angebotenen Ausbildungsplätze ist auch ein Beitrag zur Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandorts und eine unmittelbare Antwort auf den Fachkräftemangel.
- Letztes Wochenende der Siemens Fest>Spiel>Nächte mit herausragendem Programm
- Rund 40.000 Besucher:innen: das kostenlose Open-Air-Festival am Kapitelplatz hat sich heuer erneut großer Beliebtheit erfreut
Dieses Wochenende starten die Siemens Fest>Spiel>Nächte in ihr großes Finale: noch zwei Mal werden Produktionen der heurigen Salzburger Festspiele kostenlos auf eine tageslichttaugliche LED - Wand am Kapitelplatz übertragen. Der Samstag startet um 10:00 Uhr mit dem Frühstückskonzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti. Ab 20:00 Uhr wird LE NOZZE DI FIGARO unter musikalischer Leitung von Raphaël Pichon gezeigt. Diese Produktion war bereits Mitte August – trotz Sturm und Unwetter – ein absoluter Publikumsliebling. Am Sonntag, den 27. August 2023, dem letzten Tag der diesjährigen Siemens Fest>Spiel>Nächte, bildet FALSTAFF mit Gerald Finley als Sir John Falstaff den krönenden Abschluss.
- Siemens Österreich modernisiert Sicherheitssysteme am Flughafen Wien
- Erneuerungen des Zutrittskontrollsystems sowie Videomanagmentsystems
Über 100.000 Menschen besuchen den Wiener Flughafen in der Reisehochsaison pro Tag. Um die Passagiere und Gäste zu schützen und auch um einen effizienten und reibungslosen Aufenthalt am Flughafen zu garantieren, müssen die Sicherheitssysteme auf dem neuesten Stand der Technik sein. Dafür hat der Flughafen Wien gemeinsam mit Siemens Österreich ein intelligentes Sicherheitssystem entwickelt, das nun umfassend modernisiert und erweitert wurde – bei laufendem Betrieb und ohne Einschränkungen für Passagiere und Gäste. „Mehr als 100.000 Passagiere frequentieren den Flughafen Wien pro Tag und mit über 3,1 Mio. Flugreisenden im Juli 2023 liegt das Passagieraufkommen schon fast auf Vorkrisenniveau. Der Wiener Airport ist damit für viele Menschen das Tor zur Welt und gilt als kritische Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur für das ganze Land. Damit unser Flughafenbetrieb 24/7 reibungslos funktioniert, brauchen wir absolut zuverlässige, leistungsfähige und moderne Lösungen. Siemens ist dafür ein erfahrener und hochkompetenter Technologiepartner“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.
- CNC-Digitalisierungsportfolio Machinum ist integraler Bestandteil von Siemens Xcelerator mit Fokus auf Teilefertigung
- Mit Machinum Werkzeugmaschinen analysieren und optimieren
- Mit Siemens Xcelerator die digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbar gestalten
Unter dem Motto „Accelerate transformation for a sustainable tomorrow“ präsentiert Siemens auf der diesjährigen EMO, wie Unternehmen der Werkzeugmaschinenindustrie Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, erschwinglichen, und individualisierten Produkten meistern können.
- Innovative Sentron Leistungsschalterreihe 3WA ist Teil von Siemens Xcelerator
- Verbesserte Handhabung, Zuverlässigkeit und Digitalisierung bei Integration in bestehende Systeme
- Unverzichtbar für kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Rechenzentren
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) und 3WA3 (UL1066+IEC) bieten weltweite Kompatibilität
Siemens stellt zwei neue Versionen der innovativen Sentron offenen Leistungsschalter 3WA vor. Die Reihe 3WA3 erfüllt die Anforderungen der Normen UL 1066 und IEC 60947-2 und kann so von Kunden weltweit eingesetzt werden. Das ist besonders für Schaltanlagenbauer und Erstausrüster von Vorteil, die Systeme für beide Normungsräume – IEC und UL – herstellen. Die Reihe 3WA2 ist ausschließlich für den UL 489-Markt konzipiert. Die beiden neuen Modellreihen ergänzen die Version 3WA1 für IEC-Märkte, die im Herbst 2020 auf den Markt kam. Siemens bietet ein umfassendes Sortiment von offenen Leistungsschaltern, die auf einem einheitlichen System basieren und damit weltweit flexibel eingesetzt werden können. Die Sentron Leistungsschalter 3WA sind Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios. Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht.