- Atlantia
S.p.A. schließt die Übernahme von Yunex Traffic von Siemens Mobility für 950 Millionen
Euro ab
Siemens Mobility hat den Verkauf von Yunex Traffic an
Atlantia S.p.A. für 950 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Januar
2022 hatte Siemens die Vertragsunterzeichnung zum Verkauf des Geschäftsbereichs Intelligente Straßeninfrastruktur und
Verkehrslösungen an Atlantia S.p.A. bekannt gegeben. Nach den
erforderlichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden wurde die
Transaktion zum 30. Juni 2022 abgeschlossen.
- Modernes,
sicheres und integriertes Bahnsystem verbindet 60 Städte im Land auf einer
Länge von rund 2.000 km
- Siemens Mobility wird 41 achtteilige
Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, 94 vierteilige
Desiro-Hochleistungs-Regionalzüge und 41 Vectron-Güterlokomotiven liefern
- Der
schlüsselfertige Vertrag beinhaltet modernste Bahninfrastruktur, acht Betriebs-
und Güterbahnhöfe sowie einen Wartungsvertrag über 15 Jahre
- Aufbau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes der
Welt
- Konsortium wird bis zu 40.000 Arbeitsplätze vor
Ort schaffen, um alle Teilbereiche des Projekts abzuschließen
Siemens Mobility und seine Konsortialpartner Orascom
Construction und The Arab Constructors haben mit der ägyptischen Tunnelbehörde
National Authority for Tunnels (NAT), einer dem ägyptischen
Verkehrsministerium unterstellten Regierungsbehörde, einen Vertrag über den Bau
des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt unterzeichnet. Der
Siemens Mobility Anteil des kumulierten Auftragswerts beträgt 8,1 Milliarden
Euro und beinhaltet den am 1. September 2021 unterzeichneten
ursprünglichen Vertrag in Höhe von 2,7 Mrd. Euro für die erste Strecke.
Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Smart Infrastructure informiert über Trends im Bereich von Infrastruktur sowie die Integration von Elektromobilität. Zudem werden unter anderem Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries sowie weitere Führungskräfte ein Update über unsere aktuellen Themen rund um das Thema Mobilität geben.
- Insgesamt
33 Nightjets der neuen Generation Viaggio Next Level von Siemens Mobility bis
2025 auf der Schiene
- Neue
Nightjet-Generation setzt auf Komfort, modernes Design und mehr Privatsphäre
- ÖBB
sichern sich Rolle als Marktführer im Nachtzuggeschäft in Europa
Die ÖBB bestellen 20 weitere siebenteilige Nachtzüge aus der Plattform Viaggio Next Level bei Siemens Mobility für den zukünftigen Ausbau der Nightjet-Flotte. Bis 2025 werden dann insgesamt 33 ÖBB Nightjets der neuen Generation auf der Schiene sein und europäische Städte über Nacht klimafreundlich verbinden. Die neuen Züge punkten durch mehr Kapazität sowie mehr Komfort und erhöhte Privatsphäre bei Nachtreisen.
- Co-CEO
Sabrina Soussan verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch
- Michael
Peter steht für starke Kompetenz in Digitalisierung und Vernetzung ebenso wie Kontinuität
an der Spitze von Siemens Mobility
Michael Peter wird zum 10. Juli 2020 der alleinige CEO von
Siemens Mobility. Die bisherige Co-CEO Sabrina Soussan verlässt das Unternehmen
auf eigenen Wunsch, um eine neue Herausforderung außerhalb der Siemens AG
anzunehmen. Bis zum Ablauf ihres Vertrages zum 31. Dezember 2020 wird Frau
Soussan der Siemens Mobility weiterhin als Beraterin zur Verfügung stehen.
- Weitere 8 Prozent der
Anteile in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen
- Übertragung
stärkt das Siemens-Pensionsvermögen in Deutschland
- Anteil
von Siemens an Siemens Energy AG sinkt folglich von 25,1 Prozent auf 17,1 Prozent
- Prof.
Dr. Ralf P. Thomas wird aus dem Aufsichtsrat der Siemens Energy AG ausscheiden
Die Siemens AG überträgt am 18. Dezember 2023 einen Anteil von 8 Prozent an der Siemens
Energy AG in den Siemens Pension-Trust e. V. In der Folge sinkt die Beteiligung
an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Siemens setzt damit seine Ankündigung um, seinen
Anteil an Siemens Energy weiter zu reduzieren. Mit der Übertragung der Anteile
in den Siemens Pension-Trust e. V. stärkt Siemens sein Pensionsvermögen in
Deutschland.
Von unterbrochenen Lieferketten bis zu inflationsbedingten Preissteigerungen: Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie steht aktuell vor großen Herausforderungen. Grund dafür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die geopolitische Lage sowie makroökonomische Auswirkungen der Inflation. Infolgedessen sehen immer mehr Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Notwendigkeit, die digitale Transformation stärker voranzutreiben. Im Hinblick auf die Prozessoptimierung konzentriert sich die Lebensmittel- und Getränkeindustrie dabei auf zwei Aspekte: Zum einen sollen Prozesse gestrafft werden, um maximal effizient zu sein und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu erhöhen. Zum anderen sollen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Höchste Priorität ist es jedoch, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.Die Technologien, die bei Ekonoke, Deoleo und Coca-Cola zum Einsatz kommen, sind Beispiele für den Wandel, den die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Hilfe von Siemens-Technologien durchläuft. Diese Technologien werden in einer Vielzahl unterschiedlicher Fälle eingesetzt, wie bei der nachhaltigen und effizienten Hopfenproduktion, der Digitalisierung eines traditionellen Olivenöl-Produktionsprozesses und der nachhaltigen Verarbeitung und Distribution eines großen multinationalen Softdrink-Unternehmens.
Vom 18. bis 21. September fand die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik InnoTrans in Berlin statt. Siemens war in diesem Jahr wieder in Halle 4.2 sowie auf dem Außengelände vertreten.Die Digitalisierung verändert die Mobilitätsbranche fundamental. Sie verbessert die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Infrastrukturen, optimiert Betriebsabläufe und reduziert Aufwand und Kosten. Digitale Innovationen in einem stärker vernetzten "Gesamtsystem Mobilität" standen deshalb bei Siemens im Mittelpunkt der InnoTrans 2018. Unter dem Motto "Shaping connected mobility" hat Siemens neue, intelligente Lösungen präsentiert, die das Verkehrsmittel Bahn noch effizienter, sicherer und zuverlässiger machen.
- 6,8
Prozent der Anteile in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen
- Übertragung
stärkt das Siemens-Pensionsvermögen in Deutschland
- Konsolidierter
Anteil von Siemens an Siemens Energy AG sinkt folglich von 31,9 Prozent auf 25,1
Prozent
Die Siemens AG überträgt am 28.06.2023 einen Anteil von 6,8 Prozent
an der Siemens Energy AG in den Siemens Pension-Trust e. V. In der Folge sinkt
die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 25,1 Prozent. Siemens setzt damit
seine Ankündigung um, seinen Anteil an Siemens Energy zu reduzieren. Mit der
Übertragung der Anteile in den Siemens Pension-Trust e. V. stärkt Siemens sein
Pensionsvermögen in Deutschland.