- Rahmenvertrag über bis zu 200 Vectron-Lokomotiven
- Erstabruf von 30 Vectron MS
- Auslieferung beginnt Sommer 2018
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben mit Siemens einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 200 Lokomotiven des Typs Vectron abgeschlossen. Es können bis zu 100 Wechselstrom (AC)-Lokomotiven, 50 Wechselstrom (AC)-Lokomotiven mit Dieselpower-Modul und 50 Mehrsystem (MS)-Lokomotiven abgerufen werden. Bei Vertragsschluss wurden 30 Vectron MS fest bestellt. Die Fahrzeuge sollen im Siemens-Werk in München, gefertigt werden. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnt im Sommer 2018.
- Markteintritt mit den ersten beiden H-Klasse-Gasturbinen in Thailand
- Fünftes Kraftwerksprojekt im Konsortium mit Marubeni
- Auftragsvolumen rund 550 Mio. US-Dollar
Siemens hat gemeinsam mit seinem japanischen Konsortialpartner Marubeni Corporation einen Auftrag über die Lieferung eines schlüsselfertigen Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerks nach Thailand erhalten. Auftraggeber ist der staatliche Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Die gasbefeuerte Anlage South Bangkok besteht aus zwei Kraftwerksblöcken in Einwellenkonfiguration in denen erstmals in Thailand zwei H-Klasse-Gasturbinen zum Einsatz kommen. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2019 soll das Kraftwerk mit einer installierten Gesamtleistung von 1.200 Megawatt (MW) rund 1,5 Millionen thailändische Haushalte mit Strom versorgen. Das gesamte Auftragsvolumen für Siemens und Marubeni beträgt rund 550 Millionen US-Dollar (umgerechnet knapp über 500 Mio. EUR).
- Erstmals Funktechnologie Long Term Evolution (LTE) im Einsatz
- Verbesserte Leistungsfähigkeit im Vergleich zu WiFi
- Inbetriebnahme ist für Ende 2017 geplant
Siemens hat von der Nanjing Metro Corporation den Auftrag erhalten, eine rund 52 Kilometer lange Erweiterung der Ninghe-Linie mit dem Zugsicherungssystem Trainguard MT auszurüsten. Siemens setzt hierbei erstmals die Funktechnologie LTE (Long Term Evolution) zur Übertragung von Massendaten in Echtzeit ein. Der Streckenabschnitt verbindet auf sechs Stationen den Stadtteil Gaochun im Süden mit dem Zentrum der Millionenmetropole. Nach Inbetriebnahme Ende 2017 verkehren die Züge auf dieser Strecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.
Siemens hat einen Großauftrag aus dem Iran über zwölf Verdichterstränge für zwei Onshore Erdgasaufbereitungsanlagen erhalten. Das Unternehmen Palayesh Parsian Sepehr wird die Anlagen betreiben. Der Kunde von Siemens ist der Anlagenbauer Hampa Engineering Corporation. Das Auftragsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der kommerzielle Betrieb der Anlagen ist für Ende 2018 geplant.
Siemens ist weltweit das erste Unternehmen, das für Netzautomatisierungslösungen ein Zertifikat von TÜV Süd, München, nach der internationalen Normenreihe IEC 62443 erhalten hat. Das Secure Substation Framework von Siemens wurde nach IEC 62443-2-4 (Anforderungen an Systemintegratoren) und nach IEC 62443-3-3 (Anforderungen an die Security-Funktionen der Systeme) zertifiziert. Die zertifizierte Architektur beruht auf der Erfahrung und dem Wissen von Siemens als global agierendes Unternehmen und die in der Zertifizierung beschriebenen Prozesse sorgen für die nötige Transparenz der den Standards entsprechenden sicherheitsrelevanten Abläufe. Auf dieser Basis entwickelt und implementiert Siemens für Stromversorgungsunternehmen und Netzbetreiber Netzautomatisierungslösungen, die in puncto Cyber Security auf neuesten internationalen Standards basieren und an die aktuellen Sicherheitsrichtlinien angepasst worden sind.
- Erstes Kraftwerksprojekt aus Hongkong für Black Point Power Station
- Markteintritt mit erster H-Klasse Gasturbine in China
- Lieferung der weltweit 80. SGT-8000H
Siemens hat einen Auftrag von dem Energieversorger Castle Peak Power Company Limited (CAPCO) über die Lieferung eines Kraftwerkblocks für das bestehende Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk Black Point im Nordwesten Hongkongs erhalten. Dies ist zugleich der erste Auftrag für Siemens-Kraftwerkskomponenten aus Hongkong seit 20 Jahren. Der Kunde CAPCO ist ein Gemeinschafts-Unternehmen von China Southern Power Grid International Limited und CLP Power Hong Kong Limited (CLP Power). Nach der geplanten Inbetriebnahme vor 2020 wird die installierte Gesamtleistung von 550 Megawatt (MW) ausreichen, um rund eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen. Siemens liefert erstmals eine H-Klasse-Gasturbine nach China. Bislang hat das Unternehmen weltweit bereits 80 SGT-8000H-Maschinen verkauft.
Die türkische Zuckerfabrik Amasya Sugar (Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.) rüstet die komplette Niederspannungs-Energieverteilung mit Systemen und Komponenten von Siemens aus. Diese sorgen für die sichere und unterbrechungsfreie Stromverteilung aus vier Gasturbinen. Mithilfe intelligenter Energiedatenerfassung und -analyse ist es nun möglich, die Energieflüsse der gesamten Produktionsanlage zu überwachen und bei Bedarf steuernd eingreifen. Dies erhöht die Energieeffizienz und Verfügbarkeit der Anlage deutlich.
Siemens hat von der ESO (European Southern Observatory) in Chile den Auftrag zur Lieferung und Installation von drei Container-Netzstationen erhalten. Diese Kompaktstationen sind mit Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschaltanlagen, Trockentransformatoren und Nebensystemen ausgestattet und sichern unter anderem die Stromversorgung des Hochleistungsteleskop VLT (Very Large Telescope). Das VLT ist das modernste seiner Art und befindet sich auf dem rund 2.600 Meter hohen Berg Cerro Paranal in der Atacamawüste im nördlichen Chile. Das Volumen des Auftrags beträgt rund 1,2 Millionen Euro.
Siemens und GEA haben eine Partnerschaft angekündigt, um kontinuierliche Produktionsverfahren (Continuous Manufacturing) in der Pharma- und Life-Science-Industrie voranzubringen. Dafür bieten die Unternehmen eine integrierte Produktionslinie zur kontinuierlichen Herstellung von Tabletten. Die Zusammenarbeit erhöht die Qualität und Kosteneffizienz in der Produktion und senkt Risiken bei Projekten. Kunden profitieren insbesondere durch die Integration von Technologien, Expertise und Services der beiden Unternehmen.
- Linie 1 der Hauptstadt Lima
- Neue Bahnstromversorgung für ersten Streckenabschnitt
Siemens rüstet die komplette Bahnstromversorgung des rund neun Kilometer langen ersten Abschnitts der Metrolinie 1 in Lima auf. Durch moderne Energieversorgung, Aufrüstung der bestehenden Oberleitungsanlagen sowie Elektrifizierungsumbau in den Betriebshöfen werden sowohl die Verfügbarkeit als auch die Wirtschaftlichkeit der Bahnstrecke erhöht. Die Umrüstung erfolgt bei laufendem Betrieb.