Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Januar 2017Power and GasErlangen
Siemens liefert Verdichterstränge für Erdgas-Aufbereitungsanlagen im Iran
Das Bild zeigt eine SGT-700-Industriegasturbine.
Die zwölf Verdichterstränge beinhalten jeweils einen Siemens STC-SV-Einwellenverdichter mit vertikaler Teilfuge und werden in zwei Anlagen zum Einsatz kommen. Zehn der zwölf Verdichterstränge sind für die C2+ Kohlenwasserstoff-Rückgewinnungsanlage in Mohr in der zentralen Südprovinz Fars bestimmt. Davon werden vier STC SV-Verdichter von Siemens SGT-700-Industriegasturbinen angetrieben. Die Turbinen bieten dank ihrer Zuverlässigkeit und ihres Wirkungsgrades einen besonders hohen Betriebskostenvorteil für den Kunden. Vier der Verdichterstränge für die Anlage in Mohr werden von Siemens SGT-100-Industriegasturbinen und zwei weitere von einem Elektromotor angetrieben.
Die Anlage in Mohr wird Erdgas zu C2+ Kohlenwasserstoffen verarbeiten. Ein Teil wird direkt für den inländischen Gasmarkt genutzt. Während die langkettigen Kohlenwasserstoffe über eine Pipeline zur 60 Kilometer entfernten iranischen Küste transportiert und dort weiter aufgespalten werden. Siemens liefert für diese Anlage in Assaluyeh in der Provinz Buschehr zwei Verdichterstränge. Als Antrieb dient hier jeweils eine Siemens SST-600-Industriedampfturbine. Die Anlage in Assaluyeh wird wichtige Rohstoffe für die petrochemische Industrie produzieren, zum Beispiel Ethan, Propan und Butan.
"Siemens ist seit 1868 im Iran vertreten und seither ein wichtiger Partner für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Das ist der erste große Öl- und Gasauftrag seit der Lockerung der Sanktionen im Januar 2016. Unsere Best-in-Class-Technologie und unsere zuverlässige Expertise im iranischen Öl- und Gasgeschäft werden den Menschen im Iran dabei helfen, ein nachhaltiges, bezahlbares und modernes Energieversorgungssystem zu entwickeln", sagte Mohsen Nayebzadeh, CEO von Siemens im Iran.
"Durch Siemens stellen wir sicher, dass wir bewährte Technologie für unser Projekt erhalten. Siemens ist ein Partner, der alle notwendigen Fähigkeiten besitzt, einen so großen Lieferumfang wie die zwölf Verdichterstränge für die Anlagen zur Erdgasaufbereitung abzuwickeln", sagte Hamid Elyas, Managing Director der Hampa Engineering Corporation.
Weitere Informationen zur Siemens SGT-700-Gasturbine finden Sie unter: www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-700.htm
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753