Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. Januar 2017MobilityMünchen
Siemens modernisiert Metrolinie in Peru
2011 wurde Limas erste Metrolinie mit einer Länge von rund 21 Kilometern fertiggestellt. Die Linie verbindet den Südosten Limas mit dem Stadtzentrum und ermöglicht vielen Einwohnern der Landeshauptstadt deutlich verkürzte Transportwege. Der erste rund neun Kilometer lange Abschnitt der Linie 1 wurde bereits 1995 erbaut, so dass nun eine Modernisierung der Bahnstromversorgung erforderlich ist. Zum Lieferumfang von Siemens zählen die Installation, Inbetriebnahme und Instandsetzung für die Umrüstung von vier Bahnstromunterwerken und sechs Mittelspannungsschaltanlagen für die Bahnhöfe im Abschnitt von Villa El Salvador nach Atocongo. Darüber hinaus installiert Siemens eine neue Oberleitungsanlage auf der Hauptstrecke. Hinzu kommt der Ausbau des Scada-Systems (Supervisory control and data acquisition) für die Überwachung und Steuerung der Bahnstromversorgung.
Bereits 2010 elektrifizierte Siemens die erste Erweiterung der Metro in Lima und verschaffte sich damit den Markteintritt in Peru. 2013 erhielt Siemens den Zuschlag auch die zweite Erweiterung der Linie 1, die auf einem rund zwölf Kilometer langen Viadukt durch die drei Stadtteile Cercado de Lima, El Agustino und San Juan de Lurigancho führt, zu elektrifizieren. Anfang dieses Jahres folgten Aufträge für die Elektrifizierung der gesamten Metrolinie 2 sowie die rund acht Kilometer lange erste Phase der Linie 4 der peruanischen Hauptstadt. Über die zwei neuen Metrolinien werden weitere Stadtviertel sowie der internationale Flughafen an das Nahverkehrsnetz der Hauptstadt angebunden.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Zoefeld
Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
81739 München
+49 (89) 636-636802