- Neues Antriebssystem aus Sinamics S210 und Simotics S-1FK2 Motoren
- Hohe Dynamik und Präzision sowie einfache One Cable Connection (OCC)
- Integrierte Safetyfunktionen, schnelle Projektierung und Inbetriebnahme
- Servo-Antriebssystem in fünf Leistungsklassen von 50 bis 750 Watt
Mit dem Umrichter Sinamics S210, der speziell zur Verwendung mit den neu entwickelten Simotics S-1FK2 Motoren vorgesehen ist, bietet Siemens ein neues Servo-Antriebssystem mit fünf Leistungsklassen von 50 bis 750 Watt. Die Umrichter sind mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Projektierung. Die Anbindung an die übergeordnete Steuerung erfolgt via Profinet und die einfache Inbetriebnahme über Webserver und One-Button-Tuning. Mit den Simotics Servomotoren können geringe Lasten hochdynamisch sowie mittlere und große Lasten sehr präzise bewegt werden. Der Anschluss der Motoren an die Umrichter erfolgt per One Cable Connection (Einkabelverbindung OCC). Anwendungsschwerpunkte sind insbesondere Maschinen für Verpackung, Handling wie beispielsweise Pick & Place, Holz- und Keramikverarbeitung sowie Digitaldruck.
- Prozessleitsystem Simatic PCS 7 in der Version 9.0
- Hardware-Innovationen für dezentrale Peripheriekonzepte
- Offener Industrial Ethernet-Standard Profinet - umfangreich unterstützt
- Mehrwert durch weitreichende Kompatibilität
- Neue Software Funktionalitäten
Mit der Version 9 seines Prozessleitsystems Simatic PCS 7 eröffnet Siemens Anlagenbetreibern Raum für neue Perspektiven in der Prozessindustrie und schafft einen weiteren Baustein für das Digital Enterprise. Die Version 9 des Prozessleitsystems Simatic PCS 7 unterstützt den weltweit führenden Industrial Ethernet Standard Profinet mit zwei neuen dezentralen Peripherie-Linien für mehr Digitalisierung bis in die Feldebene sowie zahlreichen Softwareneuerungen. Anlagenbetreiber profitieren zudem von mehr Flexibilität, Komfort und Zukunftssicherheit sowie von einer weitreichenden Kompatibilität mit vorhandenen Installationen.
- Höchste Leistungsdichte am Markt
- Erhöhter Drehmoment- und Drehzahlbereich sowie erweiterte Bohrungskapazität
- Temperaturbeständig bis zu -50 Grad Celsius
- Zertifizierung nach API und ATEX
Auf der Hannover Messe 2017 präsentiert Siemens eine zusätzliche Baureihe im Bereich der drehstarren Ganzstahllamellenkupplungen: die neue N-ARPEX-Kupplung mit verbesserten Leistungsdaten. Ein optimiertes Lamellenpaket sowie ein überarbeitetes Bauteildesign ermöglichen die Übertragung höherer Drehmomente und Drehzahlen sowie eine größere Bohrungskapazität bei Standardnaben. Ganzstahl-Kupplungen sind in allen Anwendungen einsetzbar, wo eine zuverlässige Drehmomentübertragung bei gleichzeitiger Wellenverlagerung erforderlich ist.
- Sitop PSU8600 und Sitop UPS1600 ausgestattet mit offenem Kommunikationsstandard OPC UA
- Schnittstelle ermöglicht plattformunabhängigen Datenaustausch
- Nahtlose Kommunikation mit Third-Party-Anwendungen
Das Stromversorgungssystem Sitop PSU8600 und die unterbrechungsfreie Stromversorgung Sitop UPS1600 von Siemens unterstützen nun den offenen Kommunikationsstandard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Die offene Schnittstelle für die horizontale und vertikale Kommunikation basiert auf dem Client-Server-Prinzip und ermöglicht einen schnellen, herstellerunabhängigen Datenaustausch der Stromversorgungen mit Industrie-PC und Automatisierungsgeräten sowie Third-Party-Anwendungen – auch ohne Profinet. Anwender profitieren von einer hohen Performance bei der Kommunikation, bewährten Sicherheitsmechanismen sowie Skalierbarkeit und Flexibilität bei den Applikationen.
- Siemens Bank erhält Bestätigung, um als Merchant Bank in Singapur aktiv zu werden
- Siemens unterstützt als erstes Industrieunternehmen seine Wachstumsstrategie für Asien und Australien mit einer lokalen Bank-Niederlassung in Singapur
- Fokus auf Projektgeschäft sowie auf strukturiertes Kreditgeschäft, vor allem in den Segmenten B2B (Business-to-business) und B2G (Business-to-government)
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat der Siemens Bank GmbH Singapore Branch die Freigabe erteilt, um als Merchant Bank in Singapur aktiv zu werden. Die neue Niederlassung wird Finanzierungslösungen für die Region Asien-Australien erbringen. Zusätzlich zu den Hauptaktivitäten, dem Kredit- und Garantiegeschäft, wird die Niederlassung für die Siemens-Konzerngesellschaften in Asien-Australien auch ausgewählte Finanzberatungsleistungen erbringen.
- Alle kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt
- Abschluss der Fusion für Anfang April geplant
Der Zusammenschluss von Siemens' Windkraftgeschäft und Gamesa hat heute von den europäischen Wettbewerbsbehörden uneingeschränkt grünes Licht erhalten. Die kartellrechtlichen Genehmigungen liegen nun in allen erforderlichen Jurisdiktionen vor. Damit sind alle aufschiebenden Bedingungen für den Zusammenschluss erfüllt. Siemens und Gamesa werden das Closing voraussichtlich Anfang April nach Eintragung des Zusammenschlusses im Firmenregister von Vizcaya vollziehen, sofern bis dahin die noch offenen Schritte für diesen Vollzug umgesetzt werden.
Im Zuge des BMWi-geförderten Forschungsprojekts "DynaGridCenter" eröffneten Siemens und Partner aus Forschung und Wissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau eine dynamische Netzleitwarte als weltweit erste ihrer Art. Dabei wurde die Netzleitwarte mit einem Netzmodell an der Universität Magdeburg informationstechnisch verbunden. Das Netzmodell schickt seine Messdaten an die Netzleitwarte in Ilmenau, wo sie in Echtzeit ausgewertet werden, um auf Basis der Ergebnisse das Magdeburger Modell dynamisch zu führen – als Netzleitwarte der Zukunft. Das DynaGridCenter ist ein Projekt zur Erforschung der nächsten Generation von Netzleitwarten und Stationsleittechnik. Die neuen Leitwarten sollen dazu beitragen, dass sich die zunehmende Netzdynamik auch in Zukunft beherrschen und die Netzstabilität aufrechterhalten lassen.
- Digitaler Service für über 99-prozentige Verfügbarkeit der 82 RRX-Züge
- Vorausschauende Wartung und Instandhaltung über 32 Jahre lang
- Testbetrieb bereits Mitte 2018 auf 70.000 Quadratmetern Werksgelände
Heute wurde in Dortmund-Eving der Grundstein des Instandhaltungs- und Wartungswerkes für die Züge des Rhein-Ruhr-Express (RRX) gelegt. Das Werk soll bereits Mitte 2018 den Testbetrieb aufnehmen. Künftig werden dort alle 82 RRX-Züge über einen Zeitraum von 32 Jahren gewartet und instandgehalten. Dafür schafft Siemens rund 75 Arbeitsplätze und investiert darüber hinaus einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.
- Neue Simotion Motion-Control-Funktionen für höhere Wickelqualität, Maschinengeschwindigkeit und Prozesssicherheit
- Prismatisches Wickeln kompensiert Weglängenunterschiede bei nicht kreisrunden Wickelkörpern
- Learning Error Compensation (LECo) kompensiert zyklische Störgrößen im Prozess
Siemens erweitert seine Simotion Motion-Control-Lösungen für Converting-Maschinen um das Prismatische Wickeln und die Learning Error Compensation (LECo). Das Prismatische Wickeln kompensiert die Weglängenunterschiede bei nicht kreisrunden Wickelkörpern. Vorteile sind höhere Wickelqualität, Maschinengeschwindigkeit und Prozesssicherheit. Die neue selbstlernende LECo-Funktion kompensiert zyklische Störgrößen im Prozess und stellt schnell die Prozess- und Produktqualität wieder her. Bereits nach einem Zyklus sind Abweichungen größtenteils kompensiert, etwa durch mechanischen Stoß ausgelöste Lagefehler einer Prozessachse. Zum Einsatz kommen die neuen Simotion-Applikationen zum Beispiel bei der Herstellung von Batterieelektroden, Verarbeitung von Wellpappe oder Veredelung von Warenbahnen.
- Inbetriebnahme von drei Blindleistungskompensationsanlagen in den Bundesstaaten Rajasthan, Punjab und Kashmir
- In Punjab bisher größte von Siemens gebaute voll geregelte klassische SVC-Anlage mit Blindleistungsregelbereich von einem GVAr
- Gesamtauftragswert 60 Millionen Euro mit hoher lokaler Wertschöpfung
Um den rasant wachsenden Strombedarf in Indien zu decken und die Stabilität des Energienetzes zu verbessern, modernisiert der indische Energieversorger und Netzbetreiber Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) sein Hochspannungsnetz und macht es fit für künftige Herausforderungen. Dabei unterstützte Siemens PGCIL mit dem Design, dem Engineering, der Installation und der Inbetriebnahme von drei großen Blindleistungskompensationsanlagen der Reihe SVC Classic (Static VAR Compensation) mit einem Gesamtauftragswert von 60 Millionen Euro. Die erste und größte der drei SVC-Anlagen ging im November 2016 in der Umspannstation Ludhiana im indischen Bundesstaat Punjab in Betrieb, gefolgt vom zweiten SVC mit einem etwas kleineren Blindleistungsregelbereich in der Umspannstation Kankroli in Rajasthan. Dieser ging im Dezember 2016 in Betrieb. Die dritte Anlage in der Station New Wanpoh im Bundesstaat Kashmir soll 2017 folgen.