- Hochspannungs-Transformatoren zusammen mit Energieversorger Con Edison in Rekordzeit von nur 30 Arbeitsstunden in drei Tagen installiert
- Neuartige Plug-and-Play-Transformatoren für Notfalleinsatz
Siemens und der amerikanische Netzbetreiber Con Edison of New York, Inc. haben erfolgreich einen innovativen, vielseitig einsetzbaren Leistungstransformator in Rekordzeit installiert. Gewöhnlich dauern der Transport eines neuen Transformators zum Standort und die Installation vor Ort mehrere Wochen; das Installationsteam benötigte lediglich drei Tage von der Aufstellung des mobilen Transformators vor Ort bis zum Abschluss der Installation.
- Auslieferung ab Frühjahr 2018
- Zweiter Auftrag des schwedischen Eisenbahnverkehrsunternehmens
Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Hector Rail AB hat 15 Wechselstrom-Lokomotiven des Typs Vectron bestellt. Die Auslieferung ist ab Frühjahr 2018 geplant. Alle Loks verfügen über eine maximale Leistung von 6.400 KW und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Alle Vectron AC werden mit dem europäischen Sicherungssystem ETCS sowie dem Zugleitsystem ATC2-STM ausgerüstet. Der Einsatz erfolgt im schweren Gütertransport sowie für Holztransporte in Schweden und Norwegen. Für die Überbrückung von kurzen Strecken ohne Oberleitung ist ein Diesel Power Modul mit Funkfernsteuerung an Bord.
- Prämiertes Design gewährt Einblick in Transformator-Innenleben
- Digitaler Transformator als entscheidende Komponente im Energiesystem der Zukunft
Das neue Design des Transformatoren-Portfolios sowie das der mobilen Plug-and-Play-Transformatoren von Siemens wurden jeweils mit einem iF Design Award in der Kategorie Industrie ausgezeichnet. Dank des neuen gemeinsamen Designs schafft Siemens ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Produkttypen hinweg. Kern des Design-Konzeptes ist es, Innovationen sichtbar zu machen, die im Inneren des Transformators verborgen sind. Umgesetzt wurde das Design von der Agentur HYVE aus München. Die ersten Plug-and-Play-Transformatoren sind 2016 nach USA geliefert worden und überzeugen den Kunden durch ihre Funktionalität und ihr kompaktes Design, das eine Installation in Rekordzeit ermöglicht hat. Die Umstellung des kompletten Portfolios auf das prämierte Design erfolgt schrittweise weltweit.
- Größerer Kundennutzen durch tiefere Bauteilintegration
- Kompaktere Bauformen durch Miniaturisierung
Die nächste Frequenzumrichtergeneration erfordert eine höhere Integration der Leistungshalbleiter, um die Kosten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Baugrößen des Produktes zu miniaturisieren. Siemens treibt die Digitalisierung durch die modulare Einbindung neuer Technologien und Topologien in innovative Produkte im Leistungselektronikgeschäft voran.
- Motto des Messeauftritts "Discover the value of the Digital Enterprise"
- Digitalisierung erhöht Flexibilität, Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität
- Innovationen bei Energieverteilung, Automatisierungs- und Antriebstechniksowie Industriesoftware
- MindSphere um Partnerschaften, Apps und Schnittstellen erweitert
Auf der Hannover Messe 2017 zeigt Siemens wie Industriebetriebe jeder Größe vom digitalen Wandel profitieren können. Im Mittelpunkt des 3.500 Quadratmeter großen Messestands in Halle 9 steht das weiter ausgebaute Angebot für das "Digital Enterprise", das durchgängig digital arbeitende Unternehmen. Besucher erfahren anhand zahlreicher Praxisbeispiele, Anwendungen und Innovationen, welche Wettbewerbsvorteile das Verschmelzen der virtuellen und realen Welt ermöglicht – insbesondere höhere Flexibilität, Effizienz und Qualität sowie kürzere Markteinführungszeiten. Die Beispiele reichen von intelligenten Energiemanagementsystemen über die individualisierte Lebensmittel- und Pharmaproduktion bis hin zum industrietauglichem Additive Manufacturing auf Basis innovativer Automatisierungs- und Antriebstechnologie. Mit neuen Partnerschaften, Schnittstellen und Apps treibt das Unternehmen zudem den Ausbau seines cloudbasierten, offenen IoT Betriebssystems MindSphere weiter voran.
- Pressekonferenz im Vorfeld der Hannover Messe am 14. März in Karlsruhe
- Pressekonferenz auf der Hannover Messe mit Vorstandsmitglied Klaus Helmrich am 24. April
- Motto des Messeauftritts "Discover the value of the Digital Enterprise"
- "MindSphere-Lounge" bringt Besucher in die Cloud
Mit einer internationalen Pressekonferenz im Vorfeld der Hannover Messe 2017 wird Siemens am 14. März in Karlsruhe einen Ausblick auf den Messeauftritt und die aktuellen Lösungen des Unternehmens bieten. Dabei werden die CEOs der Divisionen Digital Factory und Process Industries and Drives, Dr. Jan Mrosik und Dr. Jürgen Brandes, sowie Dr. Beatrix Natter, bei Energy Management CEO der Business Unit Transformers, einen Einblick in die geplante geschäftliche und technologische Ausrichtung geben sowie über die neuesten Produktinnovationen zur diesjährigen Hannover Messe informieren. Das Motto des Messesauftritts lautet "Discover the value of the Digital Enterprise". Siemens zeigt, wie Industrieunternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen von der Digitalisierung profitieren können – etwa durch kürzere Markteinführungszeiten sowie durch höhere Flexibilität, Effizienz und Qualität.
- Neues Clamp-on Ultraschall-Durchflussmesssystem Sitrans FS230
- Am Markt einzigartige Messgenauigkeit von 0,5 % bis 1 % des Durchflusses
- Wegweisende 100-Hz-Datenaktualisierung
- Große kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten
Siemens bringt mit dem Sitrans FS230, einer Kombination aus dem neuen Messumformer Sitrans FST030 und den bestehenden aufsteckbaren (Clamp-on)-Messaufnehmern Sitrans FSS200, die nächste Generation digitaler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesstechnik auf den Markt. Das störfeste und hochgenaue Durchflussmesssystem eignet sich für Branchen, in denen eine qualitativ hochwertige Durchflussmessung von Flüssigkeiten erforderlich ist. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Wasser und Abwasser, Energie, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Chemiebranche.
- Neue Serie Basic-Industrie-PC mit Box-PC Simatic IPC327E und Panel-PC Simatic IPC377E erweitert Simatic IPC-Portfolio
- Optimiert für vielfältige Industrieanwendungen im preissensitiven Segment
- Große Anwendungsbreite von HMI, Montagearbeitsplätzen, Lager und Logistik, Datensammeln und Vernetzung bis Bildverarbeitung
- Acht Konfigurationen direkt ab Lager verfügbar für kurze Lieferzeiten, zum Beispiel Panel-PC mit 12-, 15- und 19-Zoll-Singletouch-Widescreen-Display
Siemens erweitert seine Industrie-PC um den Box-PC Simatic IPC327E und Panel-PC Simatic IPC377E. Die neuen lüfterlosen Geräte der Serie Basic-IPC sind für vielfältige industrienahe Automatisierungsanwendungen im unteren Preissegment optimiert. Sie eignen sich besonders für HMI(Human Machine Interface)-Anwendungen, Montagearbeitsplätze, Lager und Logistik, zum Datensammeln von etwa Fertigungs- oder Energiedaten sowie zur Fertigungsvernetzung und einfachen Bildverarbeitung. Die neuen Basic-IPC und der bereits verfügbare Rack-PC Simatic IPC347E richten sich insbesondere an den Serienmaschinenbau, Distributoren und Systemintegratoren. Die neuen Box- und Panel-PCs sind für den wartungsfreien 24-Stunden-Dauereinsatz in industrieller Umgebung ausgelegt, verfügen über aktuelle PC-Technologie sowie eine Vielzahl praxisnaher Schnittstellen. Für schnelle Lieferung gibt es sie in acht vorkonfigurierten Varianten direkt ab Lager: den Panel-PC mit 12-, 15- und 19-Zoll-Singletouch-Widescreen-Display, sowie den Box PC – jeweils mit oder ohne vorinstalliertem Betriebssystem Windows 7 Ultimate.
- TIA Portal V14 SP1: Praxisnahe Funktionserweiterungen für das Engineering-Framework TIA Portal V14
- Schwerpunkt Offenheit und Engineeringeffizienz
- AutomationML für standardisierten Datenaustausch mit Planungssoftware und CAE-Systemen
Mit Servicepack 1 für TIA Portal V14 (Totally Integrated Automation Portal) erweitert Siemens sein Engineering-Framework um neue praxisnahe Funktionen zur Verkürzung der Engineeringzeiten. Schwerpunkt der Neuerungen in TIA Portal V14 SP1 ist die Erweiterung der Offenheit zu anderen Systemen. Dazu gehört der standardisierte bidirektionale Datenaustausch von Engineering-Daten per AutomationML (Automation Markup Language), etwa mit Planungssoftware wie Eplan, dem TIA Selection Tool oder anderen CAE(Computer Aided Engineering)-Systemen. Neue Funktionen für die Programmierschnittstelle TIA Portal Openness ermöglichen nun die automatisierte Handhabung der Hardwarekonfigurationen einschließlich fehlersicherer Objekte. Damit automatisiert der Anwender das Engineering redundanter Funktionalitäten und profitiert von kürzeren Entwicklungszeiten sowie minimierten Fehlerraten.
- Neues Antriebssystem aus Sinamics S210 und Simotics S-1FK2 Motoren
- Hohe Dynamik und Präzision sowie einfache One Cable Connection (OCC)
- Integrierte Safetyfunktionen, schnelle Projektierung und Inbetriebnahme
- Servo-Antriebssystem in fünf Leistungsklassen von 50 bis 750 Watt
Mit dem Umrichter Sinamics S210, der speziell zur Verwendung mit den neu entwickelten Simotics S-1FK2 Motoren vorgesehen ist, bietet Siemens ein neues Servo-Antriebssystem mit fünf Leistungsklassen von 50 bis 750 Watt. Die Umrichter sind mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Projektierung. Die Anbindung an die übergeordnete Steuerung erfolgt via Profinet und die einfache Inbetriebnahme über Webserver und One-Button-Tuning. Mit den Simotics Servomotoren können geringe Lasten hochdynamisch sowie mittlere und große Lasten sehr präzise bewegt werden. Der Anschluss der Motoren an die Umrichter erfolgt per One Cable Connection (Einkabelverbindung OCC). Anwendungsschwerpunkte sind insbesondere Maschinen für Verpackung, Handling wie beispielsweise Pick & Place, Holz- und Keramikverarbeitung sowie Digitaldruck.