Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens fördert Leistungselektronikgeschäft durch verbesserte Integration

"Wir setzen unsere Digitalisierungsstrategie konsequent um und investieren in unseren bestehenden Motion-Control-Standort Erlangen, den wir zu unserem Zentrum für Leistungselektronik ausbauen", sagte Wolfgang Heuring, CEO der Business Unit Motion Control bei Siemens. "Um für unsere Experten ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen, konzentrieren wir die erforderlichen Kompetenzen auf den Gebieten Forschung, Entwicklung, Produktgestaltung und Produktion an einem Standort."
Um die reale mit der digitalen Welt in den Bereichen Industrie und Energie optimal miteinander verbinden zu können, wird Siemens Innovationen bei Leistungselektroniksystemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben. Inhaltlich gliedern sich diese Aufgaben in drei Hauptbereiche. In der funktionalen Integration werden Bauteile wie Sensoren, Halbleiter und Kühlsysteme, die vorher als einzelne Bauteile bestanden, direkt in Produkte integriert und um neue Funktionalitäten erweitert. Der zweite Schwerpunkt liegt auf flexiblen, modularen und skalierbaren Architekturen ebenso wie neuen Halbleiter-, Aufbau- und Verbindungstechnologien. Diese Technologien erhöhen den Wert für den Kunden, steigern Leistung und Effizienz, reduzieren Volumen und senken die Systemkosten. Drittens besteht das Ziel darin, die Entwicklung der Leistungselektroniksysteme und die Art ihrer Einbindung in Cloud-Umgebungen neu zu definieren.
"Die vertikale Integration wird die Verbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt derart optimieren, dass beste und flexible Produktentwürfe und eine bessere Anpassung an Kundenbedürfnisse möglich werden", sagt Tim Davidowsky, CEO der Geschäftseinheit Large Drives bei Siemens.
Zahllose Produkte und Systeme, von intelligenten Energiesystemen und CT-Scannern bis hin zu Umrichtern und Antrieben, sind von der Leistungselektronik abhängig. Das liegt daran, dass Leistungselektronik dort eingesetzt wird, wo die Form oder Frequenz der elektrischen Versorgung gesteuert oder geregelt werden muss. In unserer elektrifizierten Welt wird die Leistungselektronik immer wichtiger. Frequenzumrichter sind die Produkte, die die digitale mit der physischen Welt verbinden und es möglich machen, selektiv in Systeme einzugreifen.

Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Günter Gaugler

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-34782