[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung16. März 2017Energy ManagementErlangen
Mobile Transformatoren von Siemens machen New Yorker Stromnetz stabiler
Hochspannungs-Transformatoren zusammen mit Energieversorger Con Edison in Rekordzeit von nur 30 Arbeitsstunden in drei Tagen installiert
Neuartige Plug-and-Play-Transformatoren für Notfalleinsatz
Siemens und der amerikanische Netzbetreiber Con Edison of New York, Inc. haben erfolgreich einen innovativen, vielseitig einsetzbaren Leistungstransformator in Rekordzeit installiert. Gewöhnlich dauern der Transport eines neuen Transformators zum Standort und die Installation vor Ort mehrere Wochen; das Installationsteam benötigte lediglich drei Tage von der Aufstellung des mobilen Transformators vor Ort bis zum Abschluss der Installation.
Hochspannungs-Transformatoren zusammen mit Energieversorger Con Edison in Rekordzeit von nur 30 Arbeitsstunden in drei Tagen installiert
Neuartige Plug-and-Play-Transformatoren für Notfalleinsatz
Siemens und der amerikanische Netzbetreiber Con Edison of New York, Inc. haben erfolgreich einen innovativen, vielseitig einsetzbaren Leistungstransformator in Rekordzeit installiert. Gewöhnlich dauern der Transport eines neuen Transformators zum Standort und die Installation vor Ort mehrere Wochen; das Installationsteam benötigte lediglich drei Tage von der Aufstellung des mobilen Transformators vor Ort bis zum Abschluss der Installation.
Plug-and-Play-Transformatoren von Siemens
"Netzverfügbarkeit ist ein Thema, das sowohl für uns als auch für unsere Kunden große Bedeutung hat – und letztendlich auch für die Gesellschaft", sagt Beatrix Natter, CEO der Business Unit Transformers bei Siemens Energy Management. "Die Rekord-Installationszeit unserer innovativen mobilen Plug-and-Play-Transformatoren beweist, dass unser Konzept zur Netzverfügbarkeit ein echter 'Erste-Hilfe-Kasten' für Notfälle ist."
Die mobilen Transformatoren von Siemens wurden gemeinsam mit Con Edison im Rahmen des Siemens Pretact®-Konzepts für maximale Netzverfügbarkeit entwickelt. Siemens hat die Transformatoren Ende letzten Jahres nach New York geliefert. Sie können per Lkw an ihren Einsatzort gebracht werden und sind als Notfalllösungen für unplanmäßige Stromausfälle – etwa infolge eines Hurrikans – oder für geplante Abschaltungen während Wartungsintervallen vorgesehen.
Die Transformatoren sind jeweils einphasig, um eine möglichst kompakte und leichte Bauweise zu ermöglichen. Zur einfacheren und schnelleren Installation werden sie mitsamt der umweltfreundlichen Isolierflüssigkeit Ester transportiert -Transportgewicht von knapp 100 Tonnen inklusive Flüssigkeit - und sind mit Plug-and-Play-Steckdurchführungen und Kabelanschlüssen ausgestattet.
Naturkatastrophen können zu unplanmäßigen Ausfällen von Transformatoren führen, die die Versorgungssicherheit gefährden und Netzbetreiber vor große Herausforderungen stellen. Das Pretact®-Konzept von Siemens Transformers bietet gezielte Servicemaßnahmen und innovative technologische Features zum Schutz vor Ausfällen an: Durch ein modulares Konzept, das unter anderem die mobilen Transformatoren beinhaltet, können Betreiber bei planmäßigen Abschaltungen, wie Wartungsarbeiten, die flexibel installierbaren Plug-and-play Transformatoren als Bypass-Lösung verwenden. Sollte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen von Seite des Betreibers ein unplanmäßiger Ausfall nicht verhindern lassen, sind die mobilen Einheiten von Siemens in Rekordzeit am Einsatzort installiert und ersetzen den ausgefallenen Transformator.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.