- Robin Zimmermann ab 1. August 2017 Leiter Global Media Relations
- Philipp Encz und Alexander Becker mit neuen Rollen in München und Washington, D.C.
- Dennis Hofmann und Oliver Santen scheiden aus
Robin Zimmermann (46) übernimmt ab 1. August 2017 die Leitung der globalen Siemens Media Relations Abteilung. Der bisherige Verantwortliche für Corporate Communications Internal and External, Dennis Hofmann (44), scheidet aus der Funktion zum 1. August 2017 aus. Er steht der Siemens AG übergangsweise noch beratend zur Verfügung.
Siemens und das staatliche Stromversorgungsunternehmen Electricity of Vietnam Southern Power Corporation (EVN SPC) eröffneten im Juni 2017 eine neue Netzleitstelle in Ho-Chi-Minh-Stadt. Der vietnamesische Stromversorger ließ die Netzleitstelle von Siemens entwickeln, liefern und errichten, um damit die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze in 21 Provinzen im Süden des Landes fernüberwachen und -steuern zu können. Diese Netzautomatisierung verbessert die Verfügbarkeit und die Effizienz der Verteilnetze dort maßgeblich und reduziert Netzausfallzeiten.
- Bremer Straßenbahn AG ordert 67 Trams vom Typ Avenio
- Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge
- Inbetriebnahme ab Frühjahr 2019
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens die neue Straßenbahn-Flotte für die Freie Hansestadt bestellt. Der Auftrag umfasst 67 Straßenbahnen vom Typ Avenio und beinhaltet eine Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge. Beginnend ab Frühjahr 2019 sollen die vierteiligen Züge nach und nach den Fahrgastbetrieb im Bremer Straßenbahnnetz aufnehmen.
- Umwandlung zum eigenständigen Unternehmen unter dem Dach von Siemens geht planmäßig voran
- Zugehörigkeit auch sichtbar im Namen: Flender GmbH, a Siemens Company
- Wichtiger Schritt um Marktführerschaft auszubauen
- 100-prozentiges Tochterunternehmen der Siemens AG mit Hauptsitz in Bocholt
Am 1. Oktober 2017 geht die Sparte für Mechanische Antriebe (Siemens Mechanical Drives - MD) unter dem Firmennamen Flender GmbH, a Siemens Company, an den Markt. Auch die Niederlassungen werden weltweit entsprechend benannt. Zur Erweiterung des Handlungsspielraums und zur stärkeren geschäftsspezifischen Ausrichtung hatte Siemens Anfang des Jahres angekündigt, die Einheit als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Siemens zu führen. Bis Mitte 2018 soll die Neuaufstellung weltweit abgeschlossen sein.
- Bremer Straßenbahn AG ordert 67 Trams vom Typ Avenio
- Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge
- Inbetriebnahme ab Frühjahr 2019
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens 67 Straßenbahnen vom Typ Avenio bestellt. Der Auftrag beinhaltet eine Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge. Beginnend ab Frühjahr 2019 sollen die vierteiligen Züge nach und nach den Fahrgastbetrieb im Bremer Straßenbahnnetz aufnehmen. Es umfasst sieben Linien mit 163 Stationen und hat eine Streckenlänge von 79 Kilometern. Die Avenios ersetzen die aktuelle Serie der GT8N-Fahrzeuge und erhalten die Typenbezeichnung GT8N-2.
- Hauptsitz der italienischen Fondazione Agnelli in ein digital agierendes Gebäude umgewandelt
- Innovatives Indoor-Positioning-System von Siemens
- Anpassung an die Bedürfnisse der Gebäudenutzer in Echtzeit durch Internet-of-Things-Technologien
- Kommunikation mit dem Gebäude über benutzerfreundliche Smartphone-App
Der historische Hauptsitz der Fondazione Agnelli in Turin wurde mittels Internet-of-Things-Technologien (IoT) in ein hochmodernes Bürogebäude umgewandelt. Das Projekt zeigt, wie herkömmliche Arbeitsplätze durch Digitalisierung zu den intelligenten Arbeitsplätzen von morgen werden. Das neue Bürogebäude, das 3000 m2 für Co-Working bietet, wurde Mitte Juni eröffnet.
- Weitere acht Vectron-Lokomotiven für European Locomotive Leasing (ELL)
- ELL ist derzeit größter Vectron-Kunde
- Bisher 507 Loks bestellt
European Locomotive Leasing (ELL), ein Anbieter von Komplettlösungen für das Leasing von Lokomotiven, hat bei Siemens acht weitere Vectron-Lokomotiven bestellt. ELL ist derzeit der größte Vectron-Kunde. Die Mehrsystem-Loks haben eine Leistung von maximal 6,4 MW und sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegt. ELL vermietet die Lokomotiven an die tschechischen Bahnen České Dráhy für den Einsatz im Personenverkehr auf der Strecke Prag – Berlin. Mit dieser Bestellung hat Siemens den 500. elektrischen Vectron verkauft. Insgesamt wurden nun 507 Fahrzeuge der Elektrolok bestellt.
- Weitere acht Vectron-Lokomotiven für European Locomotive Leasing (ELL)
- ELL ist derzeit größter Vectron-Kunde
- Bisher 507 Loks bestellt
Siemens hat die 500. elektrische Vectron-Lokomotive verkauft. Bestellt wurde die Jubiläums-Lokomotive von European Locomotive Leasing (ELL), einem Anbieter von Komplettlösungen für das Leasing von Lokomotiven. Gleichzeitig ist ELL derzeit der größte Vectron-Kunde. Der erneute Auftrag von ELL umfasst acht Mehrsystem-Loks. Sie werden an die tschechischen Bahnen České Dráhy für den Einsatz im Personenverkehr auf der Strecke Prag – Berlin vermietet. Insgesamt wurden nun 507 Fahrzeuge der Elektrolok bestellt.
- Siemens-Division Mobility baut digitalisiertes Wartungs- und Instandhaltungsgeschäft weiter aus
- MRX Technologies bietet Zustandsüberwachung von Schienenfahrzeugen und Bahninfrastruktur sowie Inspektionssysteme von Bahnnetzen
- MRX Technologies wird als rechtlich eigenständige verbundene Gesellschaft der Siemens AG in der Division Mobility geführt
Siemens übernimmt die MRX Technologies Gruppe mit Sitz in Perth, Australien, und baut damit das Angebot im Bereich vorausschauender Wartung mittels Digitalisierung weiter aus. Die Gruppe setzt sich zusammen aus den Firmen JRB Engineering Pty Ltd., MRX Technologies Ltd., MRX Rail Services Pty Ltd. und MRX Rail Service UK Ltd. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die akquirierten Unternehmen werden als rechtlich selbstständige Unternehmen innerhalb der Siemens-Division Mobility geführt. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich Anfang Juli erfolgen.
Siemens hat vom britischen Verteilnetzbetreiber UK Power Networks den Auftrag erhalten, Teile des Freileitungsnetzes mit 600 Vakuumleistungsschalter vom Typ Fusesaver und 200 Remote Control Units (RCU) auszustatten. Die Vakuumleistungsschalter werden direkt am Freileitungskabel installiert und schützen im Kurzschlussfall das Netz. Dies reduziert Installations- und Wartungskosten auf ein Minimum. Gleichzeitig wird die Versorgungssicherheit und Netzstabilität signifikant verbessert. "Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein bei der Entwicklung des Marktes für den Fusesaver in Europa. UK Power Networks ist für uns ein wichtiger Partner", sagte Stephan May, CEO Medium Voltage Systems bei Siemens. Es ist der bislang größte Auftrag für Fusesaver in Europa und der erste aus UK. Er hat ein Volumen von 1,5 Millionen Euro.