Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. Juni 2017Energy ManagementErlangen
Siemens sichert Verteilnetz von UK Power Networks

Das Bild zeig den Vakuumleistungsschalter vom Typ Fusesaver
UK Power Networks, mit Sitz in London, ist einer von neun Verteilnetzbetreibern in Großbritannien. Das Unternehmen ist für das Verteilnetz im Südosten, Osten des Landes sowie in London zuständig und versorgt etwa acht Millionen Haushalte mit Strom. Das Versorgungsgebiet ist etwa 30.000 Quadratkilometer groß.
Verteilnetze auf der Mittelspannungsebene können sowohl oberirdisch als auch unterirdisch verlegt werden. Viele Länder wie USA, Australien, oder UK verteilen ihren Strom auf der Mittelspannungsebene hauptsächlich über Freiluft-Verteilnetze. Für den Schutz sowie die Verbesserung der Versorgungssicherheit und Stabilität dieser Netze entwickelte Siemens den Vakuumleistungsschalter Fusesaver. Der Fusesaver kann in Reihe zu bestehenden Sicherungen installiert werden. Tritt ein temporärer Fehler auf, wie beispielsweise ein Blitzschlag oder ein Ast auf der Leitung, öffnet der Vakuumleistungsschalter vor der Sicherung und schützt diese vor Schaden. Da eine Sicherung nicht zwischen temporärer- und permanenter Fehlerursache unterscheiden kann, unterbricht sie den Stromkreis in 80 Prozent der Fälle umsonst für eine längere Zeit. Der Fusesaver kann, wie bei UKPN, die Sicherung auch komplett ersetzen. Temporäre Fehler führen so lediglich zu sehr kurzen Unterbrechungen der Stromversorgung. Permanente Fehler unterbricht der Fusesaver, um größeren Schaden zu vermeiden, so lange bis die Fehlerursache behoben ist. "Der Fusesaver reduziert die Zahl der Wartungseinsätze praktisch auf null", sagte Matthew Corbridge, Network Development Engineer bei UK Power Networks. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Freileitungsnetz im Osten und Südosten Englands. In diesem Freileitungsnetz gibt es viele Stichleitungen. "Für den Betrieb der Hauptleitungen und aller Stichleitungen brauchen wir eine kostengünstige Lösung, um die unterbrechungsfreie Versorgung der Kunden auf den Hauptleitungen sicherzustellen. Diese Anforderungen erfüllt der Fusesaver mit seiner hohen Flexibilität bei der Skalierung und seiner einfachen Installierbarkeit perfekt."
Der Fusesaver ist mit einer kabellosen Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, über die Kontroll- und Messdaten an einen PC oder in die Leitwarte übertragen werden können. Dies schafft die Voraussetzungen für ein intelligentes Netz, das sogenannte Smart Grid. Der Schalter wiegt 5,5 Kilogramm und ist einer der schnellsten wiedereinschaltfähige Vakuumleistungsschalter auf dem Markt. Dies reduziert Installations-, Betriebs- und Wartungskosten für Freiluft-Verteilnetze auf ein Minimum und erhöht gleichzeitig die Versorgungssicherheit und Personensicherheit für den Netzbetreiber.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema Fusesaver unter www.siemens.com/fusesaver
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.