- Data Center Hub ist eine cloudbasierte Überwachungssoftware für kleine und mittlere Rechenzentren
- Einfacher Einsatz, intuitive Benutzeroberfläche, herstellerunabhängig
- Ermöglicht schnelle Reaktion, Kostenoptimierung, Risikoeindämmung und effektive Ressourcenplanung
Die neue Überwachungssoftware Data Center Hub ergänzt das Siemens-Portfolio für Rechenzentren und ermöglicht den effektiven Betrieb von kleinen bis mittleren Colocation- und Unternehmensrechenzentren. Data Center Hub ist eine cloudbasierte Anwendung, die anhand modernster IoT-Konnektivität und Analysefunktionen Live-Überwachung, automatische Analyse und erweitertes Reporting historischer Daten zur Infrastrukturleistung bietet. Sie kombiniert und analysiert Daten von Feldgeräten und externen Informationsquellen (z. B. Wetterdaten) und stellt allen Benutzerrollen praktisch umsetzbare Erkenntnisse zur Verfügung. Facility- und IT-Manager in Rechenzentren sowie technisches Personal und Führungskräfte erhalten vollen Einblick in Kennzahlen wie Energie- und Kühlleistung. Data Center Hub bietet jederzeit und auf jedem Gerät – sei es Smartphone, Tablett oder PC – einen transparenten Überblick über alle Standorte, damit der Betrieb besser gemanagt werden kann.
- Verkehrsmanagement für Autofahrer verringert die Luftbelastung
- Siemens Mobility, ThinxNet und Hawa Dawa optimieren Fahrtrouten
- 35 bis 40 Prozent nutzten umweltfreundliche Routenempfehlungen
Siemens Mobility, ThinxNet und Hawa Dawa haben das Pilotprojekt "Saubere Luft in München" (SLIM) abgeschlossen, das Autofahrer motiviert individuelle, umweltschonende Routen zu verwenden und in der Folge die Luftverschmutzung an Hotspots reduziert. Das Pilotprojekt basiert auf einem alternativen Ansatz zur allgemeinen City-Maut, der auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert werden könnte, um die intermodale Mobilität zu verbessern.
Mit der Junelight Smart Battery bietet Siemens erstmals einen Batteriespeicher zur Speicherung und Nutzung von eigenerzeugtem Strom an, der speziell auf die Anforderungen in privaten Eigenheimen ausgelegt ist. Der Lithium-Ionen-Speicher vereint Funktionen für ein intelligentes und sicheres Energiemanagement mit einem modernen Design. Eigenheimbesitzer können damit den maximalen Anteil ihrer eigenerzeugten Energie, beispielsweise aus Photovoltaik-Anlagen, für den Eigenverbrauch nutzen, ihre Energiebezugskosten minimieren und CO2-Emissionen nachhaltig senken. Abhängig von der wetterbedingten Ertragsprognose der Photovoltaik-Anlage sowie vom individuellen Verbrauchsprofil des Haushalts stimmt die Junelight Smart Battery Be- und Entladevorgänge vorausschauend aufeinander ab. Über die mobile Junelight Smart App sind alle Energieflüsse von der Produktion über Speicherung bis hin zu Verbrauch und Netzeinspeisung stets in Echtzeit einsehbar. Die Speicherkapazität lässt sich jederzeit flexibel an den individuellen Bedarf anpassen und umfasst bis zu 19,8 Kilowattstunden (kWh). Die Junelight Smart Battery ist ab sofort in Deutschland und ab April 2019 in Österreich verfügbar.
- Siemens liefert sieben kundenspezifische multimodulare E-House-Unterwerke mit Mittel- und Niederspannungssystemen
- Strom wird für den Betrieb eines petrochemischen Komplexes zur Verfügung gestellt
- Kosten- und zeitsparende Plug-and-Play-Lösung
Siemens hat vom Technologiekonzern thyssenkrupp Industrial Solutions einen seiner größten Einzelaufträge für E-Houses erhalten. Sieben modulare Unterwerke werden die Stromversorgung eines neuen Chemiekomplexes der MOL Group, ein international führendes Öl- und Gasunternehmen aus Ungarn, sicherstellen. Die E-Houses werden nordöstlich von Budapest in Tiszaújváros installiert. Hier errichtet thyssenkrupp in der Nähe von bereits bestehenden Industrieanlagen einen petrochemischen Komplex mit einer Fläche von rund 400.000 Quadratmetern. Die Anlage soll 2021 in Betrieb gehen und wichtige Zwischenprodukte für verschiedene Industriebranchen in Mittel- und Osteuropa produzieren.
- Absichtserklärung unterzeichnet: Beitritt bis September 2019
- Mitsubishi Heavy Industries wird erstes asiatisches Unternehmen der Charter
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hat heute in Tokio eine Absichtserklärung (Letter of Intent) für den Beitritt zur Charter of Trust für Cyber-Sicherheit unterzeichnet. Bis Ende September 2019 soll MHI offizielles Mitglied werden. Damit tritt erstmals ein asiatisches Unternehmen der Initiative bei – ein wichtiger Schritt, die globale Reichweite der Charter weiter zu erhöhen.
- 42 Millionen Euro Auftragswert
- Automatisierung der Linie A bis 2021
- Modernisierung des Depots Patio de Bello
Siemens Mobility hat von der Metro de Medellín, Kolumbien, den Auftrag erhalten, die streckenseitige Signaltechnik auf der Linie A und die Zugleitstelle Patio de Bello zu modernisieren. Der Auftrag umfasst das Systemdesign, die Implementierung und die Zertifizierung des streckenseitigen Signalsystems. Darüber hinaus wird das Zusammenspiel zwischen den On-Board-Systemen der Züge und der streckenseitigen Infrastruktur optimiert. Der Auftragswert beträgt 42 Millionen Euro.
- Neue Funktionen der NX-Software nutzen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Damit lassen sich Benutzeroberflächen basierend auf den zu erwartenden Aufgaben automatisiert erstellen und die Benutzerakzeptanz sowie Produktivität erhöhen.
- Digitale Innovationsplattform von Siemens wird durch maschinelles Lernen ergänzt, um Konstruktionsprozesse zu verbessern.
Siemens hat heute die Erweiterung der digitalen Innovationsplattform durch die neueste Version der NX-Software bekanntgegeben, die um maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) ergänzt wurde: Die neuen Funktionen sind in der Lage, anstehende Schritte vorherzusehen und die Benutzeroberfläche entsprechend anzupassen. So können Anwender die Software effizienter nutzen und produktiver arbeiten. Die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche automatisch an Bedürfnisse verschiedener Anwendertypen in unterschiedlichen Abteilungen anzupassen, führt auch zu einer höheren Akzeptanz. Das resultiert schließlich in einem qualitativ hochwertigeren, computergestützten Technologiesystem (CAx-System) und in der Abbildung eines noch stabileren digitalen Zwillings.
- "Lifecycle Management Suite" optimiert Instandhaltungs-Management
- Erhöhte Transparenz über Serviceaktivitäten und Anlagenzustand
- Reduzierung von Instandhaltungskosten durch Prozessoptimierung
Siemens erweitert sein Digital-Enterprise-Portfolio um einen neuen digitalen Service für eine optimierte Anlageninstandhaltung. Die "Lifecycle Management Suite" ermöglicht eine konsistente Planung, Durchführung und Dokumentation aller Serviceaktivitäten. Anwender können das cloudbasierte System auch über mobile Endgeräte bedienen und so Tätigkeiten auf der Anlage direkt dokumentieren. Zudem haben Instandhaltungs-Verantwortliche jederzeit einen aktuellen und transparenten Überblick über alle Serviceaktivitäten und den Anlagenzustand. Dadurch lassen sich die Instandhaltung noch effizienter gestalten und Instandhaltungskosten reduzieren.
- Diesjähriges Messemotto "Digital Enterprise – Thinking industry further!"
- Weichenstellung für die Fabrik- und Prozessautomatisierung der Zukunft
- Integrierte Energielösungen für digitale Unternehmen
Unter dem Motto "Digital Enterprise – Thinking industry further!" stellt Siemens intelligente Lösungen für die branchenspezifische Umsetzung von Industrie 4.0 in den Mittelpunkt seines Auftrittes auf der Hannover Messe 2019. Hierfür zeigt Siemens in Halle 9 auf rund 4.000 Quadratmetern zahlreiche Erweiterungen seines Digital-Enterprise-Angebots für die digitale Transformation der Fertigungs- und Prozessindustrie. Die Integration von Zukunftstechnologien in das Portfolio bietet Anwendern dabei neue und weitaus umfassendere Möglichkeiten, die rasant wachsende Datenmenge in der Industrie zu nutzen: Diese reichen vom Einsatz von Artificial Intelligence und Edge Computing bis hin zur Fabrik- und Prozessautomatisierung der Zukunft. Zudem stellt Siemens integrierte Energielösungen für Netzbetreiber und digitale Unternehmen vor. Mit dem durchgängigen Angebot können Industrieunternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen ihre Flexibilität und Produktivität weiter erhöhen – und so die wachsenden Herausforderungen erfüllen, die sich ihnen durch die zunehmende Individualisierung stellen.
- Edge Applikation Analyze MyWorkpiece /Capture ermöglicht Datenerfassung rund um die Werkstückbearbeitung
- Analyze MyWorkpiece /Toolpath dient zur Visualisierung und Analyse von Werkstückdaten
- Edge Applikation Analyze MyMachine /Condition ermittelt den Zustand von Werkzeugmaschinen
Siemens präsentiert auf der Hannover Messe 2019 im Rahmen von Siemens Industrial Edge neue Applikationen für Sinumerik Edge, der maschinennahen Plattform speziell für die Werkzeugmaschinenindustrie. Gezeigt wird die Edge Applikation Analyze MyWorkpiece /Capture, mit der die Aufzeichnung von Echtzeitdaten rund um die Werkstückbearbeitung möglich ist sowie die speziell darauf abgestimmte CNC-Shopfloor Management Applikation Analyze MyWorkpiece /Toolpath, mit deren Hilfe die erfassten Daten visualisiert und analysiert werden können. Außerdem stellt Siemens mit Analyze MyMachine /Condition eine Edge Applikation im Bereich der Zustandsüberwachung von Werkzeugmaschinen vor.