- Siemens Mobility
erweitert sein Partner-Ökosystem Railigent
- Erhöhte Cybersicherheit
soll Verfügbarkeit garantieren
Siemens Mobility und RazorSecure haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um Betreibern von Schienenfahrzeugen weltweit verbesserte Lösungen für die Cybersicherheit im Bahnverkehr anbieten zu können. Die zunehmende Digitalisierung schafft Vorteile, macht aber auch einen angemessenen Schutz vor Cyberangriffen notwendig. Die beiden Unternehmen werden ihr Know-how bündeln, um komplexe Transportsysteme zu sichern: RazorSecure ist auf Cybersicherheitslösungen im Schienenverkehr spezialisiert und überwacht kontinuierlich und in Echtzeit das Verhalten von einzelnen Verkehrssystemen und gesamten Netzen. Siemens Mobility möchte mit seinen intelligenten digitalen Asset-Management-Systemen wie Railigent die uneingeschränkte Verfügbarkeit des Schienenverkehrs gewährleisten.
Am 11. November 2021 haben wir die Zahlen für das vierte Quartal und das vorläufige Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Die Pressekonferenz und die Telefonkonferenz für Analysten wurden live übertragen.
- Auftragseingang mit 71,4 Milliarden Euro und Umsatz mit 62,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021 prozentual zweistellig gewachsen (GJ 2020: 58,0 Milliarden Euro bzw. 55,3 Milliarden Euro)
- Angepasstes EBITA der Industriellen Geschäfte um 17 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro signifikant erhöht – Angepasste EBITA-Marge auf 15,0 Prozent gesteigert (GJ 2020: 14,3 Prozent)
- Gewinn nach Steuern um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gesteigert (GJ 2020: 4,2 Milliarden Euro) und Ergebnisprognose übertroffen
- Dividende von 4,00 Euro pro Aktie (GJ 2020: 3,50 Euro) vorgeschlagen
- Free Cash Flow erreichte mit 8,2 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert (GJ 2020: 6,4 Milliarden Euro)
- Ausblick Geschäftsjahr 2022: Siemens erwartet auf vergleichbarer Basis ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum der Umsatzerlöse und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten zwischen 8,70 Euro und 9,10 Euro (GJ 2021: 8,32 Euro)
Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 (30. September
2021) eine herausragende Leistung erzielt und seine Ergebnisprognose mit einem
Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro übertroffen.
Das Unternehmen verzeichnete Zuwächse über alle vier
Industriellen Geschäfte sowie alle Regionen hinweg und unterstreicht damit seine
erfolgreiche Transformation zu einem fokussierten Technologieunternehmen. Weiterhin
herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen durch die
Coronavirus-Pandemie und anhaltende Risiken in der Versorgungskette –
überwiegend in Zusammenhang mit elektronischen Bauteilen und Rohmaterialien – konnten
erfolgreich bewältigt werden.
- Der
Cube kreiert einzigartige digitale Kunstwerke, die auf der Stimme eines
jeden Menschen basieren
- Gewinner
des Developers' Lounge-Hackathons besucht mit Siemens die Expo Dubai
- Siemens CIO Hanna Hennig
spricht in ihrer Keynote darüber, dass jeder programmieren kann, ohne erst ein
Programmierexperte werden zu müssen
Mit der
physischen Rückkehr des Web Summit ist auch Siemens wieder auf der größten
Technologiekonferenz der Welt vertreten. Mit mehr als 400 Siemens-Teilnehmern
und einer Diamond-Level-Partnerschaft wird das Unternehmen mit einem eigenen
Stand, einer Developers' Lounge, Masterclasses und Mentoren sowie als
Jurymitglied für den Startup-Wettbewerb vertreten sein.
Am 22. Oktober 2021 hat die 1000. Vectron Lokomotive das Werk in München-Allach, wo die Lokomotiven gebaut werden, verlassen. Die Lokomotive ist für die Dänische Staatsbahn bestimmt. Inzwischen hat Siemens Mobility 1122 Vectron-Lokomotiven an 57 Kunden in 16 Ländern verkauft. Die Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von mehr als 500 Millionen Kilometern absolviert. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20 europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.
- Zwei
Gewinner: Christian Blex und Oscar Jockel setzen sich im Auswahlverfahren gegen
10 Kandidat*innen aus 189 Bewerber*innen durch
- Das
„Siemens Conductors Scholarship for the Karajan Academy of the Berliner
Philharmoniker“ enthält zweijährige Akademieausbildung sowie Leitung eines
eigenen Porträtkonzertes
- Stipendium
beinhaltet zudem Assistenzstelle des Chefdirigenten der Berliner
Philharmoniker, Kirill Petrenko
Die beiden deutschen Dirigenten Christian Blex (28) und Oscar
Jockel (25) haben das „Siemens Conductors Scholarship“ gewonnen. Die zwei
Nachwuchs-Dirigenten konnten sich in einem dreitägigen Dirigierwettbewerb in
der Philharmonie Berlin gegen 10 Kandidat*innen der insgesamt 189 Bewerberinnen
und Bewerber aus 30 Ländern durchsetzen. Jockel und Blex überzeugten beide die
Jury unter dem Vorsitz von Kirill Petrenko unter anderem mit ihren Dirigaten
von Beethovens Leonore-Ouverture. Die Gewinner erhalten mit dem „Siemens
Conductors Scholarship“ ein Stipendium im Rahmen der zweijährigen Ausbildung
der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Dazu gehört die Assistenz des
Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, sowie die Leitung
eines eigenen Porträtkonzertes mit den Mitgliedern der Karajan-Akademie im
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin.
Die Deutsche Bahn (DB) und Siemens haben den weltweit ersten
Zug entwickelt, der im Eisenbahnverkehr von allein fährt. Dr. Richard Lutz,
Vorstandsvorsitzender der DB, und Dr. Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der
Siemens AG, präsentierten das Fahrzeug des Projekts Digitale S-Bahn Hamburg am
11. Oktober gemeinsam mit Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der
Freien und Hansestadt Hamburg, bei der Premierenfahrt.
- Ladeinfrastruktur für einen der führenden Bushersteller Australiens
- Digitale Depotmanagement-Lösung von Siemens für Reporting und Monitoring
- Unterstützt Einführung emissionsarmer Verkehrsmittel in Australien
Custom Denning, einer der führenden australischen Bushersteller, hat sich bei seinen „Element“-Elektrobussen, die komplett in Australien entwickelt und gebaut werden, für Ladestationen und die digitale Depotmanagement-Lösung von Siemens entschieden. Die Stationen dienen zum Laden seiner Prototyp-Elektrobusse und sollen auch für künftige eBus-Bestellungen seiner Kunden verfügbar sein.