- Neue Booksize Motor Modules für Sinamics S120-Baureihe
- Ausführung mit zweifacher (C-Type) und dreifacher Überlast (D-Type)
- 24A Geräte schließen Portfolio-Lücke zwischen 18A und 30A
- Neue Varianten besonders kompakt und mit erhöhtem Maximalstrom
Die Sinamcis S120 Booksize Motor Modules C/D-Type sind eine kompatible Weiterentwicklung der Motor Modules Booksize. Zu den bisherigen Geräten von 3A-30A ergänzt Siemens das Portfolio um weitere neue Geräte. Die 24A, 45A und 60A Motor Modules stehen mit zweifacher Überlast (Continuous-Type, C-Type), die 24A zusätzlich auch mit dreifacher Überlast (Discontinuous-Type, D-Type) ab sofort zur Verfügung. Im Unterschied zu den bisherigen Varianten sind die neuen 45A und 60A Geräte 33 Prozent schmaler und damit besonders kompakt. Damit kann der Platz im Schaltschrank deutlich optimiert werden. Außerdem wurde der Maximalstrom bei den 45A Geräten von 85A auf 90A und bei den 60A Geräten von 113A auf 120A erhöht. Neu auf dem Markt sind die 24A Geräte. Diese wird es als C- und D-Type geben. Damit wurde die Lücke im Portfolio zwischen 18A und 30A geschlossen.
- Scalance W1788 sichert mit WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 Investitionen in Industrienetzwerke
- Optimale Umsetzung von drahtlosen Anwendungen mit hohen Bandbreiten
- Vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten durch integrierten Switch
- Zuverlässige Redundanz in rauen Umgebungen
Siemens erweitert mit den Access Points Scalance W1788 sein Netzwerkkomponenten-Portfolio, um den aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 in der Industrie zu etablieren. Anwender profitieren von einem Investitionsschutz für Industrienetzwerke und der Zukunftssicherheit von drahtlosen Applikationen und Projekten im Industrieumfeld. Mit dem Standard können drahtlose Anwendungen mit hohen Bandbreiten mittels Gigabit-Datenraten optimal umgesetzt werden – beispielsweise für die Übertragung von Videodaten oder bei hoher Nutzerdichte. Der integrierte Switch verfügt über zwei managed Ethernet Gigabit-Ports, durch die vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Link-Aggregation gegeben sind. Mittels der industriellen Zusatzfunktion (iFeature) iPRP (Industrial Parallel Redundancy Protocol) ist über WLAN selbst in rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Redundanz sichergestellt.
- Smart Thermostat für Heizungsregelung in Wohngebäuden
- Schnelle Inbetriebnahme mit integriertem Navigationsassistenten
- App für iOS und Android mit zahlreichen Funktionen
Die Siemens-Division Building Technologies bringt im November 2017 einen neuen Smart Thermostat zur Heizungsregelung in Wohngebäuden auf den Markt. Der Smart Thermostat RDS110 lässt sich in wenigen Minuten in Betrieb nehmen und kann über eine App von Mobiltelefonen aus gesteuert werden.
- Förderbandsystem mit getriebelosen Antrieben
- Neue Anlage erweitert den bestehenden Tagebau
- Erhöhung der Produktion um 95.000 Tonnen Kupfererz pro Tag
Siemens übernimmt Engineering, Design, Herstellung und Lieferung der elektrischen Ausrüstung der Förderanlage für die Oyu Tolgoi Kupfermine. Geliefert wird die neue Förderanlage mit getriebelosen und konventionellen Antrieben von thyssenkrupp Industrial Solutions. Die neue Anlage erweitert den bestehenden Tagebau und soll zukünftig 95.000 Tonnen Kupfererz pro Tag zur Oberfläche befördern. Dabei muss das Transportsystem einen Höhenunterschied von fast 1.400 Metern überwinden. Die erste Produktion wird für 2020 erwartet. Das Auftragsvolumen liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
- Neues Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für vereinfachten Betrieb
- Hohe gleichbleibende Genauigkeit von 1 Prozent des Durchflusses
- Neueste Portfolio-Erweiterung digitaler Durchflussmessgeräte
Mit dem Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220 erweitert Siemens sein wachsendes Portfolio der nächsten Generation digitaler Durchflussmesssysteme. Mit der Kombination des Messumformers Sitrans FST020 und dem aufsteckbaren Messaufnehmer (Clamp-on) Sitrans FSS200 bietet der Sitrans FS220 die gängigsten Messfunktionen bei sehr hoher Genauigkeit, Kosteneffizienz und großem Bedienkomfort. Das neue Durchflussmesssystem eignet sich für die Messung von Flüssigkeiten in vielen Industriezweigen wie Wasser/Abwasser, Energie, Heizung/Lüftung/Klima und in der chemischen Industrie.
- Stromversorgung mit 5 und 10 Ampere für Simatic ET 200SP
- Flache Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern
- Frühzeitige Fehlererkennung und Energiemanagement durch Strommonitor
- Abschalten und Trennen der 24 Volt vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung des Systems
Siemens bringt mit der Simatic ET 200SP PS eine einphasige Stromversorgung für das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP auf den Markt. Die 24-Volt-Stromversorgungen aus der Sitop-Produktfamilie liefern 5 und 10 Ampere Nennstrom und sind hinsichtlich Design, Bauweise und Funktionalität optimal auf den Distributed Controller abgestimmt. Durch einen Ein-/Ausschalter für die 24 Volt und steckbare Klemmen für drei Lastkreise lassen sich Inbetriebnahme und Wartung des Systems erleichtern. Die Stromversorgung verfügt über einen Strommonitor, der den aktuellen Ausgangsstrom ausgibt und beispielsweise die Optimierung des Energiemanagements ermöglicht. Mit nur 75 mm Einbautiefe lässt sich die Stromversorgung in flachen Installationsverteilern einsetzen.
- Siemens-Software EnergyIP managt Verbrauchs- und Netzdaten von rund fünf Millionen bis 2022 in New York installierten Smart Meter
- Con Edison ist der erste amerikanische Energieversorger, der Zählerdaten nahezu in Echtzeit erfassen und verarbeiten kann
- Energiedatenmanagement-Lösung unterstützt New Yorker Energie-versorgungsreform zur Umstellung auf ein neues Energiesystem
Der New Yorker Energieversorger Consolidated Edison (Con Edison) hat mit seinen Tochterunternehmen Consolidated Edison Company of New York und Orange and Rockland Utilities nach der ersten Implementierung der Siemens-Software EnergyIP für das Zählerdatenmanagement mit einem umfassenden Rollout von intelligenten Zählern (Smart Meter) in New York begonnen. Implementiert wurde die Software-Lösung von der Omnetric Group, ein einem Gemeinschaftsunternehmen aus Siemens und Accenture, das sich als Technologiedienstleister auf die Energiebranche spezialisiert hat.
- Optionales I/O Module für Sinamics V20 Umrichter
- Sinamics V20 I/O Module mit hoher Flexibilität durch Plug&Play-Design
- Kompatibel mit weiteren Komponenten durch Ports an Front- und Rückseite
Siemens bietet für den kleinsten Umrichter aus dem Portfolio, den Sinamics V20, ein Erweiterungsmodul zur Erfassung und Ausgabe digitaler und analoger Signale. Das Sinamics V20 I/O Extension Module wird per Plug&Play auf dem Umrichter montiert und bietet zwei zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen für jeweils 400 Volt. Das erhöht die Flexibilität und den Anwendungsbereich des Sinamics V20. Über Verbindungsports an der Front- und Rückseite kann das Erweiterungsmodul mit weiterem Zubehör aus dem Sinamics V20-Portfolio kombiniert werden. Dazu gehören beispielsweise das BOP (Basic Operator Panel)und das BOP-Interface.
- Neue mobile Siemens-Lösung SVC PLUS (mobiler STATCOM) kann zur schnellen Wiederherstellung des Netzbetriebs überall eingesetzt werden
Siemens liefert seine neue mobile SVC-STATCOM-Technologie an Dominion Energy. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft eines der größten amerikanischen Energiekonzerne. Die Lösung hält das Netz bei Störungen und Fehlern durch die schnelle und kontrollierte Einspeisung von Blindleistung stabil. Der mobile STATCOM (statisch synchroner Kompensator) bietet dem Energieversorger höchste Flexibilität. Die Einheit lässt sich an einen beliebigen Ort transportieren, an dem Netzunterstützung benötigt wird, insbesondere bei unerwarteten Stromausfällen durch extremes Wetter oder ungeplante Ereignisse. Statt jahrelanger Planung und Realisierung fester Umspannwerke kann die Siemens STATCOM-Technologie innerhalb von Tagen bereitgestellt werden.
- Erweitertes Digital Enterprise-Portfolio für Fertigungs- und Prozessindustrie
- Maschinen- und Anlagenbauer nutzen Digitalisierung zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und schnelleren Markteinführung
- Digitalisierungs-Applikationen für erhöhte Flexibilität, Effizienz und Qualität
- Vergrößerte MindSphere-Lounge mit 1.400 Quadratmetern Fläche
Auf der "SPS IPC Drives" 2017 zeigt Siemens mit zahlreichen Applikationen und Beispielen, wie Maschinen- und Anlagenbauer mit der Digitalisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Hierzu präsentiert das Unternehmen unter dem Motto "Discover the Value of the Digital Enterprise" in Halle 11 auf einer Ausstellungsfläche von rund 4.400 Quadratmetern Erweiterungen seines Digital Enterprise-Portfolios: Diese reichen von neuen Softwareversionen für effizienteres Engineering über digitale Antriebssysteme bis hin zum offenen, cloud-basierten IoT-Betriebssystem MindSphere, das Maschinen- und Anlagenbauern neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Unternehmen der Fertigungs- und Prozessindustrie können so ihre Flexibilität, Effizienz und Geschwindigkeit erhöhen, beispielsweise indem sie mit dem digitalen Zwilling Produkte, Produktionsprozesse oder Anlagen simulieren und über die gesamte Wertschöpfungskette optimieren.