Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. November 2017Digital FactoryNürnberg
Sinamics S120 Booksize Motor Modules: Weniger Platzbedarf durch neue Baugrößen (45A/60A) und neue Geräte (24A)
Das Antriebssystem Sinamics S120 ist ein Systembaukasten für High-Performance Motion Control Anwendungen für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Aus einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten und Funktionen kann der Anwender die seinen Anforderungen entsprechende Kombination auswählen. Die Motor Modules (Leistungsteile) sind ein Bestandteil des Antriebssystems S120.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics Booksize Motor Modules finden Sie unter www.siemens.de/sinamics-s120
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 finden Sie unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975