- Steigerung der Leistungsdichte und Benutzerfreundlichkeit durch einfache Handhabung
- Plug and Play Installation und schnellerer Wechsel der einzelnen Module
- Erhöhung des Redundanz- und Degradationsvermögens der BZ-Anlagen
Ausgehend von den bisher eingesetzten Brennstoffzellenmodulen, BZM34 und BZM120, wird Siemens mit seinem neuen Brennstoffzellenmodul BZM evo die Leistungsdichte und die Benutzerfreundlichkeit von Brennstoffzellenanlagen an Bord von außenluftunabhängigen Unterwasserfahrzeugen optimieren. Ein einzelnes BZM evo besitzt eine nominelle Leistung von 40 kW. Zukünftige Anlagen können je nach Ausführung und Anzahl der BZM eine Maximalleistung zwischen 320 – 480 kW bereitstellen, wobei diese den Footprint einer bestehenden BZM34 oder BZM120 Anlage nicht überschreiten sollen.
Unter dem Motto "Innovate. Digitalize now. SmartMining." präsentiert Siemens bei der diesjährigen bauma, der Weltleitmesse für Baumaschinen, die Umsetzung des Digital Mining. Vom 8. bis 14. April zeigt das Unternehmen auf der Messe München in Halle C2, Stand 325, wie Bergbauunternehmen mithilfe von einem einzigartigen Leistungsspektrum, umfassenden Support und einer langjährigen Technologie- und Branchenexpertise die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Bergbauanlagen sicherstellen und steigern können. Dabei reichen die digitalen Lösungen von einzelnen Aspekten bis hin zum gesamten Mining-Betrieb.
- Kompaktes Gerät mit gebündelter Funktionalität für Messen, Überwachen, Datenübertragung
- Getrennte Erfassung von Energieverbrauch und Energierückspeisung
- Betriebsstunden- und Schaltspielzähler ermöglichen vorbeugende Wartung
- Inbetriebnahme, Messwerte und Statusinformationen über Profinet möglich
Siemens hat soeben das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 in den Markt eingeführt. Das neue Gerät ist das kompakteste seiner Art für Gleichstrom-Anwendungen und sorgt für eine einfache und genaue Leistungsmessung. Industrieweit einmalig ermöglicht das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 erstmals Strom- und Spannungsmessung, Leistungsüberwachung, Kommunikation und viele weitere Funktionen in nur einem kompakten Gerät. Bislang waren hierfür jeweils mehrere Einzelkomponenten erforderlich. Das sorgt für eine Platz- und Kostenersparnis.
- Markteinführung: Cerberus Portal, eine cloudbasierte Brandschutzsoftware zur Überwachung von Brandmeldesystemen.
- Daten aus der Brandmeldezentrale werden vom Gateway Cerberus Connect X300 verschlüsselt und über die integrierte Firewall in die Cloud übertragen.
- Bei Systemvorfällen wird das Wartungspersonal in Echtzeit benachrichtigt, um rasch reagieren, Kunden informieren und Besuche vor Ort vorbereiten zu können.
Cerberus Portal ist die erste Komponente der neuen Cerberus Cloud-Apps und damit der erste Schritt in Richtung Digitalisierung der Siemens-Brandschutzprodukte. Dies entspricht ganz dem Trend in der Brandschutzbranche: "In unserer Branche findet eine disruptive Revolution statt – eine Revolution namens Digitalisierung. Ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung unser Geschäft völlig auf den Kopf stellen wird", erklärt Johannes Mario Kahlert, Head Fire Safety bei Siemens Smart Infrastructure.
- Neue intelligente Ventile mit Wärmetauscher-Optimierung für Heizgruppen, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Automatische und sichere Inbetriebnahme durch direktes Laden der Parameter aus der Cloud
- Flexible Montage je nach Platzverhältnissen
Siemens Smart Infrastructure bietet mit dem "Intelligent Valve" erstmals selbstoptimierende, dynamische Ventile mit Cloud-Anbindung für Heizgruppen, Lüftungs- und Klimaanlagen an. Die Geräte kontrollieren den Durchfluss, messen Temperatur und Leistung und passen die Ventileinstellungen automatisch an den Wärmetauscher an. Die Ventile können über die Siemens-App "ABT Go" und WLAN schnell und sicher in Betrieb genommen werden. Die Geräte lassen sich flexibel, d.h. an den Platzverhältnissen ausgerichtet, montieren. Durchflussfühler, Ventil und Reglerbox können dabei getrennt angebracht werden. Dank der Möglichkeit, jederzeit zusätzliche Funktionen aus der Cloud zu laden, bleibt das intelligente Ventil immer aktuell.
- In einem Microgrid zusammengeschlossene Gebäude unterstützen die dezentralen Energiemärkte der Zukunft
- Höhere Flexibilität bei Energieverbrauch, Energiespeicherung und Lastausgleich
- Ökologische Vorteile für die Gesellschaft sowie neue Ertragsmöglichkeiten für Gebäudekunden
Mit Vibeco (Virtual Buildings Ecosystem) hat Siemens Finnland einen neuen Geschäftsbereich für virtuelle Kraftwerke gegründet. Dabei handelt es sich um einen innovativen Ansatz, der die Vorteile dezentraler Energiesysteme weiter ausbaut. Das virtuelle Kraftwerk basiert auf einer von Siemens betriebenen Softwareplattform, die die elektrischen Lasten von Gebäuden, die in einem Microgrid zusammengeschlossen sind, intelligent ausgleicht und dabei die Anforderungen von erneuerbaren Energien und Energiespeicherung berücksichtigt.
Auf dem Weg hin zur Zukunft der Energieversorgung sind Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung untrennbar miteinander verbunden. Ziel ist es, Strom intelligenter und nachhaltiger zu erzeugen, bereit zu stellen und zu verbrauchen. Dafür benötigen wir einen ganzheitlichen Ansatz mit einem Blick auf das große Ganze: von intelligenten Energiekonzepten zu Sektorkopplung, Elektromobilität und die Integration von Erneuerbaren Energien in das Stromnetz.Auf der Fachmesse The smarter E Europe zeigte Siemens wie die Kombination von Stromerzeugung, Speicher, Verteilung und Verbrauch in der Praxis funktioniert. Die Veranstaltung umfasste vier Ausstellungen und befasste sich mit den Kernthemen der künftigen Energieversorgung (Intersolar, Power2Drive, ees, EM-Power). Unter dem Motto "Take control: Be energy intelligent" zeigte Siemens innovative Produkte und Lösungen für die Integration von PV-Anlagen ins Stromnetz, lokale Energiesysteme und E-Mobility-Ökosystem.
Siemens zeigt auf der diesjährigen "The smarter E Europe", wie das Unternehmen zur Gestaltung einer zunehmend dezentralen Energielandschaft beiträgt und sich die Digitalisierung regenerativer Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung positiv auf die Energiewende und die Erreichung der Klimaziele auswirkt.
- Neue IP-Router und IP-Interfaces gewährleisten daten- und zugriffssichere KNX-Kommunikation über IP
- KNX-IP-Secure-Geräte erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen in smarten Gebäuden
- Mehr Flexibilität in der Spannungsversorgung minimiert KNX-Busstromaufnahme
Siemens Smart Infrastructure erweitert das bewährte Gebäudesystem Gamma instabus um neue IP-Router und IP-Interfaces, die mit den aktuellen Sicherheitsstandards KNX IP Secure unterstützen. Diese Erweiterung des KNXnet/IP-Protokolls ermöglicht die vollständig verschlüsselte Übertragung von Datentelegrammen und gewährleistet so die daten- und zugriffssichere Kommunikation zwischen KNX-IP-Routern innerhalb eines IP-Netzwerks.
- Spectrum Power ADMS soll zuverlässige Energieversorgung für 1,5 Millionen Menschen liefern
- Ein Multisite-System für alle Spannungsebenen
Die größte Netzgesellschaft Norwegens Hafslund Nett hat Siemens beauftragt, ein neues ADMS (Advanced Distribution Management System) für den Betrieb des regionalen Stromnetzes in Akershus, Oslo und Østfold zu liefern. Diese vollständig integrierte Netzleitstelle wird die Überwachung und Steuerung des kompletten Stromnetzes mit allen Spannungsebenen (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) ermöglichen. Gleichzeitig wird es die einfache Integration von IT/OT-Fremdsystemen erlauben, darunter Kundeninformationssysteme, Systeme für die Personaleinsatzplanung und geografische Informationssysteme. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2022 geplant.