Ballerup Kommune vil være blandt landets bedste til at drive den kommunale bygningsmasse så energieffektivt som muligt. Derfor underskriver kommunen en hensigtserklæring om samarbejde med Siemens med formålet at identificere potentialet for at øge omfanget og hastigheden af den grønne omstilling af kommunens bygninger.
Bestyrelsen for
Siemensfonden har besluttet at støtte 14 ansøgninger fordelt på Aarhus
Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet og Syddansk Universitet samt ATV, Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Siemensfonden har siden 1964
ydet støtte til at højne kvaliteten af de tekniske og naturvidenskabelige
studier i Danmark.
APCOA PARKING og Siemens har netop indgået en ny
partnerskabsaftale, som betyder, at der installeres elladestandere i en række
af APCOA PARKINGs parkeringsanlæg. Alle, også ikke-abonnenter, kan betale for
parkering og strøm via APCOA FLOW-appen.
Siemens og Energinet gik i laboratoriet og undersøgte, hvordan fx køle- og
ventilationsanlæg i erhvervsbygninger kan gøre den grønne omstilling af elsystemet
billigere for Danmark. Erhvervsbygningerne samt shoppingscentre og sygehuse har
ud over køle- og ventilationsanlæg ofte også varmepumper, ladestandere til
elbiler m.v, og blot ved at justere energiforbruget i få sekunder eller
minutter kan de være med til at stabilisere elsystemet. Potentielt vil
fleksibilitet fra forskellige bygninger kunne balancere elsystemet med op imod
100 MW.
Bjarne Lykke Sørensen er med virkning fra 14. august 2020 udnævnt til CEO for Siemens A/S. Bjarne Lykke Sørensen erstatter Claus Møller, som har valgt at søge nye udfordringer uden for Siemens.
Som et led i at gøre distribution af energi grønnere lancerer Siemens et miljøvenligt koblingsanlæg op til 24 kV, der isoleres med ren luft i stedet for de potentielt klimabelastende SF6-gasser. Alle de velkendte egenskaber fra traditionelle gasisolerede koblingsanlæg bevares.
Semco Maritime har tildelt Siemens Energy i Danmark ordren på at levere den elektriske infrastruktur til havvindmølleparken Mayflower Wind, der fremover kan producere energi til op mod 680.000 amerikanske husstande. Som den nu tredje i rækken af danske leverandører til projektet, placerer Danmark sig endnu engang på verdenskortet over førende virksomheder i havvindindustrien.
Store elektriske
varmepumper, som den nye 20 megawatt (MW) varmepumpe fra Siemens Energy, kan
omstille varmeproduktionen, så vedvarende energikilder udnyttes fleksibelt i
fjernvarmen, og danskerne kan opvarme deres boliger med mere grøn strøm. Dansk
Fjernvarme håber på kickstart af gennembrud.
Sverige får snart landets første Virtuel Power Plant. Siemens og Skandia Fastigheter har indledt et samarbejde om at gøre indkøbscentret Väla til en fleksibel del af elnettet for at understøtte balancen, når elnettet i stigende gradbaseres på svingende elproduktion fra vind og sol. Danmark bør følge efter, men mangler langt bedre rammebetingelser, udtaler Brancheforeningen for Intelligent Energi.