Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News02 juli 2020Smart InfrastructureBallerup
Siemens muliggør klimaneutral energidistribution med nyt koblingsanlæg

Den miljøvenlige NXPLUS C 24 er det tredje koblingsanlæg fra Siemens Blue GIS-portefølje og den første med en spænding op til 24 kV. Koblingsanlægget er udelukkende isoleret med ren luft.
Klima og bæredygtighed spiller allerede en stor rolle i produktionen af
energi. Opgørelser fra Energinet viser, at 50 % af Danmarks produktion af strøm
i 2019 kom fra vind- og solenergi. Siemens tager nu skridtet videre til at gøre
selve transmissionen og distributionen af strømmen grønnere.
Siemens udvider sin portefølje af miljøvenlige, gasisolerede koblingsanlæg (GIS) op til 24 kilovolt (kV) med et nyt koblingsanlæg, der udelukkende er isoleret med ren luft, kaldet NXPLUS C 24. Brugen af ren luft som et naturligt isoleringsmateriale – kombineret med velafprøvede vakuumeffektafbrydere – eliminerer brugen af SF6-gasser som isoleringsmateriale. SF6 er en drivhusgas, der har en klimaeffekt, der er næsten 24.000 gange kraftigere CO2. Dermed bliver en klimaneutral energidistribution muligt.
”Når strømmen i fortsat stigende grad produceres klimavenligt, er
transmissionen og distributionen af den nødt til at følge efter. Koblingsanlæg
bærer i denne sammenhæng en afgørende rolle for en sikker, pålidelig og
effektiv energidistribution, og derfor er de afgørende elementer i den grønne
infrastruktur, som vi ellers arbejder hårdt for,” siger Lars Hansen,
Engineering Manager i Siemens Danmark og fortsætter:
”Når strømmen i fortsat stigende grad produceres klimavenligt, er transmissionen og distributionen af den nødt til at følge efter. Koblingsanlæg bærer i denne sammenhæng en afgørende rolle for en sikker, pålidelig og effektiv energidistribution, og derfor er de afgørende elementer i den grønne infrastruktur, som vi ellers arbejder hårdt for,”
Lars Hansen, Engineering Manager i Siemens Danmark
”Den første bølge mod en grøn infrastruktur handlede om at erstatte fossil energiproduktion med en vedvarende af slagsen. Den anden bølge, som vinder mere og mere indpas i disse tider, er et smart og effektivt energiforbrug. Det tredje og sidste led i ligningen, som indimellem overses, er bindeleddet mellem produktion og forbrug – og det er dette bindeled, som vi kommer med en løsning til her med dette nye Clean Air Switchgear”, forklarer Lars Hansen.
Det nye gasisolerede koblingsanlæg er en del af Siemens eksisterende Blue GIS-portefølje og bevarer alle de velafprøvede og velkendte egenskaber herfra: Kompakt størrelse, pålidelighed, lang levetid og vedligeholdelsesfri drift. NXPLUS C 24 kommer som den tredje i rækken i Blue GIS porteføljen, efter 8DAB 12 og 8DJH 12, og er den første med en spænding op til 24 kV.
For mere information om Siemens NXPLUS C 24
Følg os på sociale medier
Kontakt

Kommunikationschef Steen Dalsgaard
Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
Danmark
2750 Ballerup
Danmark
0045 23 49 36 91