Siemens Smart Infrastructure hat das Sortiment an SSA-Stellantrieben für Kleinventile
durch neue Funktionen ergänzt, die noch energieeffizientere und vielseitigere
hydraulische Raumanwendungen ermöglichen
The Circle im Flughafen Zürich war über Jahre hinweg das grösste
Bauvorhaben in der Schweiz. Der neue Gebäudepark vereint nicht nur Unternehmen
aus unterschiedlichen Branchen, sondern ist auch ein Begegnungs- und Kongresszentrum mit internationaler
Ausstrahlung. The Circle überzeugt mit seiner nachhaltigen Bauweise, nicht
zuletzt dank der Gebäudetechnik von Siemens, die in jedem Raum umgesetzt wird
und aktiv zum zertifizierten Energiestandard beiträgt.
Siemens Smart Infrastructure stellt seine neue Schnellladesäule für öffentliches Laden vor,
die Sicharge D. Sie eignet sich als Schnellladestation an der Autobahn und in der Stadt, in
öffentlichen Parkhäusern und in Einkaufszentren. Sie bietet einen Spitzenwirkungsgrad von
96 Prozent, einen der besten Werte auf dem Markt, sowie eine skalierbare Ladeleistung und
deren dynamische Verteilung.
Eine neue Batterie-Lösung von Siemens versorgt die Monte-Rosa-Hütte noch effizienter mit umweltfreundlichem Solarstrom. Im Rahmen des Projekts wurden 8,6 Tonnen Bleibatterien durch 2,7 Tonnen Lithium-Batterien ersetzt. Die in den Walliser Alpen gelegene Hightech-Hütte ist seit ihrer Eröffnung 2010 mit Gebäudetechnik von Siemens ausgestattet.
Mit Sitrans CloudConnect240 lassen sich ab sofort über einen
zweiten Datenkanal, ganz unabhängig vom Leitsystem, die Daten beliebiger
HART-basierter Feldgeräte in die IT-Welt übertragen.
Timo Furrer und David Staub, Informatikstudenten der Hochschule Luzern, gewinnen den
mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Ihre Bachelorarbeit
zur Optimierung der optischen Mikroskopie hat die Jury überzeugt. Die beiden
Jungforscher sind damit automatisch für den nationalen Siemens Excellence Award 2021
nominiert.
Höhere
Produktivität und reduzierte Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen: Siemens
hat die Mindsphere-Applikation Predictive Service Assistance mit einem
KI-basierten Modul ergänzt.
Siemens erweitert
sein Angebot für industrielle IoT-Lösungen um eine zentrale und
unternehmensweit skalierbare Infrastruktur für die Verwaltung verbundener
Edge-Geräte und -Apps.
Siemens bringt mit Analyze MyDrives Edge seine erste
Edge-Applikation für Antriebe auf den Markt und demonstriert damit, wie mit
Edge-Computing Sinamics-Antriebssysteme noch intelligenter werden.
Mit seiner Bachelorarbeit «Erfassung
von Gasen in medizinischen Anlagen» gewinnt Timeo Wullschleger, Systemtechnikstudent
der Fachhochschule Nordwestschweiz, den mit 4000 Franken dotierten regionalen
Siemens Excellence Award. Er ist damit automatisch für den nationalen Siemens
Excellence Award 2020 nominiert.