Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Februar 2021Siemens Schweiz AG
The Circle: Siemens liefert 30 000 Produkte für Gebäudepark im Flughafen Zürich
Der neue Gebäudekomplex im Flughafen Zürich macht
Nachhaltigkeit zum Standard: das Gebäude ist Minergie-zertifiziert und genügt
dem Standard LEED® PLATINUM des US Green Building Councils, dem
höchsten Standard, bei dem sieben Bereiche auf deren Nachhaltigkeit überprüft
werden. Siemens Schweiz durfte für den
Circle über 30 000 Produkte für die Gebäude- und Energietechnik verbauen und konnte
so mit seinen ganzheitlichen Produkten und Lösungen einen aktiven Beitrag an
die nachhaltige Bauweise leisten. So sorgen die Komponenten
für Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlagen im gesamten Komplex für ein gesundes
und optimales Raumklima. Des Weiteren sind die installierten Feldgeräte
intelligent, vollständig automatisiert und auf Energieeffizienz optimiert und
unterstützen das gesamte Gebäudeautomationssystem. Die Anlagen sind modular
aufgebaut, wodurch sie einfach erweiter- oder veränderbar sind. Das bringt
höchste Flexibilität und Sicherheit für die Gebäudebetreiber, aber auch für die
Zukunft der Gebäude.
Vollständig automatisiertes
Gebäude
Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen werden mit unzähligen Ventilen, Antrieben, Fühlern, Luftklappenantrieben, Frequenzumrichtern und Wärmezählern geregelt und gesteuert. «Wir sind mit unseren Produkten in jedem Raum präsent. Das macht uns sehr stolz», freut sich Felix von Rotz, Head of Building Products Schweiz. In der Raumautomation kommt KNX als Kommunikationsstandard zum Einsatz, die Produkte verschiedener Gewerke wie HLK, Jalousie und Licht kommunizieren über diesen Standard, dadurch sind alle Gebäude vollständig automatisiert. Die Komplexität des Projekts bedingte eine reibungslose Zusammenarbeit. Die Koordination der zahlreichen Akteure und das straffe Zeitprogramm war die grösste Herausforderung. Dazu von Rotz: «Deshalb haben wir ein einzigartiges Logistikkonzept entworfen, mit einem Lager an unserem Standort Steinhausen sowie einem Transportfahrzeug, das nur für The Circle unterwegs ist. So stellen wir sicher, dass alle Produkte fristgerecht geliefert werden.»
Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen werden mit unzähligen Ventilen, Antrieben, Fühlern, Luftklappenantrieben, Frequenzumrichtern und Wärmezählern geregelt und gesteuert. «Wir sind mit unseren Produkten in jedem Raum präsent. Das macht uns sehr stolz», freut sich Felix von Rotz, Head of Building Products Schweiz. In der Raumautomation kommt KNX als Kommunikationsstandard zum Einsatz, die Produkte verschiedener Gewerke wie HLK, Jalousie und Licht kommunizieren über diesen Standard, dadurch sind alle Gebäude vollständig automatisiert. Die Komplexität des Projekts bedingte eine reibungslose Zusammenarbeit. Die Koordination der zahlreichen Akteure und das straffe Zeitprogramm war die grösste Herausforderung. Dazu von Rotz: «Deshalb haben wir ein einzigartiges Logistikkonzept entworfen, mit einem Lager an unserem Standort Steinhausen sowie einem Transportfahrzeug, das nur für The Circle unterwegs ist. So stellen wir sicher, dass alle Produkte fristgerecht geliefert werden.»
Effiziente Energietechnik
und intelligente Sprachalarmierung
Auch die Anzahl der installierten Komponenten für die Energietechnik ist mit 7000 beachtlich. Siemens hat die Anlagen im Circle als durchgängige Lösung konzipiert, projektiert und installiert. Neben der Kommunikationsfähigkeit überzeugen die Komponenten durch ihr Schutzkonzept, ohne den Einsatz von Schadstoffen. Energiezähler überwachen stetig den Verbrauch, so lassen sich die Systeme auf Energieeffizienz optimieren.
In den öffentlichen Bereichen wie Verkaufsflächen, Parkgaragen und Fluchtwegen, aber auch im Hotel Hyatt und im Universitätsspital Zürich sorgen Sprachalarmierungsanlagen von Siemens für Sicherheit. Jedes Gebäude verfügt über eine eigene Anlage, die mit den anderen vernetzt ist. Die Mieter können die Anlage flexibel nutzen und ihre eigenen Audio-Quellen einspielen. Dies trägt ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei, da keine Investitionen in eigene Sprachalarmierungsanlagen anfallen.
Auch die Anzahl der installierten Komponenten für die Energietechnik ist mit 7000 beachtlich. Siemens hat die Anlagen im Circle als durchgängige Lösung konzipiert, projektiert und installiert. Neben der Kommunikationsfähigkeit überzeugen die Komponenten durch ihr Schutzkonzept, ohne den Einsatz von Schadstoffen. Energiezähler überwachen stetig den Verbrauch, so lassen sich die Systeme auf Energieeffizienz optimieren.
In den öffentlichen Bereichen wie Verkaufsflächen, Parkgaragen und Fluchtwegen, aber auch im Hotel Hyatt und im Universitätsspital Zürich sorgen Sprachalarmierungsanlagen von Siemens für Sicherheit. Jedes Gebäude verfügt über eine eigene Anlage, die mit den anderen vernetzt ist. Die Mieter können die Anlage flexibel nutzen und ihre eigenen Audio-Quellen einspielen. Dies trägt ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei, da keine Investitionen in eigene Sprachalarmierungsanlagen anfallen.
Damit das Projekt ab
November 2020 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte, mussten alle
Beteiligten an einem Strang ziehen – und es hat funktioniert. The Circle konnte
am 5. November 2020 seine Tore öffnen und Unternehmen, Besucher sowie Gäste in
seiner modernen und innovativen Atmosphäre empfangen.

Kontakt
Marc Maurer
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 585 581 164