Mit seiner Bachelorarbeit
«Konzepterarbeitung zur automatisierten Reinigung von Mikrolinsen» gewinnt
Florian Schütz, den mit 4000 Franken dotierten, regionalen Siemens Excellence
Award und vertritt damit zum ersten Mal die Fachhochschule Graubünden. Der
Jungphotoniker der FH Graubünden ist damit für den nationalen Siemens
Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Der Blitz-Informationsdienst von Siemens (BLIDS) registrierte in der Schweiz vom 1. Juni bis 31. August 2022 insgesamt 37'227 Blitzeinschläge. Im letzten Sommer waren es in diesem Zeitraum deutlich mehr – rund 63'155. Mit 7,41 Einschlägen pro km2 lag die grösste Blitzdichte in der Ortschaft Correvon im Kanton Waadt. Der zweithöchste Wert wurde im Kanton Aargau gemessen: Williberg verzeichnete 5,28 Blitze pro km2. Seit mehr als 20 Jahren misst Siemens die Blitzaktivitäten in der Schweiz.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Elektronische
und softwaremässige Implementierung eines Volumensensors» gewinnen Joel Hirsbrunner (25) und Michael Zoller (24) den mit
4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die beiden Jungforscher
der «ZHAW School of Engineering» sind damit für den nationalen Siemens
Excellence Award nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit seiner Bachelorarbeit «Frühdiagnose von
Keratokonus anhand der Hornhautdaten eines OCT» gewinnt Benjamin Fassbind aus Zug den mit 4000 Franken dotierten
regionalen Siemens Excellence Award. Der Junginformatiker der «HSLU Hochschule
Luzern» ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert,
der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Das Bahnunternehmen
SBB Cargo International AG hat in Zusammenarbeit mit der SüdLeasing GmbH 20
Vectron-Mehrsystemlokomotiven inklusive des Ausstattungspakets XLoad bei
Siemens Mobility bestellt. Die Lokomotiven werden von SBB Cargo International
bei SüdLeasing über ein langfristiges Mietkonzept mit flexibler Laufzeit
angemietet. Der Vertrag umfasst ausserdem die Instandhaltung der Fahrzeuge
durch Siemens Mobility. Vectron XLoad ist ein Ausrüstungspaket zur Verbesserung
der Reibwertausnutzung mit dem Ziel, erhöhte Anhängelasten zu befördern.
Siemens
erweitert das Sinteso-Brandschutzportfolio um aktualisierte
FC20-Brandmelderzentralen, IoT-fähige Melder FDOOT241-A, FDO241, FDOOT221 und
FDO221 mit störungsfreier Prüfung sowie um die mobile App Sinteso Connect, die
die bestehenden Cloud Apps ergänzt. Damit profitieren Berater und Kunden von
Ressourcenoptimierung, vereinfachter Planung und Wartung sowie höherem Komfort
im Betrieb.
Die
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) setzen auf eine nachhaltige
Mittelspannungsschaltanlage von Siemens. Die neue 5-feldrige Anlage NXPLUS C
24 aus dem umweltfreundlichen blue GIS-Portfolio von Siemens Smart
Infrastructure wurde in der Transformatorenstation Wiesengasse West in
Schaan/Liechtenstein vom Kunden in Betrieb genommen. Damit ist LKW einer der
ersten Netzbetreiber, der eine komplette Mittelspannungsschaltanlage auf das
klimafreundliche Isoliergas Clean Air umgestellt hat.
Neue Kollaborationstools für die mobile Comfy-App unterstützen hybride Arbeitsmodelle bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz
Mit dem neuen Coworker Future Filter die Zusammenarbeit stärken sowie die einfache Herstellung
sozialer Kontakte ermöglichen
Neue Funktionen tragen Ergebnisse einer Umfrage von Siemens Rechnung und wurden auf der Hannover Messe angekündigt; verfügbar ab Juni 2022
Die Gebäudeautomationsstationen Desigo PXC 4, 5 und 7 ermöglichen massgeschneiderte, skalierbare
Lösungen für alle Gebäudetypen. Höhere Resilienz und Sicherheit dank BACnet-Secure-Connect-Kommunikation Volle Flexibilität mit Onboard-WLAN und Cloud-Fernzugriff