Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04. Oktober 2022Siemens Schweiz AG
BFH-Absolventin wird für Lösung zur Diagnose von Burnout mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet
Die Bachelorarbeit der BFH-Absolventin Sophie
Haug befasst sich mit der Diagnose von Burnout mithilfe von Natural Language
Processing (NLP). NLP ist ein Zweig der Informatik, bei dem Künstliche Intelligenz
(KI) darauf trainiert wird, mithilfe von Textdaten Sprache zu verarbeiten und
zu verstehen. Dies wird ermöglicht, indem Computerlinguistik mit maschinellem
Lernen und statistischer Modellierung kombiniert werden. Das Burnout-Syndrom
ist eine der am weitesten verbreiteten psychischen Erkrankungen. Erhebungen
haben ergeben, dass 49 % der Schweizer erwerbstätigen Bevölkerung, welche bei
der Arbeit Stress ausgesetzt ist, zugleich ein erhöhtes Burnout-Risiko haben.
Zugleich ist die Identifizierung des Burnout-Syndroms komplex. Sophie Haug hat
sich in kurzer Zeit und sehr selbständig in das komplexe Thema der Künstlichen
Intelligenz und NLP eingelesen und die Anforderungen daraus zielführend mit dem
nicht minder komplexen und sehr umfangreichen Thema des Burnout-Syndroms
verknüpft.
In einem ersten Schritt wird Burnout erkannt und in einem zweiten Schritt von Depressionen isoliert und abgegrenzt − einer anderen weit verbreiteten psychischen Erkrankung, die sich mit Burnout überschneiden oder zusammen auftreten kann. Als Referenz nutzt die KI einen selbsterstellten Datensatz aus verschiedenen Quellen, z. B soziale Medien, Artikel und Interviews. Ein Klassifikationsverfahren mit abgestimmtem BERT-Modell in deutscher Sprache bildet dabei die Ausgangslage. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ist ein transformerbasiertes NLP-Modell, welches von Google im Jahr 2018 eingeführt wurde. In ihrer Arbeit ergänzt Sophie Haug das BERT-Modell mit Supervised Learning und Affective Word Lists, d. h. Wörterbücher mit numerischen Punktzahlen, die z. B. angeben, wie stark ein Wort mit positiven oder negativen Emotionen assoziiert wird. Somit lassen sich Diagnosen aus Textdaten gewinnen, welche eine Gesamtgenauigkeit von 81,6 % erreichen. Diese Ergebnisse können dann mit den Gutachten von medizinischen Experten verglichen werden, um so in erster Linie die Genauigkeit einer Diagnose des Burnout-Syndroms zu erhöhen.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnte die Preisträgerin die Jury überzeugen. Sie ist damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
In einem ersten Schritt wird Burnout erkannt und in einem zweiten Schritt von Depressionen isoliert und abgegrenzt − einer anderen weit verbreiteten psychischen Erkrankung, die sich mit Burnout überschneiden oder zusammen auftreten kann. Als Referenz nutzt die KI einen selbsterstellten Datensatz aus verschiedenen Quellen, z. B soziale Medien, Artikel und Interviews. Ein Klassifikationsverfahren mit abgestimmtem BERT-Modell in deutscher Sprache bildet dabei die Ausgangslage. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ist ein transformerbasiertes NLP-Modell, welches von Google im Jahr 2018 eingeführt wurde. In ihrer Arbeit ergänzt Sophie Haug das BERT-Modell mit Supervised Learning und Affective Word Lists, d. h. Wörterbücher mit numerischen Punktzahlen, die z. B. angeben, wie stark ein Wort mit positiven oder negativen Emotionen assoziiert wird. Somit lassen sich Diagnosen aus Textdaten gewinnen, welche eine Gesamtgenauigkeit von 81,6 % erreichen. Diese Ergebnisse können dann mit den Gutachten von medizinischen Experten verglichen werden, um so in erster Linie die Genauigkeit einer Diagnose des Burnout-Syndroms zu erhöhen.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnte die Preisträgerin die Jury überzeugen. Sie ist damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Die Gewinnerin des regionalen Siemens Excellence Awards Sophie Haug mit Prof. Dr. Raoul Waldburger, Direktor der Berner Fachhochschule Technik und Informatik.
Kontakt
Marc Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 795451337