Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04. Juli 2022Siemens Schweiz AG
SüdLeasing bestellt im Auftrag von SBB Cargo International 20 Vectron-Lokomotiven mit XLoad
XLoad
ermöglicht unter anderem Betriebseinsätze auf der Nord-Süd-Achse, bei denen
zukünftig nur eine statt zwei vierachsigen Lokomotiven benötigt wird. Die
Vectron-Lokomotiven sind für eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 160 km/h
ausgelegt. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt ab 2024. «Wir
freuen uns über die Erweiterung der Vectron-Flotte von SBB Cargo International
und bedanken uns für das in uns und unsere Lokomotiven gesetzte Vertrauen. Mit
diesem Auftrag erhöht sich die Anzahl der an Schweizer Kunden verkauften
Vectron auf über 100. Dank XLoad erzielen die Fahrzeuge eine Zugkraftausnutzung,
die bislang mit vierachsigen Lokomotiven nicht möglich war. Unser Kunde kann
die Loks damit im Alpenraum noch effizienter einsetzen», sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock von
Siemens Mobility.
«Der Vectron ist die ideale Lokomotive für unsere Verkehre, interoperabel zwischen den ARA Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) und Italien. Mit dem Zusatzfeature XLoad sind wir in der Lage, längere und schwerere Züge in Einzeltraktion durch die Alpen zu fahren. In zahlreichen Fällen kann man auf eine sonst obligatorische Vorspannlok verzichten. Da bei Zügen des kombinierten Verkehrs die erreichbaren Gewichte durch die maximal zulässige Zuglänge begrenzt sind, kommt man um die Nutzung einer kostspieligeren sechsachsigen Lok herum», sagt Sven Flore, CEO SBB Cargo International AG.
Die insgesamt 20 neuen Lokomotiven werden von SBB Cargo International für den alpenquerenden Verkehr eingesetzt. Sie werden für den Betrieb in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien zugelassen. Die Lokomotiven sind mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS BL3 sowie mit den notwendigen nationalen Zugsicherungssystemen ausgestattet.
Siemens Mobility hat bereits mehr als 1400 Vectron-Lokomotiven an insgesamt 62 Kunden verkauft. Die Lokomotiven haben bereits mehr als 585 Millionen Flottenkilometer zurückgelegt und Zulassungen in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn erhalten.
«Der Vectron ist die ideale Lokomotive für unsere Verkehre, interoperabel zwischen den ARA Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) und Italien. Mit dem Zusatzfeature XLoad sind wir in der Lage, längere und schwerere Züge in Einzeltraktion durch die Alpen zu fahren. In zahlreichen Fällen kann man auf eine sonst obligatorische Vorspannlok verzichten. Da bei Zügen des kombinierten Verkehrs die erreichbaren Gewichte durch die maximal zulässige Zuglänge begrenzt sind, kommt man um die Nutzung einer kostspieligeren sechsachsigen Lok herum», sagt Sven Flore, CEO SBB Cargo International AG.
Die insgesamt 20 neuen Lokomotiven werden von SBB Cargo International für den alpenquerenden Verkehr eingesetzt. Sie werden für den Betrieb in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien zugelassen. Die Lokomotiven sind mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS BL3 sowie mit den notwendigen nationalen Zugsicherungssystemen ausgestattet.
Siemens Mobility hat bereits mehr als 1400 Vectron-Lokomotiven an insgesamt 62 Kunden verkauft. Die Lokomotiven haben bereits mehr als 585 Millionen Flottenkilometer zurückgelegt und Zulassungen in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn erhalten.
Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 79 333 42 89