Siemens stellt den 80 GHz Radar-Messumformer der Baureihe
Sitrans LR100 vor. Das kompakte Antennendesign und der schmale Öffnungswinkel
ermöglicht den flexiblen Einbau in bestehende Behälter und ermöglicht eine
nicht-intrusive Messung durch Wände von Kunststoffbehältern.
Siemens stellt seine 3D-Druck-Platform
Additive Manufacturing Network (AM Network) zur Bewältigung der Corona-Krise
zur Verfügung und schließt seine Anlagen an, um bei Bedarf und Eignung
benötigte Komponenten zu drucken. Unter Dauerbenutzung kommt es bei medizintechnischen
und medizinischen Geräten zu Verschleiß, so dass Teile ersetzt werden müssen.
Siemens bringt ein auf der TI ARM-Prozessorfamilie aufbauendes Gateway zwischen Cloud, firmeneigener IT und Produktion auf den Markt.
Siemens hat Simove, den modularen Baukasten für Automated Guided Vehicle (AGV)-Applikationen, um die Funktionalität zur omnidirektionalen Ansteuerung erweitert. Die neue Software ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für AGVs.
Siemens bringt zwei neue Plant-Intelligence-Optionen für das Visualisierungssystem WinCC Unified auf den Markt: „Perfomance Insight“ und „Calendar“ erweitern das Visualisierungssystem WinCC Unified um Funktionen für mehr Transparenz und eine strukturierte Planung im Produktionsprozess.
In seiner neuesten Version 8.3 verfügt Logo! über eine direkte Cloudanbindung und wird ab Herbst 2020 verfügbar sein. Für die Konfiguration der neuen Geräte erhält die Projektierungssoftware Logo! Soft Comfort ein Funktions-Update.
Das dezentrale Peripheriesystem ergänzt Siemens mit neuen Modulen für die Simatic ET 200MP/Simatic S7-1500 IOs sowie einem Rückwandbus.
Siemens zeigt im Rahmen einer Konzeptstudie die Anbindung eines Sinamics Antriebssystems an die Siemens Industrial Edge-Plattform. Somit wird zukünftig auch in der Antriebstechnik ein hochfrequenter Datenaustausch mit einem Edge-Gerät durchführbar sein.
Siemens Smart Infrastructure stellt eine smart
building suite vor, welche die Arbeitsplatzumgebung intelligenter, flexibler
und noch stärker nutzerorientiert gestaltet.
Auf der diesjährigen Light+Building stellt Siemens seine Vision für die Verwandlung der heutigen, passiven Gebäude in lernfähige, adaptive Umgebungen vor, die intelligent mit Menschen interagieren. Der Siemens-Messeauftritt steht 2020 im Zeichen der Innovationen, die es möglich machen, schon heute die Zukunft zu gestalten, gemäss dem Motto «Building the future today».