Die CKW AG hat Ende Mai 2023 in Littau/LU die erste fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage in der Schweiz in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Siemens blue GIS-Lastschaltanlage für die sekundäre Verteilungsebene mit einer Bemessungsspannung von 24kV die im Netz der CKW mit 20 kV betrieben wird. Die Anlage wird dank der «Clean Air»-Technologie komplett ohne klimaschädliches F-Gas betrieben. Das blue GIS-Produktportfolio von Siemens verbindet eine hohe Versorgungssicherheit mit klimaneutraler Technologie.
Siemens kann in der Schweiz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 ein sehr gutes Ergebnis vorweisen. Der Umsatz liegt nach den ersten sechs Monaten (1. Oktober 2022 – 31. März 2023) bei 1,406 Milliarden Franken und damit deutlich über dem Wert des Vorjahres (1,079 Milliarden Franken). Das grosse Wachstum ist in erster Linie auf den Zusammenschluss des Medizintechnikunternehmens Varian mit Siemens Healthineers zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis gerechnet stieg der Umsatz um 2,1 %. Als einer der grössten Technologiearbeitgeber im Land beschäftigt Siemens per Ende März 2023 rund 5900 Mitarbeitende in der Schweiz. Im kommenden Herbst feiert das Unternehmen die Eröffnung des neuen Campus in Zug, für den insgesamt rund 250 Millionen Franken investiert wurden.
Siemens-Technologie ermöglicht erfolgreiche Forschung im «Zero Carbon Building Systems Lab»
Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) hat eine einzigartige Forschungseinrichtung eröffnet. Im «Zero Carbon Building Systems Lab» kann erstmals das Verhalten von Bauteilen in verschiedenen Klimazonen erforscht werden. Das neue Gebäude auf dem ETH-Areal Hönggerberg umfasst zwei Stockwerke mit verschiedenen Testzellen, Klimakammern und Versuchsräumen. Im Rahmen der bestehenden Industriepartnerschaft mit der ETH Zürich hat Siemens die neue Forschungseinrichtung mit modernsten digitalen Gebäudetechniklösungen ausgestattet.
HSLU-Absolvent Benjamin Fassbind hat mit seiner Lösung zur Frühdiagnose der
Hornhauterkrankung Keratokonus überzeugt und den Siemens Excellence Award 2023
Publikumspreis gewonnen. Den Jurypreis gewinnen die beiden OST-Absolventen Florian
Baumgartner und Thierry Schwaller mit ihrem einsatzfähig entwickelten Audio-Beamformer.
Siemens konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr
(01.10.2021 bis 30.09.2022) in der Schweiz den Umsatz erneut steigern. Der
Umsatzerlös der Siemens-Gesellschaften erhöhte sich auf 2,886 Milliarden
Franken. Als einer der grössten Technologiearbeitgeber im Land beschäftigt
Siemens über 5’900 Mitarbeitende in der Schweiz.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Audio-Beamformer» gewinnen Florian Baumgartner aus Biel und Thierry Schwaller aus Erlenbach ZH den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die Jungelektroingenieure der «OST – Ostschweizer Fachhochschule» sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit seiner
Bachelorarbeit «Entwicklung eines FPGA-basierten Moduls zur Beschleunigung des Quantenbit-Kalibrierungsprozesses»
gewinnt Robin Müller den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Der Elektro- und Informationstechnikabsolvent der Fachhochschule
Nordwestschweiz ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award nominiert,
der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Natural Language Processing for Clinical Burnout
Detection»
gewinnt Sophie Haug den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Die Junginformatikerin der «BFH Berner Fachhochschule» ist
damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10
000 Franken dotiert ist.