Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release20. April 2023Siemens Schweiz AG
Premiere: Erstmals drei Gewinner des Siemens Excellence Awards!
Bildlegende, von links nach rechts: Die Gewinner des nationalen Siemens Excellence Award 2023: Benjamin Fassbind, HSLU-Diplomand (Publikumspreis), Thierry Schwaller und Florian Baumgartner, Absolventen der OST (Jurypreis).
Erstmals in der Geschichte des nationalen Siemens Excellence Awards wurde nebst dem
traditionellen Jurypreis auch ein Publikumspreis vergeben: Mehrere tausend Menschen haben für
ihr Lieblingsprojekt abgestimmt. Als Sieger ging der Hochschule Luzern-Absolvent Benjamin
Fassbind hervor. Sein Projekt befasst sich mit der automatischen Erkennung von Keratokonus im
Frühstadion. Eine frühzeitige Erkennung erlaubt die Stabilisierung der Hornhaut mit geringem
Aufwand, während im späteren Stadion nur noch eine Transplantation der Hornhaut die
Sehschärfe wieder verbessern kann. Entstanden ist eine Arbeit der Spitzenklasse sowie eine
benutzerfreundliche Web-App für Augenärzte zur automatischen Analyse von Augenscans.
Den Jurypreis konnten sich die beiden Diplomanden Florian Baumgartner und Thierry Schwaller der OST – Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil in einem spannenden und knappen Rennen sichern. Der von den beiden entwickelte Audio-Beamformer beeindruckt besonders durch die aussergewöhnlich hohe Reichweite von bis zu 50 Metern und hat das Potential, zu einem kommerziellen Produkt weiterentwickelt zu werden.
Das Preisgeld von 10'000 Franken wird gerecht zwischen den beiden Projekten aufgeteilt.
Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller, CEO von Siemens Schweiz.
Den Jurypreis konnten sich die beiden Diplomanden Florian Baumgartner und Thierry Schwaller der OST – Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil in einem spannenden und knappen Rennen sichern. Der von den beiden entwickelte Audio-Beamformer beeindruckt besonders durch die aussergewöhnlich hohe Reichweite von bis zu 50 Metern und hat das Potential, zu einem kommerziellen Produkt weiterentwickelt zu werden.
Das Preisgeld von 10'000 Franken wird gerecht zwischen den beiden Projekten aufgeteilt.
Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller, CEO von Siemens Schweiz.
Kontakt
Marc Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich Schweiz
8047 Zürich Schweiz
+41 795451337