- Begeleide “Acceptance Test” voor veiligheidsfuncties in de Sinamics
Startdrive engineering tool
- Extreem
gebruiksvriendelijk dankzij aanvaardingswizards
- Automatisch gegenereerd validatierapport
conform ISO en IEC standaarden ondersteunt documentatie
Met de Sinamics
Startdrive inbedrijfnamesoftware ondersteunt Siemens machinebouwers bij het
valideren van veiligheidsfuncties voor Sinamics frequentieomvormers door middel
van een begeleide aanvaardingstest. Met Sinamics Startdrive biedt Siemens een
tool aan voor de integratie van frequentiesturingen in het TIA Portal
engineering-framework. De geïntegreerde begeleide validatietest voor
veiligheidsfuncties is beschikbaar voor frequentieomvormers uit de Sinamics G-
en S-serie en voldoet aan EN ISO 13849-2 en IEC 62061.
- Snelle 1.000 Hz bemonsteringssnelheid en verwerkingstijd leveren
maximale nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Gebruiksvriendelijke integratie in Simatic automatiseringssystemen
- Ruime waaier aan toepassingen in de sectoren pharma, food &
beverage dranken, chemie en staal.
Siwarex WP351 is
de nieuwste oplossing van Siemens voor intelligente weegautomatisering. De
module is 20 millimeter breed en 65 millimeter hoog en is daarmee een van de
kleinste weegelektronica op de markt. De 1.000 Hz bemonsteringssnelheid en de
verwerkingstijd van het apparaat waarborgen, in combinatie met een reactietijd
van de digitale uitgangen van minder dan één milliseconde, een maximale
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Deze mogelijkheden bieden, met name bij
controleweegschalen of hoogperformante vulmachines, een belangrijk voordeel
omdat de doseerapparaten zelfs bij zeer korte weegtijden optimaal worden
aangestuurd.
- Simatic S7-1500 PLC met uitgebreide motion control-functionaliteit en Sinamics S120 aandrijvingsregeling in één apparaat – dus plaatsbesparend
- Krachtig voor high-end toepassingen, met geïntegreerde safety-functionaliteit voor de PLC en de aandrijving
- Uitgebreide communicatie-interfaces, technologie-I/O's en PLC-overkoepelende synchrone werking voor een eenvoudige implementatie van modulaire machineconcepten
- Beproefde engineering in het TIA Portal
Siemens breidt zijn productportfolio van
technologie-CPU's uit met de Simatic Drive Controller. De nieuwe controller
combineert een Simatic SIMATIC S7-1500-PLC met motion control-,
technologie- en safety-functionaliteit met een Sinamics
S120-aandrijvingsregeling in één plaatsbesparend apparaat. Daardoor kan
gemakkelijk worden voldaan aan de vraag naar krachtige, compacte en flexibele
automatiseringsoplossingen. De hoge performantie van de nieuwe controller is
met name voordelig voor toepassingen met talrijke assen waarin een meerassig
aandrijfsysteem wordt gebruikt – bijvoorbeeld in verpakkings-, druk- en
textielmachines.
- Digital Enterprise-portfolio komt tegemoet aan de toenemende vereisten
voor meer productiviteit, flexibiliteit en milieuefficiëntie
- Nieuwe platforminnovaties zorgen voor integratie en flexibiliteit in
alle fasen van de waardeketen
- Groeiend ecosysteem voor Industrial Edge en Cloud maakt schaalbaarheid
mogelijk van de werkvloer tot de Cloud
Dankzij innovaties en de integratie van geavanceerde
technologieën in het Digital Enterprise-portfolio van Digital Enterprise helpt
Siemens bedrijven uit alle sectoren om een flexibelere en milieuefficiëntere
productie te realiseren.
“Het Digital Enterprise-portfolio is wereldwijd in
alle sectoren al sterk aanwezig voor de implementatie van Industrie 4.0. Veel
toepassingen tonen de tastbare voordelen van deze oplossingen voor onze
klanten,” verklaart Klaus Helmrich, lid van de raad van bestuur van Siemens AG
en CEO van Digital Industries, op SPS. “Nu zetten we de volgende stap: met tal
van innovaties en geavanceerde technologieën tillen we het Digital
Enterprise-portfolio en dus Industrie 4.0 naar een hoger niveau.”
- Duurzame technologische samenwerking voor de toekomst van industriële
draadloze communicatie
- Gezamenlijk ‘proof of concept’ in een echte industriële omgeving door
gebruik van de 3,7-3,8 GHz-band
- Onderzoek naar de mogelijkheden van standalone 5G-netwerken voor
industriële toepassingen
Siemens en Qualcomm Technologies, Inc. hebben het eerste private
standalone 5G-netwerk in een echte industriële omgeving geïmplementeerd door
gebruik van de 3,7-3,8 GHz-band. Beide bedrijven hebben hun krachten gebundeld
in dit project: Siemens levert de eigenlijke industriële testomstandigheden en
eindapparatuur zoals Simatic-besturingssystemen en IO-apparaten, terwijl
Qualcomm het 5G-testnetwerk en de relevante testapparatuur levert. Het
5G-netwerk werd geïnstalleerd in het Automotive Showroom and Test Center van Siemens in Neurenberg. Hier worden automatisch geleide
voertuigen (AGV’s) getoond die voornamelijk in de automobielindustrie worden
gebruikt. Ook worden nieuwe productiemogelijkheden en -methoden ontwikkeld,
getest en voorgesteld voordat ze bij de klant worden geïnstalleerd. Zo kunnen klanten van Siemens, zoals
fabrikanten van automatisch geleide voertuigen, de interactie tussen de
producten live bekijken.
- Nieuwe V16-versie van het TIA Portal engineering framework met focus op
standaardisering en continue integratie
- Efficiëntere engineering met gedistribueerd werken in het ontwikkelingsteam
- Verbeterde softwarekwaliteit dankzij geïntegreerde Test Suite
- Transparante werking met gestandaardiseerde OPC UA-communicatie
Met de nieuwe TIA Portal V16 (Totally
Integrated Automation Portal) heeft Siemens zijn engineering framework uitgebreid
met praktische nieuwe functies voor verschillende fasen, van planning en
engineering tot inbedrijfstelling. De innovaties zijn vooral gericht op de
voortdurende integratie van het ontwikkelingsproces. Dit omvat
standaardisering, geïntegreerde engineering in verschillende teams en een
geïntegreerde functietest. Gebruikers kunnen zo de kwaliteit van hun software
verhogen, de inbedrijfstelling bespoedigen en de engineeringkosten verlagen.
- Onze slogan: “Digital Enterprise –
Thinking industry further!”
- Het volgende niveau van digitale transformatie zal worden bereikt door
middel van geavanceerde technologieën zoals edge- en cloudcomputing
- Dit leidt tot meer productiviteit, flexibiliteit en milieuefficiëntie
- Gegevens kunnen uitgebreider en grondiger worden geëvalueerd en
gebruikt. Datasoevereiniteit blijft altijd bij de eigenaar van de gegevens
Op SPS 2019 presenteert Siemens sectorspecifieke
toepassingen en toekomstige technologieën voor de digitale transformatie in de
productie- en proces industrie onder de slogan “Digital Enterprise – Thinking
industry further!”. Centraal in de meer dan 4.000 vierkante meter grote stand
staan producten, oplossingen en diensten uit het Digital Enterprise-portfolio,
die klanten helpen om hun time-to-market te verminderen en hun productiviteit,
flexibiliteit en milieuefficiëntie te verbeteren.
- Een partnerschap dat berust op complementaire portfolio’s en competenties en dat onze klanten ondersteunt bij de implementatie van intelligente oplossingen
- Een samenwerking om de wereldwijde waterproblematiek aan te pakken: voor een hogere energie-efficiëntie en een lager waterverbruik
- Focus op drie kerngebieden: water- en afvalwatertoepassingen, industriële automatisering en gebouwentechnologie
Siemens en Grundfos hebben vandaag een overeenkomst voor een digitaal partnerschap ondertekend met het oog op de strategische samenwerking tussen beide ondernemingen. Het nieuwe partnerschap richt zich op de complementaire producten en oplossingen die beide partijen aanreiken in drie kerndomeinen: water- en afvalwatertoepassingen, industriële automatisering en gebouwentechnologie.
- Simatic WinCC Unified: Een volledig nieuw ontwikkeld
visualisatiesysteem dat berust op systeemeigen webtechnologieën
- Volledig schaalbaar in hardware en software – van toepassingen op machineniveau tot de gedistribueerde SCADA-oplossing
- De open programmeerinterfaces en optiepakketten maken het mogelijk om te beantwoorden aan sectorspecifieke vereisten
- Beproefde engineering in het TIA Portal
Siemens zal tijdens ‘SPS – Smart Production Solutions’ 2019 een volledig nieuw totaalsysteem voor de controle en bewaking door operatoren voorstellen. Het webgebaseerde visualisatiesysteem bestaat initieel uit de visualisatiesoftware Simatic WinCC Unified en de nieuwe generatie HMI-panels, Simatic HMI Unified Comfort Panels. Dankzij het nieuwe systeem krijgt de gebruiker een oplossing aangereikt voor toepassingen met HMI en SCADA (het systeem voor toezicht en gegevensverwerving), en in de toekomst ook voor Industrial Edge-, Cloud- en Augmented Reality-scenario’s.
- Toonaangevende internationale softwareleverancier voor geavanceerde procesmodellering
- Siemens breidt zijn geïntegreerde digitaliseringsportfolio uit voor de procesindustrie
- Het gPROMS-platform is de technologische leider in digitale R&D, design en bedrijfsvoering
- Naadloze toepassing van procesmodellen in de volledige proceslevenscyclus
Siemens plant de overname van Process Systems Enterprise (PSE), een technologisch toonaangevende internationale leverancier van software en diensten voor geavanceerde procesmodellering. De procesindustrie maakt gebruik van zijn geavanceerde modellen in digitale R&D, design en bedrijfsvoering om vlug veilige en efficiëntere beslissingen te kunnen nemen dankzij een snelle analyse van de verschillende mogelijkheden. PSE biedt modelgebaseerde oplossingen voor de volledige levenscyclus via een uniforme en geïntegreerde reeks tools. Dit levert een waaier aan modelgebaseerde hightechoplossingen op die Siemens’ portfolio in de procesindustrie perfect aanvullen en de positie van de onderneming versterken als vooraanstaande leverancier van totaalmanagement van productie-eenheden voor de volledige levenscyclus.