Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 december 2019Digital IndustriesNürnberg
Simatic Drive Controller – de nieuwe motion control-besturing met geïntegreerde aandrijvingsregeling

De controller is verkrijgbaar in twee prestatieklassen:
CPU 1504D TF en CPU 1507D TF. Dankzij de geïntegreerde safety-functionaliteit
voor de besturing en de aandrijving kan ook worden voldaan aan hoge eisen met
betrekking tot de veiligheid van mens en machine.
De Simatic Drive Controller is uitgerust met
omvangrijke interfaces, waaronder drie Profinet-interfaces en één
Profibus-interface voor de communicatie met bijvoorbeeld HMI, I/O en andere
aandrijfsystemen, alsook onboard technologie-I/O's. Dit laat een efficiënte
implementatie toe van dynamische motion control-toepassingen.
Met de functie "PLC-overkoepelende
synchrone werking", die nu beschikbaar is in alle technologie-CPU's, is
het ook mogelijk om gelijkloop en camming over verschillende CPU’s heen te
realiseren, zodat er nagenoeg geen beperkingen zijn op de hoeveelheid assen.
Naast verdeling van rekenkracht over verschillende CPU's, is het ook eenvoudig
om modulaire automatiseringsconcepten te implementeren met PLC-overkoepelende
synchrone werking.
De engineering van de Simatic Drive
Controller gebeurt comfortabel en efficiënt in het TIA Portal Engineering
Framework.
Achtergrondinformatie
Voor
individuele producten zijn machines en productielijnen vereist die snel en
eenvoudig kunnen worden aangepast aan verschillende formaten, groottes,
producttypes en productieprocessen. Met name tijdens de productie zijn maximale
flexibiliteit, efficiëntie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid vereist. De
betrouwbare bewaking van alle bewegingen in productiemachines speelt ook een
essentiële rol. Siemens biedt geschikte technologische oplossingen op basis van
de Simatic Advanced, Distributed en Drive Controllers.
Volg ons op Twitter
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Siemens Digital Industries (DI) is an innovation leader in automation and digitalization. Closely collaborating with partners and customers, DI drives the digital transformation in the process and discrete industries. With its Digital Enterprise portfolio, DI provides companies of all sizes with an end-to-end set of products, solutions and services to integrate and digitalize the entire value chain. Optimized for the specific needs of each industry, DI’s unique portfolio supports customers to achieve greater productivity and flexibility. DI is constantly adding innovations to its portfolio to integrate cutting-edge future technologies. Siemens Digital Industries has its global headquarters in Nuremberg, Germany, and has around 76,000 employees internationally.
Contact
Andreas Friedrich
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Duitsland
90475 Nürnberg
Duitsland
+49 (1522) 2103967