Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht02 oktober 2019Digital IndustriesNürnberg
Webgebaseerd visualisatiesysteem verlegt de grenzen voor de controle en bewaking door operatoren
Row Headline

Siemens zal tijdens ‘SPS – Smart
Production Solutions’ 2019 een volledig nieuw totaalsysteem
voor de controle en bewaking door operatoren voorstellen. Het webgebaseerde
visualisatiesysteem bestaat initieel uit de visualisatiesoftware Simatic WinCC
Unified en de nieuwe generatie HMI-panels, Simatic HMI Unified Comfort Panels.
JPG DownloadDe runtime van de nieuw ontwikkelde visualisatiesoftware Simatic WinCC Unified in het TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) berust op systeemeigen webtechnologieën zoals HTML5, SVG en JavaScript. Dankzij de grote schaalbaarheid van het nieuwe platform worden end-to-endoplossingen mogelijk gemaakt, van toepassingen op machineniveau tot het SCADA-systeem.
Bij het ontwerp van het systeem concentreerde Siemens zich op de algemene openheid van het systeem. Er werden dan ook open API-interfaces, zoals TIA Portal Openness, geïntegreerd, die enerzijds geautomatiseerde engineering mogelijk maken en anderzijds de gegevensuitwisseling tijdens het gebruik aanzienlijk vereenvoudigen. De gebruiker kan daarvoor gebruikmaken van een ODK (Open Development Kit) en een OpenPipe-interface. Hij krijgt eveneens de mogelijkheid om andere applicaties te integreren in de gebruikersinterface van WinCC Unified.
Engineering wordt consequent geïntegreerd in het TIA Portal, het technische kader met moderne programmeertalen en een naadloze gegevensstroom. Componenten die eenmalig worden gecreëerd, kunnen worden hergebruikt op alle platformen, hetzij op het bedieningspaneel, dan wel op de pc of als apps in de Cloud- en Edge-omgeving. WinCC Unified Runtime kan via elke moderne internetbrowser worden geraadpleegd zonder afzonderlijke plug-ins te moeten installeren. In de eerste versie is WinCC Unified beschikbaar voor Panel- en pc-oplossingen. In een latere leveringsfase zal het ook mogelijk zijn om WinCC Unified te gebruiken in de Edge- en Cloud-omgeving.
Engineering wordt consequent geïntegreerd in het TIA Portal, het technische kader met moderne programmeertalen en een naadloze gegevensstroom. Componenten die eenmalig worden gecreëerd, kunnen worden hergebruikt op alle platformen, hetzij op het bedieningspaneel, dan wel op de pc of als apps in de Cloud- en Edge-omgeving. WinCC Unified Runtime kan via elke moderne internetbrowser worden geraadpleegd zonder afzonderlijke plug-ins te moeten installeren. In de eerste versie is WinCC Unified beschikbaar voor Panel- en pc-oplossingen. In een latere leveringsfase zal het ook mogelijk zijn om WinCC Unified te gebruiken in de Edge- en Cloud-omgeving.
Siemens zal tijdens SPS 2019 met het Simatic WinCC Unified-systeem een nieuwe generatie hoogwaardige HMI-apparaten voorstellen: De Simatic HMI Unified Comfort Panels zijn verkrijgbaar met schermformaten van 7 tot 22 inch, hebben een glazen voorkant met capacitieve multitouch-technologie en zijn zeer gebruiksvriendelijk voor gebruikers uit de industriële sector. Ze kunnen worden vergeleken met de bediening van een smartphone of tablet. De hoge resolutie en contrasten bevorderen de leesbaarheid en bedienbaarheid. De visualisering op de apparaten steunt op Simatic WinCC Unified en biedt de apparaten tal van nieuwe mogelijkheden: Dynamische schaalbare vectorafbeeldingen (SVG), uitgebreide UI-bediening of ‘samenwerking’, een handig mechanisme om gegevens uit te wisselen tussen WinCC Unified-stations.De functionele uitbreidingsmogelijkheden door middel van apps vertegenwoordigen een paradigmaverschuiving in het SIMATIC HMI-productportfolio. Daar waar in het verleden de HMI-panels uitsluitend werden gebruikt voor de visualisatiesoftware, geeft Siemens gebruikers nu de mogelijkheid om ook andere apps op hetzelfde moment te bedienen op de apparaten dankzij de geïntegreerde Edge-functie.
Meer informatie over het Simatic WinCC
Unified-systeem vindt u op www.siemens.com/simatic-wincc-unified
Meer informatie over Siemens op de IPC Drives
van SPS 2019 vindt u op
www.siemens.com/sps-ipc-drives
en www.siemens.com/press/sps2019
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Andreas Friedrich
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (1522) 2103967