- Test guidé d'acceptation des fonctions de sécurité dans l'outil
d'ingénierie Sinamics Startdrive
- Assistant d'acceptation pour
encore plus de convivialité
- Documentation simplifiée
grâce à des rapports d'acceptation normalisés et générés automatiquement
Avec son logiciel
de mise en service Sinamics Startdrive, Siemens met à la disposition des
constructeurs de machines un test d'acceptation guidé qui facilite la
validation des fonctions de sécurité sur les variateurs Sinamics. Cet outil
permet d'intégrer le hardware des entraînements dans l’environnement
d'ingénierie TIA Portal. Proposé pour les séries de variateurs Sinamics G et S,
le test guidé d’acceptation des fonctions de sécurité est conforme aux normes EN
ISO 13849-2 et IEC 62061.
- Fréquence
d’échantillonnage et temps de traitement rapides de 1 000 Hz, offrant
une précision et une répétabilité élevées
- Intégration fluide et
intuitive dans les systèmes d'automatisation Simatic
- Large gamme d'applications
possibles dans les industries pharmaceutique, alimentaire, chimique et
sidérurgique
Le Siwarex
WP351 est la toute nouvelle solution de Siemens dans le domaine de
l'automatisation de pesage intelligente. D'une largeur de 20 millimètres
pour une hauteur de 65 millimètres, ce module est l'une des plus petites
unités de pesage électronique disponibles sur le marché. Sa fréquence
d'échantillonnage et son temps de traitement de 1 000 Hz, combinés à
un temps de réponse des sorties digitales inférieur à une milliseconde, garantissent
une précision et une répétabilité maximales. Cette capacité représente un
avantage de taille, en particulier en ce qui concerne les balances de contrôle
et les machines de remplissage haute performance, car malgré ces temps de
pesage très courts, les appareils de dosage sont dirigés de façon optimale.
A l’occasion du prochain salon Light+Building, Siemens présente sa vision de la transformation des bâtiments passifs actuels en
environnements d’apprentissage et d’adaptation, qui interagissent de manière
intelligente avec les personnes. Le grand thème de l’entreprise pour cette
édition du salon est « Building the future today », ce qui donne un
aperçu des innovations qui rendront cela possible. Il s’agit notamment des
technologies basées sur le Cloud, de la planification digitale ainsi que des installations
techniques et de l’automatisation des bâtiments axées sur les occupants. De nouvelles
solutions pour les infrastructures électriques intelligentes, qui se connectent
de façon transparente au Internet of Things (IoT), sont également au cœur de
cette transformation.
Siemens
annonce la création de la Siemens Industry Academy, un partenariat structurel
entre le monde académique et de grands acteurs industriels en Flandre. Dans une
première phase, vingt-quatre étudiants de la Faculté d’ingénierie industrielle
de la KU Leuven seront mis en lien avec des entreprises pour y effectuer un
Stage+ et acquérir une expérience unique en collaborant à des projets
d’automatisation et de digitalisation dans l’industrie. Dans une deuxième
phase, ils se verront proposer un programme de conférences, d’observation en
situation de travail et de visites d’entreprise tant en Belgique qu'à
l’étranger. À travers cette initiative, Siemens veut familiariser les futurs
ingénieurs avec les technologies les plus avancées tout en resserrant les liens
avec le monde académique. La KU Leuven est la première université belge à
adhérer au projet.
Les étudiants, tout comme les
organisations académiques, ont tout à gagner d'une interaction bien huilée avec
le monde du travail. L’industrie quant à elle compte sur une valorisation de la
recherche scientifique (appliquée) et sur une détection précoce des jeunes
talents. La Siemens Industry Academy vise à concilier de manière optimale ces
attentes réciproques.
Verdantix,
un cabinet indépendant d’analystes, a récemment classé Siemens Smart
Infrastructure parmi les leaders des fournisseurs de plateformes dédiées au
Internet of Things (IoT) pour les bâtiments intelligents. Le rapport « Green
Quadrant IoT platforms for Smart Buildings 2019 » évalue 13 sociétés
qui, selon Verdantix, façonnent le marché. Un marché qui n’en est encore qu’à
ses débuts, mais qui est déjà fortement concurrentiel.
- Desigo CC Compact pour les bâtiments de petites et moyennes dimensions
- Connectivité améliorée pour la prise en charge des protocoles KNX et M-Bus
- Module Powermanager pour renforcer l’efficacité des systèmes énergétiques et optimiser la demande
- Nouvelle application Cloud
Siemens
Smart Infrastructure a actualisé sa plateforme de gestion intégrée Desigo CC vers
la version V4 pour permettre son utilisation dans une plus grande variété de
bâtiments. Grâce à cette technologie, les gestionnaires sont en mesure
d’augmenter l’efficacité énergétique tout en garantissant le confort et la
sécurité des usagers, et ce, quel que soit le type de bâtiment – depuis les
immeubles commerciaux, résidentiels ou médicaux jusqu’aux bâtiments scolaires.
Intégrant diverses disciplines, dont la sécurité incendie, la gestion
énergétique, l’éclairage, le génie climatique et la sûreté, Desigo CC collecte
et analyse les données générées par les bâtiments afin de les transformer en
environnements de vie capables d'interagir avec leurs occupants et de s’adapter
à l’évolution de leurs besoins. La version Desigo CC Compact qui complète aujourd'hui
le portefeuille de produits procure toute l’évolutivité et la flexibilité
nécessaires aux bâtiments de petites et moyennes dimensions.
- Cinq capteurs dans un même appareil pour des conditions ambiantes optimales et un maximum d’économies d’énergie
- Commande de l’éclairage, de la ventilation et du chauffage
- Relevés précis, surveillance et contrôle de la consommation d’énergie
- Installation rapide grâce au câble KNX unique
Grâce
à sa technologie multicapteur intégrée, le nouveau détecteur de présence WIDE
UP 258Dx1 de Siemens Smart Infrastructure permet, pour la première fois, de
renforcer l’efficacité énergétique de l’éclairage, de la ventilation et du
chauffage sans devoir installer d'accessoires supplémentaires. Ce dispositif
fait partie du portefeuille GAMMA instabus, une série de produits basés sur le
standard KNX mondial et dotés de cinq capteurs différents pour la commande de
l’éclairage et des systèmes HVAC. Des capteurs dédiés enregistrent les niveaux
de présence, de luminosité, de température, d’humidité et de CO
2,
afin d’optimiser les conditions ambiantes dans les immeubles commerciaux
affichant une grande profondeur et des taux d’occupation très variables.