À
l’occasion du salon Light+Building 2020, Siemens Smart Infrastructure dévoile
son nouveau système de canalisations préfabriquées LData, spécialement conçu
pour les
datacenters qui souhaitent améliorer leur
efficacité, leur disponibilité et leur adaptabilité. Les volumes de données à
traiter augmentent proportionnellement à la hausse du trafic Internet et du
nombre d’utilisateurs mobiles et de connexions IoT. Dans un tel contexte, les datacenters
de haute performance, véritable épine dorsale de la société digitale
d’aujourd’hui, doivent garantir une disponibilité irréprochable afin de
protéger les données stratégiques, les applications et les processus
industriels vitaux pour l’activité. En même temps, ils doivent être
écoénergétiques et faciles à planifier, à installer et à dimensionner. Le
système de distribution de l’énergie joue un rôle majeur dans ce processus.
Le
système de canalisations préfabriquées LData est une alternative peu coûteuse
et flexible aux câbles traditionnels. Il fournit aux opérateurs une solution de
distribution d’électricité intelligente et à l’épreuve du temps. Basé
sur la technologie des systèmes actuels Siemens LD et BD2 du portefeuille
Sivacon 8PS, il propose de nouvelles fonctionnalités comme les boîtes de
dérivation spécifiques aux datacenters permettant de connecter des baies de
serveurs supplémentaires de manière simple et flexible, ou la possibilité de
transmettre les données directement via les conducteurs.
Le
nouveau système de canalisations préfabriquées transmet non seulement la
puissance mais aussi des données telles que les informations relatives au
diagnostic et au courant, contribuant ainsi au processus de digitalisation de
la distribution d’électricité. Il recueille ces données énergétiques grâce à
des dispositifs de mesure et de commutation communicants du portefeuille
Sentron. Grâce à la technologie des courants porteurs intégrée, le système
transmet les données par protocoles de communication standard à des systèmes de
gestion énergétique de haut niveau et à des systèmes basés sur le cloud pour
les soumettre à des traitements et analyses complémentaires. Ces données créent
une transparence énergétique et autorisent une maintenance prédictive, par
exemple en faisant apparaître le potentiel d’économies d’énergie et en
dénombrant les heures d’utilisation. La surveillance continue permet de détecter
et d’éviter précocement d’éventuels défauts, y compris ceux provoqués par des
composants défectueux, et renforce l’efficacité et la fiabilité du
fonctionnement des datacenters.
La
transmission des données directement au moyen des canalisations préfabriquées
évite le recours aux câbles de données et aux dispositifs de câblage complexes,
d’où une diminution des délais de planification et d’installation et des coûts
des matières. Par ailleurs, l’utilisation de conducteurs en aluminium, donc
plus légers et moins couteux par rapport au cuivre, contribue aussi à la
réduction des coûts matériels.
« Nous
estimons que d’ici 2020, pas moins de 50 milliards de périphériques seront
connectés au Internet of Things, sachant que si l’on empilait 50 milliards
de smartphones, la colonne obtenue atteindrait presque la lune. Le traitement
des volumes considérables de données correspondantes provoquera une hausse
continue de la demande énergétique des datacenters dans les années à venir et
la question de l’efficacité de la distribution d’électricité se posera avec
toujours plus d’acuité. C’est pourquoi nous avons élaboré une solution capable
de répondre aux besoins des centres de données de demain.
Le
système LData peut transmettre des courants allant jusqu’à 2 500 A et
peut donc transférer des quantités supérieures d’énergie électrique. De plus,
le choix de sections de conducteur plus importantes optimise la perte d’énergie
pendant la transmission. La technologie des courants porteurs permet aussi aux
opérateurs de rendre la consommation d’énergie transparente et de l’optimiser
en permanence », explique Carsten Schwarz, Product Life Cycle Manager en
charge de LData chez Siemens Smart Infrastructure.
Étant
donné la croissance continue des volumes de données, il est impératif de
pouvoir dimensionner les systèmes de manière flexible et peu onéreuse. Des
baies de serveurs supplémentaires peuvent être installées dans les datacenters au
moyen des boîtes de dérivation du système de canalisations préfabriquées LData.
Les boîtes peuvent être installées sous tension et sans interruption de
fonctionnement en mode plug & play, selon les spécifications des normes
nationales. Les diverses boîtes de dérivation disponibles pour LData permettent
d’augmenter rapidement et simplement les dimensions des datacenters. Étant
donné leur format compact, elles peuvent être installées soit en dessous, soit
sur les côtés des jeux de barres. Ce positionnement peut se faire sur toute la
longueur, par ex. avec des espacements de 60 cm par rapport à la grille de
baies de serveurs. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des points de dérivation
spéciaux, ce qui supprime les tâches de planification et d’installation
correspondantes.