- Le logiciel LV Insights X est la clé de
l'accélération de la transition énergétique et du passage au "Net
Zero".
- Un logiciel à l'épreuve du temps pour augmenter
la capacité des réseaux électriques existants
- Les opérateurs de réseaux de distribution
peuvent créer des jumeaux numériques des réseaux basse tension.
- Jusqu'à 30 % de réduction des temps de panne,
plus de visibilité sur les segments critiques, la capacité et les dépassements
de limites du réseau électrique.
- LV Insights X fait partie du portefeuille
Xcelerator de Siemens.
Siemens prend une nouvelle étape importante pour accélérer
la transition énergétique : En première mondiale, l'entreprise a présenté
aujourd'hui son nouveau logiciel pour les réseaux à basse tension. Le logiciel
LV Insights X, qui fait partie du portefeuille Xcelerator de Siemens, permet
aux gestionnaires de réseaux de distribution ("DSO") de relever leur
défi le plus pressant : la nécessité d'augmenter considérablement la capacité
du réseau alors que les réseaux sont déjà poussés à leurs limites à cause de
l'augmentation rapide de l'approvisionnement décentralisé en énergie
renouvelable et des consommateurs supplémentaires tels que les chargeurs de
véhicules électriques ou les pompes à chaleur. Pour éviter que les réseaux
électriques ne deviennent le goulot d'étranglement de la transition
énergétique, les entreprises de distribution d'électricité doivent d'urgence augmenter
la capacité de leur réseau et gérer activement le réseau à basse tension.
- La
nouvelle usine de production à haut niveau de confinement de Pfizer est l'une
des plus modernes et des plus durables au monde ; elle utilise 40 % d'énergie
en moins pour le contrôle de son environnement que les installations
traditionnelles.
- Le concept
spécifique de haut confinement, surveillé et contrôlé par les services de
bâtiment du portefeuille Xcelerator de Siemens, accroît la sécurité des
employés qui travaillent avec des principes actifs puissants (high-potency
ingredients)
- La technologie de Siemens intègre les données
relatives au bâtiment et à la production par l'intermédiaire de Desigo CC.
La société
pharmaceutique Pfizer a ouvert une nouvelle usine de fabrication à haut niveau
de confinement à Fribourg, en Allemagne, en utilisant la technologie et les
services de Siemens pour en faire l'une des plus modernes et des plus durables
de son genre. L'usine peut produire jusqu'à sept milliards de médicaments par
an pour plus de 180 pays. Elle utilise
un concept innovant de "confinement", surveillé et contrôlé par les
services de gestion des bâtiments de la gamme Xcelerator de Siemens. Ces derniers garantissent la sécurité des
travailleurs et permettent de réduire de 40 % la consommation d'énergie du
système de contrôle de l'environnement par rapport à une installation
traditionnelle.
- SPARKI choisit
des emplacements stratégiques : routes d'accès aux villes très fréquentées,
stations-service populaires, parkings de chaînes de magasins... et ambitionne pouvoir ouvrir 200 stations de recharge d'ici fin 2023.
- Siemens a fourni 184 stations
de recharge SICHARGE D. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront mis en service.
- Le 9 mai, l'inauguration officielle a eu lieu à Deinze, en présence
du premier ministre De Croo et du ministre de finances Vincent Van Peteghem.
La
société belge SPARKI a ouverte le 9 mai à Deinze sa première station de
recharge ultrarapide pour voitures électriques. En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, l'entreprise vise à doubler le nombre de chargeurs
ultrarapides dans notre pays. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront
mis en service et le compteur devrait atteindre 200 points d'ici la fin de l'année. La puissance
des stations de recharge installées et exploitées par SPARKI est tout
simplement impressionnante. Les bornes sont livrées par Siemens. En quinze
minutes, la batterie d'une voiture électrique peut être rechargée à 80 %. C’est
le Premier ministre
Alexander De Croo et le ministre de finances Vincent Van Pethegem qui ont pu couper le ruban et ouvrir officiellement
la première station de recharge de SPARKI.
- Chaque
étage du bâtiment S est ventilé par une installation HVAC séparée de
manière à garantir 100 % d'air frais
- Cette
installation aide l’hôpital à répondre au renforcement des normes énergétiques
et des exigences de ventilation
- L’éclairage,
la climatisation et le contrôle d'accès sont pilotés à partir d'une interface
conviviale unique par le système de gestion Desigo CC
- Écosystème
de technologie et d’équipements énergétiques pour un support optimal au
personnel soignant
Siemens a achevé voici peu l'installation d’un système HVAC à la pointe de
la technologie dans le nouveau bâtiment S qui est venu agrandir le campus
de l’A.S.Z.. Le spécialiste des technologies du bâtiment a également
livré la vidéosurveillance et le contrôle d'accès. Toutes les fonctionnalités
de climatisation, ventilation et sécurité sont réunies dans Desigo CC, le
système de gestion de Siemens. Ceci simplifie considérablement l’utilisation,
tant pour le personnel soignant que pour les patients, tout en permettant
d’offrir un meilleur confort dans les chambres et d’abaisser la consommation
énergétique. Siemens aide ainsi l’A.S.Z. à répondre aux exigences et
aux normes PEB (performance énergétique des bâtiments) toujours plus sévères du
Conseil supérieur de la santé.
- Avec sa plateforme IoT ouverte, Siemens contribue à l’équilibre du marché de l’énergie
Le distributeur d’énergie wallon ORES a fait appel à MindSphere, la plateforme IoT ouverte de Siemens, pour son projet E-Cloud dans la zone économique de Tournai. L'utilisation de MindSphere permettra à ORES de collecter et de traiter en temps réel des données relatives aux besoins locaux en électricité et aux flux de production d’énergie renouvelable. Le tableau de bord mis à disposition des clients du réseau sera complété par un module de prévision pour aider les entreprises locales à anticiper les variations de la météo et de la production d’énergie. Avec Ores, et en utilisant le plate-forme MindSphere, Siemens contribue ainsi à mieux équilibrer le réseau d’énergie wallon.
- Des bornes pour enregistrer le passage des vélos renforcent le sentiment de communauté parmi les cyclistes
La première borne de comptage de vélos de la Capitale a été mise en service la semaine dernière. Elle a été placée le long de la rue de la Loi, mais il est prévu d’en installer une dizaine d’autres ailleurs dans les prochains mois. Les bornes enregistrent le nombre de vélos en circulation et renforcent le sentiment de communauté parmi les cyclistes. Pour la livraison du matériel et du logiciel de ces compteurs, la Région bruxelloise a fait appel au savoir-faire et à l’expertise de Siemens en matière de mobilité, et a confié leur installation à l’entreprise Van den Berg, filiale du groupe BESIX.