Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse19 September 2017Smart InfrastructureHuizingen
Siemens et BESIX livrent la première borne de comptage de vélos à Bruxelles
Le vélo, qui fête ses 200 ans cette année, sera mis spécialement à l’honneur au cours de la « Semaine de la mobilité » qui se déroule dans la Capitale. L’occasion était trop belle de célébrer cet anniversaire en installant le tout premier compteur de vélos à Bruxelles. Les bornes permettent d’enregistrer le passage des cyclistes et d’afficher leur nombre sur un écran, jouant ainsi un rôle de sensibilisation et de motivation. Elles montrent de manière très concrète que les cyclistes ne comptent pas pour quantité négligeable dans une métropole comme Bruxelles, tout en fournissant de nombreuses informations utiles sur les flux de vélos dans la ville. Ces données pourront servir à améliorer les infrastructures et l’aménagement des voiries, et donc contribuer au confort des cyclistes. La première borne a été placée dans la rue de la Loi, à hauteur du pont qui enjambe la chaussée d’Etterbeek, mais une dizaine d’autres seront installées à terme en d’autres endroits de la ville.
Plate forme open data
Pour la livraison du matériel et du logiciel des bornes, la Région bruxelloise a fait appel à l’expertise de Siemens, qui fournira l’affichage, les capteurs de mesure, le PC industriel intégré dans les compteurs et le logiciel. Les données ainsi générées seront mises à disposition sur une plateforme open data. Des données seront également transmises au système de régulation du trafic installé par Siemens à Bruxelles en 2013. C’est la filiale Van den Berg du groupe BESIX qui a été chargée de l’installation prête à l’emploi des bornes de comptage. Elle s’est occupée, entre autres, de l’établissement des plans, des demandes de permis, des travaux de terrassement, de la pose des câbles fibre optique et des tests des connexions réseau.
Pour la livraison du matériel et du logiciel des bornes, la Région bruxelloise a fait appel à l’expertise de Siemens, qui fournira l’affichage, les capteurs de mesure, le PC industriel intégré dans les compteurs et le logiciel. Les données ainsi générées seront mises à disposition sur une plateforme open data. Des données seront également transmises au système de régulation du trafic installé par Siemens à Bruxelles en 2013. C’est la filiale Van den Berg du groupe BESIX qui a été chargée de l’installation prête à l’emploi des bornes de comptage. Elle s’est occupée, entre autres, de l’établissement des plans, des demandes de permis, des travaux de terrassement, de la pose des câbles fibre optique et des tests des connexions réseau.
Technique de transport intelligente
Ronny Govers, Business Unit Manager ITS (Intelligent Traffic Systems) chez Siemens, se réjouit de la mise en service de cette première borne. « Le projet bruxellois s’inscrit parfaitement dans la philosophie Ingenuity for Life de Siemens. Nous mettons nos techniques de transport intelligentes au service de la mobilité pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Grâce aux données générées par nos bornes et qui seront disponibles sur la plateforme open data, la Région pourra renforcer la sécurité des cyclistes, mais aussi œuvrer pour une mobilité durable et de qualité dans la Capitale ».
Ronny Govers, Business Unit Manager ITS (Intelligent Traffic Systems) chez Siemens, se réjouit de la mise en service de cette première borne. « Le projet bruxellois s’inscrit parfaitement dans la philosophie Ingenuity for Life de Siemens. Nous mettons nos techniques de transport intelligentes au service de la mobilité pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Grâce aux données générées par nos bornes et qui seront disponibles sur la plateforme open data, la Région pourra renforcer la sécurité des cyclistes, mais aussi œuvrer pour une mobilité durable et de qualité dans la Capitale ».
Ludo De Wolf, Business Manager Fiber Optic chez Van den Berg (BESIX) : « La borne de comptage jouera un rôle important dans la définition de la politique cycliste tout en valorisant l’usage du vélo. Notre grande expérience dans la construction de réseaux câblés et de canalisations nous permet de garantir une installation de haute qualité. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à l’amélioration de l'environnement urbain en termes de santé et de convivialité ».
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.