Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse14 June 2023Smart InfrastructureHuizingen
La nouvelle usine Pfizer en Allemagne est 40 % plus économe en énergie grâce à la technologie et aux services de Siemens

La
plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC constitue l'épine dorsale
technologique de l'infrastructure du bâtiment intelligent, agissant comme un
centre de contrôle central qui intègre de multiples systèmes et dispositifs et
automatise les processus. Elle permet aux systèmes de communiquer et de
collaborer entre eux, de collecter et de visualiser les données du processus de
production et du bâtiment en un seul endroit.
"Toutes
les machines et tous les processus sont mis en réseau de manière intelligente
par le biais des technologies informatiques et de communication, ce qui permet
à l'usine Pfizer de Fribourg de produire de manière plus souple, plus rapide et
avec moins de ressources", déclare Gunther Bechmann, Senior Manager
Operations Manufacturing, Pfizer Freiburg. "La collaboration constructive
dans le cadre de ce projet a permis de réaffirmer et d'étendre le partenariat
entre l'usine Pfizer et Siemens existant depuis de nombreuses années."
Les usines à
haut niveau de confinement sont conçues pour produire en toute sécurité des
médicaments contenant des ingrédients hautement actifs, qui doivent être
manipulés avec le plus grand soin. Dans l'usine Pfizer, l'unité Building
Services de Siemens surveille et contrôle un concept de confinement spécial qui
réunit plusieurs disciplines, notamment la distribution d'énergie, la
ventilation, la climatisation et le chauffage. Grâce à ce concept et à la
technologie associée, Pfizer peut produire des médicaments de la catégorie OEB4
(Occupational Exposure Bands Four), les travailleurs n'ayant besoin d'équipements
de protection que jusqu'au niveau OEB3. Cela crée des conditions de production
optimales tout en garantissant une sécurité maximale pour les employés et en
augmentant l'efficacité.
"La
collaboration avec Pfizer dans la nouvelle usine de Fribourg est un excellent
exemple de la manière dont une combinaison intelligente de technologies et de
services peut donner de bons résultats, même dans un secteur aussi exigeant que
l'industrie pharmaceutique, où la rapidité, la qualité constante et la sécurité
sont indispensables", déclare Dave Hopping, CEO, Solutions and Services,
Siemens Smart Infrastructure. "Le résultat est une installation plus
rapide, plus flexible et plus compétitive, ainsi qu'une référence en matière de
production pharmaceutique durable et de pointe."
En combinant
Desigo CC avec SIMATIC WinCC - un système de visualisation de processus
évolutif - les données relatives à la production peuvent être échangées entre
les systèmes de production et le système de visualisation. Les données
relatives à la production provenant de la plate-forme de gestion du bâtiment
sont transmises au système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),
tandis que les informations provenant d'autres systèmes de production peuvent
être introduites dans Desigo CC et utilisées pour des fonctions de contrôle
prédictif dans les systèmes d'automatisation du bâtiment.
Cette
connexion permet d'utiliser les données de gestion du bâtiment dans le système
de gestion central et d'y accéder à tout moment à partir des différentes zones
de production. La mise en réseau et la visualisation des données de cette
manière permettent à l'installation de production de réduire sa consommation
d'énergie d'environ 40 % par rapport aux installations traditionnelles de
contrôle de climatisation, en contrôlant intelligemment les exigences en
matière de flux d'air et de température dans les différentes zones.
Building
Services, qui fait partie de Siemens Xcelerator, est un portefeuille de
services sur site et à distance qui améliorent l'exploitation et la maintenance
des bâtiments grâce à des programmes de services axés sur les données et les
objectifs. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique ouverte
visant à accélérer la transformation numérique, composée d'un portefeuille organisé,
d'un écosystème de partenaires et d'une place de marché afin d'accélérer la
création de valeur dans l'industrie, les bâtiments, les réseaux et la mobilité.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.