Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse20 June 2023Smart InfrastructureHuizingen
Siemens présente un logiciel pour la gestion active des réseaux à basse tension

LV Insights X permet aux gestionnaires de réseau d'obtenir
une transparence totale sur le réseau basse tension, de réduire les temps
d'arrêt jusqu'à 30 % et d'augmenter la capacité du réseau en identifiant les
segments critiques. Grâce à ce logiciel, les DSO peuvent créer et gérer des
modèles complets de réseau basse tension automatiquement et avec beaucoup moins
d'efforts, et exploiter les données de façon à prendre des décisions plus
efficaces. Ils peuvent ainsi créer un jumeau numérique du réseau de
distribution à partir de données préexistantes. Le nouveau logiciel ouvre la
voie à une gestion adaptable et évolutive du réseau basse tension.
Selon McKinsey, la demande mondiale d'électricité augmente
considérablement et on prévoit qu'elle triplera d'ici 2050, sous l'effet de
l'électrification croissante du chauffage, des transports et de l'industrie.
Dans le même temps, le réseau électrique est confronté à d'énormes défis, en particulier
au niveau des réseaux à basse tension. Du côté des consommateurs (demande), le
nombre de véhicules électriques sera multiplié par 13 et 40 à 50 millions de
pompes à chaleur supplémentaires devraient être installées rien qu'en Europe
d'ici 2030. Du côté de la production (offre), les demandes annuelles de
raccordement au réseau vont être multipliées par cinq à huit dans les années à
venir. La plupart de ces changements se produisent au niveau du réseau de
distribution et exigeront le maximum des réseaux existants. Le défi pour les
DSO est de fournir rapidement la capacité et les connexions nécessaires tout en
gérant des ressources limitées pour maintenir la stabilité du réseau.
"Les réseaux à basse tension peuvent jouer un rôle de
pionnier sur la voie du réseau zéro", déclare Sabine Erlinghagen, PDG de
Siemens Grid Software. "Mais seulement si nous déployons des logiciels
pour augmenter rapidement la capacité des réseaux existants. C'est pourquoi
nous sommes particulièrement fiers du lancement de LV Insights X. En tant que
première dans l'industrie, ce logiciel permet aux services publics de gérer
activement les réseaux basse tension afin de transformer plus rapidement
l'ensemble du système énergétique, d'utiliser au maximum l'infrastructure
existante et, en fin de compte, de façonner la transition énergétique."
Lorsque le logiciel LV Insights X est mis en œuvre, les
gestionnaires de réseau réalisent des gains de temps considérables, obtiennent
des informations détaillées et bénéficient d'une gestion des pannes plus
efficace et de flux de travail optimisés. Les entreprises du secteur de
l'énergie peuvent supprimer les silos de données entre les départements, les
parties prenantes et les systèmes. Cela permet de réduire les efforts de
traitement des données jusqu'à 80 % et le temps nécessaire à la maintenance du
modèle de réseau de 50 %. Un jumeau numérique d'un réseau basse tension peut
être facilement créé en intégrant des données provenant de différentes sources,
par exemple des systèmes d'information géographique (SIG), des systèmes de
gestion des données de comptage (Meter Data Management) et des systèmes de
gestion avancée de la distribution (Advanced Distribution Management Systems).
L'ensemble de la topologie du réseau et toutes les informations sur l'état du
réseau en temps quasi réel deviennent visibles et peuvent être surveillées à
tout moment grâce à une interface graphique moderne, basée sur un navigateur
conviviale - même via des appareils mobiles en dehors de la salle de contrôle.
Lorsque les zones de panne sont visualisées sur une carte, les opérateurs de
réseau peuvent identifier les pannes beaucoup plus rapidement, tandis qu'une
fonction ping intégrée leur permet de surveiller rapidement l'impact des
pannes. En outre, les services publics peuvent améliorer considérablement la
précision de leur planification, optimiser l'ensemble de leurs activités de
planification et accroître l'efficacité de leurs investissements.
Développé dans le cadre du portefeuille Siemens Xcelerator,
LV Insights X est disponible sous forme de logiciel en tant que service (SaaS).
Par rapport aux logiciels sur site, le SaaS garantit une mise en service
ultra-rapide et réduit considérablement les coûts d'entrée et les risques, tout
en offrant une grande évolutivité et en assurant le respect des normes de
cybersécurité.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.