- Siemens erweitert sein Leistungsangebot für Digital Enterprise Services
- Senseye ist ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Performance und Zuverlässigkeit von Industriemaschinen
- Lösungsangebot reduziert ungeplante Maschinenstillstände, steigert die Produktivität und verbessert die Nachhaltigkeit
Mit
der Übernahme von Senseye erweitert Siemens sein Portfolio mit
innovativen
Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung - Predictive
Maintenance - und Asset Intelligence. Das weltweit tätige Unternehmen im
Bereich industrieller Analysesoftware hat seinen Sitz in Southampton,
Großbritannien. Senseye ist ein führender Anbieter von
ergebnisorientierten Predictive Maintenance-Lösungen für Fertigungs-
und Industrieunternehmen. Mit den Lösungen können ungeplante
Maschinenstillstände um bis zu 50 % reduziert und die Produktivität der
Instandhaltungsteams um bis zu 30 % gesteigert werden.
- Der erste batterie-elektrische Mercedes Benz eActros aus der Serienproduktion geht in Österreich an den Logistikdienstleister Swissport Cargo Services in Fischamend
- Siemens liefert mit der dynamischen und flexiblen Kompaktladesäule SICHARGE D die passende Ladelösung
Die Batterien des eActros bestehen wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier Batteriepaketen (eActros 400), die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Mit vier Batteriepaketen hat der eActros 400 eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Technologisches Herzstück des Elektro-Lkw ist die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW sowie eine Spitzenleistung von 400 kW. Hinzu kommt, dass bei vorausschauender Fahrweise durch Rekuperation elektrische Energie zurückgewonnen werden kann. Die beim Bremsen gewonnene Energie wird in die Batterien des eActros zurückgeführt und steht im Anschluss wieder für den Antrieb zur Verfügung. Der eActros kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Drei Batteriepakete benötigen an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 160 KW Ladeleistung etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden. Die Kompaktladesäule SICHARGE D unterstützt an allen DC-Ladeanschlüssen bereits Spannungen zwischen 150 und 1.000 Volt (V) sowie Ladeströme bis zu 1.000 Ampere (A). Der Leistungsbedarf eines jeden angeschlossenen Fahrzeugs wird berücksichtigt und der Ladevorgang automatisch an die Batterietechnologie und den Ladezustand des Fahrzeugs angepasst. Auf diese Weise erhalten die angeschlossenen Fahrzeuge die maximal benötigte Leistung, ohne dass ein weiteres manuelles Eingreifen erforderlich ist. Dies ermöglicht sowohl das Laden des eActros als auch von Elektrofahrzeugen mit niedrigeren Ladespannungen – etwa von E-Autos der Mitarbeitenden oder Gästen des Standorts.
- Neue Kollaborationstools für die mobile Comfy-App unterstützen hybride Arbeitsmodelle bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz
- Mit dem neuen Coworker Future Filter die Zusammenarbeit stärken sowie die einfache Herstellung sozialer Kontakte ermöglichen
- Neue Funktionen tragen Ergebnisse einer Umfrage von Siemens Rechnung und werden auf der Hannover Messe angekündigt; verfügbar ab Juni 2022
Siemens
hat eine Reihe neuer Funktionen und Kollaborationstools für seine
Arbeitsplatzlösung Comfy vorgestellt. Sie werden in Unternehmen, die die
Rückkehr an den Arbeitsplatz planen und die Umstellung auf hybrides
Arbeiten vereinfachen möchten, eine wichtige Rolle spielen. Die neuen
Funktionen sollen bekannte Bedenken von Mitarbeitenden in Bezug auf das
hybride Arbeiten ausräumen, wie z. B. den Mangel an sozialen Kontakten,
Schwierigkeiten beim Aufbauen und Pflegen eines Netzwerks und fehlende
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Unser Motto der diesjährigen Hannover-Messe (30. Mai bis 2. Juni 2022) lautet „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“.
- Übertragung von Profinet IO-Paketen über ein privates 5G-Netzwerk
- Übermittlungstechnologie VXLAN bettet Profinet-Protokoll ein
- Einsatz einer zentralen Steuerung für mehrere mobile Teilnehmer reduziert Energie- und Wartungsaufwand
Siemens ermöglicht die Übertragung von Profinet IO über ein privates 5G-Netzwerk. Dadurch können in Zukunft Daten in Echtzeit für industrielle Anwendungen übertragen werden. Ermöglicht wird dies durch die Übermittlungstechnologie VXLAN (Virtual extensible LAN) in den Scalance 5G-Routern und Security Appliances von Siemens. VXLAN bettet das Profinet-IO-Protokoll, das in Layer 2 übertragen wird, in Layer-3-Pakete ein, wodurch diese über Netzwerkgrenzen hinweg übermittelt werden können. Da nun die Layer-2-Kommunikation über 5G stattfindet, kann eine zentrale Steuerung mit dezentralen Peripherie-Baugruppen auf mobilen Teilnehmern wie Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) mittels Profinet in einem privaten 5G-Netz kommunizieren und es müssen keine lokalen Steuerungen auf den einzelnen FTS eingesetzt werden. Dies spart Kosten und verringert den Wartungsaufwand. Auf der Hannover Messe können Besucher diese Innovation auf dem Stand der Organisation „5G-ACIA“ in Halle 9 bereits heute sehen.
- Offene, interoperable Softwaresuite sorgt für Netzstabilität und wirtschaftliche Effizienz vor dem Hintergrund steigender Komplexität von Stromnetzen
- Software beschleunigt Netzsimulationen um den Faktor 6 und steigert die Effizienz von Netzmanagementaufgaben um 85 Prozent
- Ganzheitlicher digitaler Zwilling hilft bei Planung, Simulation und Echtzeitbetrieb von Stromnetzen
- Innovative Zusammenarbeit mit Kunden zur Schaffung von Produkt-Roadmaps für die klimaneutrale Welt
Als erstes Unternehmen der Branche hat Siemens Smart Infrastructure eine offene, modulare Grid-Software-Suite angekündigt, die die immer dringlichere Energiewende unterstützen soll. Die Suite hilft sowohl etablierten als auch neuen Akteuren im Energiesektor, bestehende und zukünftige Herausforderungen schnell, agil und flexibel zu meistern. Siemens hat bereits wichtige Schritte unternommen, um sein Angebot für das Datenmanagement von intelligenten Zählern zu verbessern, z. B. durch Einführung einer native Cloud-Option sowie durch Neugestaltung der User Experience, durch die sich Aufgaben um bis zu 85 Prozent effizienter ausführen lassen. Mit der Software von Siemens können Kunden Netzschutzsimulationen bis zu sechsmal schneller durchführen und so Energieversorger bei Planung, Betrieb und Wartung von Stromnetzen unterstützen. Alle künftigen Module der Softwaresuite von Siemens werden nach speziellen Designprinzipien entwickelt, um nahtlose Interaktion und Agilität zu ermöglichen und einen digitalen Zwilling des Netzes zu erstellen, der bei Planung, Simulation, Echtzeitbetrieb und Wartung von Stromnetzen hilft. Gleichzeitig sorgt die Suite dafür, dass das Stromnetz gegenüber Cyberangriffen widerstandsfähig bleibt.
- Verkauf der Siemens Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. (SGS) an Apleona
- Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart
- Abschluss der Transaktion wird im Laufe des dritten Quartals des Geschäftsjahres erwartet
Siemens Österreich hat den Verkauf der Siemens Gebäudemanagement & ‑Services G.m.b.H. (SGS) an Apleona vereinbart. Damit ebnet Siemens nicht nur der SGS den Weg, den in den letzten Jahren erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs fortzuführen, sondern schärft auch sein Portfolio als fokussiertes Technologieunternehmen in Österreich. Mit Apleona wurde nun der ideale strategische Partner und Eigentümer für die SGS gefunden.
- Expertise von Siemens Österreich bereits beim dritten Meerwasserentsalzungsprozess im Einsatz
- "Shoaiba 5" produziert künftig pro Tag rund 600.000 m3 Trinkwasser für 1,2 Millionen Menschen
- Am 22. März wird der Weltwassertag rund um den Globus gefeiert
Wasser ist einer der wichtigsten Rohstoffe unseres Planeten. Obwohl 71 Prozent der Erde mit Wasser bedeckt sind, haben dennoch Milliarden von Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Darüber hinaus sind 97 Prozent des verfügbaren Wassers Salzwasser. Der Klimawandel verstärkt diese Probleme noch durch extreme Wetterereignisse wie Hochwasser, Dürre und Stürme. Siemens Österreich liefert Know-How und Technologien für die bereits zehnte Meerwasserentsalzungsanlage nach Saudi-Arabien, eine der trockensten Regionen der Welt.
Ziel des Weltwassertages – der jedes Jahr am 22. März gefeiert wird – ist es, dem bedeutenden Thema Wasser weltweite Aufmerksamkeit zu verschaffen. Daher präsentiert Siemens Österreich exemplarisch drei große Meerwasserentsalzungsanlage, deren elektrotechnische Komplettausstattung aus Österreich heraus geplant und in Saudi-Arabien umgesetzt wurde beziehungsweise noch wird.
- Unabhängiges Analystenhaus stuft Siemens Smart Infrastructure als führenden Anbieter von IoT-Plattformen für intelligente Gebäude ein
Siemens Smart Infrastructure wurde vom unabhängigen Analystenhaus Verdantix als führender Anbieter von IoT-Plattformen für intelligente Gebäude eingestuft. In der jüngsten Ausgabe der Verdantix-Studie „Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings 2022" wurden 17 IoT-Plattformen für intelligente Gebäude analysiert. Siemens Smart Infrastructure wurde dabei als einer der führenden Anbieter von IoT-Technologien eingestuft, die die wichtigsten Prioritäten von Immobilienunternehmen erfüllen.