- ÖBB und Siemens Mobility zeigen ersten lackierten Wagenkasten
- Neue Nightjet-Garnituren ab 2022 im Einsatz
- ÖBB setzen auf mehr Komfort und Privatsphäre für ihre Fahrgäste
ÖBB und Siemens Mobility präsentierten heute in Wien den ersten lackierten Wagenkasten und das Außendesign für die Nightjets der neuen Generation. Bereits ab Ende 2022 werden die neuen hochmodernen Züge auf der Schiene sein. Sie werden in einem ersten Schritt auf den Verbindungen von Österreich und Deutschland nach Italien zum Einsatz kommen. Die ersten 13 Garnituren wurden bereits aus einer Rahmenvereinbarung mit Siemens Mobility von den ÖBB abgerufen, ein Abruf für 20 weitere soll noch in diesem Jahr folgen.
- Eine Umgebung zur Planung, Buchung und Bezahlung von multimodalen Reisen
- Effiziente, komfortable und nachhaltige Fortbewegung
- Offenes Ökosystem für alle Mobilitätsdienstleister
Siemens Mobility wird mit dem niederländischen Joint Venture RiVier (NS, HTM und RET) einen Vertrag über die Entwicklung einer intelligenten „Mobility as a Service“ (MaaS)-Plattform für den landesweiten Einsatz schließen. Das System, das ab Herbst zur Verfügung stehen soll, ermöglicht Mobilitätsanbietern, die Planung, Buchung und Bezahlung von intermodalen Reisen in einer App zu vereinen. Das technologische Herzstück der MaaS-Plattform wird von Hacon und eos.uptrade – Tochtergesellschaften von Siemens Mobility – bereitgestellt.
Noch in diesem Jahr wird das Messegelände der Deutschen Messe in Hannover auf mehr als 1,4 Millionen Quadratmetern 5G-ready. Dafür hat der Veranstalter von internationalen Investitionsgütermessen eine Frequenzzuteilung im Bereich 3,7-3,8 GHz der Bundesnetzagentur erhalten und wird in Summe 30 Hallen und Gebäude sowie das gesamte Freigelände zu einem der größten 5G-Areale Europas ausbauen. Eine besondere Rolle kommt hierbei der Firma Siemens zu. Als einer der wichtigsten HANNOVER MESSE-Aussteller baut Siemens in einer der Messehallen in Hannover eine private Netzwerk-Technik für ein 5G-Campusnetz mit Fokus auf Einsatz in der Industrie auf. Das Netz kann während laufender Messen von Ausstellern sowie außerhalb von Messezeiten von Unternehmen für Tests und Feldversuche genutzt werden.
- Ausstattung des Busdepots mit Lade- und Energieverteilungstechnik
- 23 Ladestationen versorgen eBusse mit je 150kW
- Einfache Installation der Energieverteilung im bestehenden Gebäude durch Einsatz von Stromschienen
Siemens Smart Infrastructure erhielt von den Regensburger Verkehrsbetrieben „das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH“ den Auftrag, das Busdepot in der Markomannenstraße für den Umstieg auf Elektromobilität auszurüsten. Siemens wird dafür sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Stromversorgungstechnik liefern. Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. Bereits seit 2017 verkehren in Regensburg die ersten Elektrobusse im Innenstadtbereich.
Am 3. Februar 2021 veröffentlichten wir die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die Telefonkonferenz für Journalisten und die Analystenkonferenz wurde live übertragen.
Am 3.
Februar 2021 findet die virtuelle Hauptversammlung der Siemens AG statt.
Die
Inhalte zur Hauptversammlung werden im Laufe des Tages zur Verfügung gestellt.
Finden Sie hier die Eröffnung und die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden Jim
Hagemann Snabe und des Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser.
- Siemens schließt Führungswechsel erfolgreich ab – Roland Busch mit Ende der Hauptversammlung neuer Vorstandsvorsitzender
- Vorgänger Joe Kaeser nach 40 Jahren bei der Siemens AG emotional verabschiedet
- Jim Hagemann Snabe für weitere vier Jahre gewählt und als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt
- Aktionäre wählen Grazia Vittadini und Kasper Rørsted in den Aufsichtsrat
- Aktionäre stimmen Dividendenvorschlag von 3,50 Euro je Aktie zu
Die Siemens AG hat den Wechsel an der Unternehmensspitze erfolgreich abgeschlossen. Wie seit langem geplant übernahm Roland Busch (56) die Führung des Münchener Technologiekonzerns von dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser (63). Die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens bestätigten außerdem heute im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung Jim Hagemann Snabe (55), Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit großer Mehrheit für vier weitere Jahre im Amt. Zudem wählten die Anteilseigner ebenfalls mit großer Mehrheit Grazia Vittadini (51), Chief Technology Officer und Mitglied des Airbus Executive Committee, sowie Kasper Rørsted (58), Vorstandsvorsitzender der adidas AG, neu in das Kontrollgremium. Ihre Amtszeit beträgt jeweils vier Jahre. Insgesamt verfolgten in der Spitze bis zu 7.100 Personen die virtuelle Versammlung, zu der rund 350 Fragen gestellt worden waren.
- Virtuelle Hauptversammlung aufgrund der Corona-Pandemie
- Siemens verabschiedet sich von Joe Kaeser nach über 40 Jahren im Unternehmen
- Gesamtrendite für Aktionäre seit Kaesers Amtsantritt 2013 mehr als verdoppelt
- Roland Busch neuer Vorstandsvorsitzender der Siemens AG
- Jim Hagemann Snabe stellt sich zur Wiederwahl für weitere vier Jahre und soll erneut Aufsichtsratsvorsitz übernehmen
- Grazia Vittadini (Airbus) und Kasper Rørsted (adidas) zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen
Mit der heutigen Hauptversammlung der Siemens AG endet die erfolgreiche Amtszeit des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser (63). Wie seit langem geplant geht die Führung des Münchener Technologiekonzerns von Kaeser an seinen Nachfolger Roland Busch (56) über. Siemens schließt damit den Führungswechsel an der Unternehmensspitze erfolgreich ab. Aufgrund der COVID-19-Pandemie findet das Aktionärstreffen rein virtuell statt – also ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten.